United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

ダイレクトモデリング入門 Part 5: 組合せツール

このチュートリアルの対象利用者:

DesignSpark Mechanical V6.0

このチュートリアルでは、DesignSpark Mechanicalの主なモデル作成用コマンドについて、順を追って解説していきます。最初の2章では、2つのモデル作成方法(スケッチ、選択、プルツールを使用)について、第3章では、モデルを組み立てる方法(移動ツールを活用)について説明します。その後、フィル(フィーチャーの削除)や組み合わせ(別のモデルを使ってモデルの一部を切り取る方法、2つのモデルを結合する方法)について解説していきます。これらを習得することで、オリジナルの部品を設計し、組み立てられるようになるでしょう。

1章と2章で作成したモデルはその後の章でも使用しますが、それぞれに添付されています。

SECTION 5 - COMBINE TOOL

組合せツールは次の2つの操作を行います

1. 1つのソリッドを使いもう1つのソリッドをカット

2. 隣接・重複するモデルを1つのオブジェクトにマージ

具体的な効果について、以下の操作を通して学んでいきましょう。

1. DesignSpark Mechanicalを開きスタートページを閉じます

2. こちらのCOMBINE MODELSファイルをダウンロードしDSMechで開きます

3. コネクタ部品のモデルをトリプルクリック(左クリックを三回)。ショートカットキーの z を押下しそのモデルをズーム表示。

4. 編集リボングループの移動ツールを選択

5. デザインウィンドウ左上のツールの中から「アンカー」アイコンをクリック

6. コネクタ部品の内側の、ケースと密着する面をクリックし、その面に移動ハンドルを配置

7. 「~まで」ツールをクリック

8. コネクタと密着させたいケース面をクリック

9. 余白をクリックし、移動モードをキャンセル

10. 交差リボングループの「組合せ」ツールをクリック

11. 次にターゲットモデルとしてケースをクリック

12. 次にカッターオブジェクトとしてコネクタのモデルをクリック(この操作により、ストラクチャービュー上に新しいソリッドが増えていることを確認してください)

13. ストラクチャービューパネルの 「7156」の左のチェックを外しオブジェクトを非表示

14. 組合せモードのまま、コネクタ部品と重複していた箇所の新しくできたソリッドをクリックし、そこを削除

15. 余白を繰りくし組合せモードを終了

16. ストラクチャービューパネルの 7156 ソリッドにチェックを入れ表示

17. 今度は、移動ツールを使い RSロゴオブジェクトをケースの外面が見える位置に配置します。

18. 余白をクリックし移動モードを終了

19. 組合せツールをクリック

20. ターゲットオブジェクトとしてケースのモデルをクリック

21. ここで、カットオブジェクト選択の代わりに、以下の「マージ」アイコンをクリック

22. マージオブジェクトとして、RSロゴをクリック。これでケースとロゴが一体のソリッドになります。

ストラクチャービューパネルにはソリッドが2つのみ(ケースとコネクタ)になっていることを確認してください。

以上です。

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register