Que pensez-vous de ce tutoriel ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this tutorial?
This tutorial requires:
DesignSpark Mechanical V6.0Ce tutoriel est composé de sections progressives et vous guidera avec les principales commandes de création de modèles dans DesignSpark Mechanical. Les deux premières sections vous aideront à construire deux modèles (en utilisant les outils Esquisse, Sélectionner et Tirer) et la troisième section vous montrera comment assembler les modèles ensemble (en utilisant une gamme de fonctions Déplacer). Les sections suivantes illustrent d'autres fonctions, notamment Remplir (suppression d'éléments) et Combiner (découpage d'un modèle à l'aide d'un autre modèle ou fusion de deux modèles). Vous serez ensuite en mesure de concevoir vos propres pièces et de les assembler en utilisant les mêmes outils et fonctions.
Section 5 – Outil Combiner
L'outil Combiner est conçu pour permettre la réalisation de deux actions principales :
1. Utiliser la forme d'un solide pour en découper un autre, et Fusionner des modèles adjacents ou superposés en un seul objet
L'exercice suivant va passer en revue quelques exemples afin que les compétences puissent être appliquées aux travaux futurs.
2. Ouvrez DesignSpark Mechanical (et fermer l'écran d'aide de bienvenue) Ouvrez le fichier COMBINE MODELS joint
3. Faites un triple clic gauche sur le connecteur pour le sélectionner et appuyez sur z pour zoomer sur l'étendue de l'élément sélectionné.
4. Sélectionnez l'outil Déplacer dans la Barre Ruban
5. Cliquez sur le bouton d'ancrage à gauche de l'écran de conception
6. Sélectionnez la face intérieure du corps du connecteur en cliquant gauche pour placer l'ancre de déplacement sur cette face
7. Cliquez avec le bouton gauche sur la flèche bleue de l'ancre de déplacement, puis cliquez sur l'icône de commande "Jusqu'à"
8. Sélectionner la face extérieure du boîtier rectangulaire en cliquant dessus pour y déplacer la face du connecteur
9. Cliquez dans l'espace blanc pour terminer l'action de Déplacement
10. Sélectionnez Combiner dans le Barre ruban
11. À l'invite, sélectionnez le boîtier comme objet cible
12. Sélectionnez le connecteur comme objet à découper (notez qu'il y a maintenant beaucoup de nouveaux solides dans l'arbre de structure - ce sont toutes les parties de la paroi latérale du boîtier qui ont été découpées par le profil du connecteur)
13. A côté du solide connecteur 7156 dans l'arbre structure, décochez la case pour cacher l'objet
14. Tout en restant en mode Combiner, faites glisser une boîte de sélection autour des lignes de la paroi du boîtier créées par le connecteur pour supprimer ces parties de la paroi du boîtier
15. Cliquez dans l'espace blanc pour mettre fin à l'action Combiner (notez que l'arbre de structure ne montre à nouveau que les 3 solides après que toutes les parties coupées du boîtier ont été retirées)
16. Re-cliquez sur la case 7156 dans l'arbre de structure pour voir le connecteur en position
17. Maintenant, positionnez le logo RS en utilisant les outils Déplacer et Déplacer – vers le haut de sorte qu'il soit placé sur la face extérieure du boîtier comme indiqué et notez qu'il y a maintenant 4 solides affichés sur l'arbre de structure (le connecteur 7156 plus le boîtier et les 2 parties du logo)
18. Cliquez dans l'espace blanc pour terminer le Déplacement
19. Re-sélectionnez l'outil Combiner dans le Barre ruban
20. À l'invite, sélectionnez le boîtier comme objet cible
21. Maintenant, au lieu de sélectionner un objet de découpe, sélectionnez l'icône Fusionner, comme illustré.
22. Faites glisser une boîte de sélection autour du logo RS pour sélectionner les deux solides et cliquez sur le logo.
Notez que l'arbre de structure ne montre maintenant que 2 solides (le connecteur et le boîtier qui incorpore maintenant le logo)
L'exercice de fusion est maintenant achevé. Vous pouvez enregistrer ces exemples ou continuer à les développer.
Additional reading
Premiers pas vers la modélisation directe - Les outils Esquisse, Sélectionner et Tirer (1ère partie)
Premiers pas vers la modélisation directe - regardez l'outil Déplacement (3ème partie)
Premiers pas vers la modélisation directe - regardez l'outil de Remplissage (4ème partie)
Premiers pas vers la modélisation directe - regardez l'outil Combiner (5ème partie)