Dave from DesignSpark
How do you feel about this article? Help us to provide better content for you.
Dave from DesignSpark
Thank you! Your feedback has been received.
Dave from DesignSpark
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Dave from DesignSpark
What do you think of this article?
作为树莓派使用的入门教程,谈下如何使用你的个人电脑在windows环境下能够显示树莓派的图形界面。在你没有显示器时,这点显得非常重要。
树莓派端准备
首次安装需要借助一台显示器,完成一些基本的设置,比如网络和ssh等。
1 确保你的树莓派能够连接到网络中,系统升级
Sudo apt-get update
Sudo apt-get upgrade
注意两者的顺序。
2 安装vncserver:
Sudo apt-get install tightvncserver
3 开启vnc
会提示 设置vnc密码:vncpasswd, 先输入密码两次,之后会有提示是否输入view-only密码,根据自己喜好设置。
4 打开ssh
小技巧
使用树莓派 su root的时候的密码用raspberry还是不行,直接用sudo passwd root,把root密码设置掉即可
电脑端准备
1如果你的个人电脑Linux系统,需要安装vncserver
使用vncviwer,在VNC Server一栏中输入树莓派的ip,如果树莓派ip是192.168.0.102,在VNC Server一栏中输入192.168.0.102:590N,N依据你在树莓派中开启vncserver时提示的端口号设置,然后输入你设置的密码,即可显示树莓派的图形界面。
(注:VNCVIWEWE的端口是5900+N,N就是树莓派启动vncserver时设置的display号)
2 如果你的个人电脑是windows系统,可以使用putty(下载地址)和vncview(下载地址),
在VNC Viewer中输入树莓派的ip,比如是192.168.0.102,如果端口号是2,输入192.168.0.102:2即可(查询方法同上)