Dave from DesignSpark
こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Dave from DesignSpark
Thank you! Your feedback has been received.
Dave from DesignSpark
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Dave from DesignSpark
こちらの記事の感想をお聞かせください。
作为树莓派使用的入门教程,谈下如何使用你的个人电脑在windows环境下能够显示树莓派的图形界面。在你没有显示器时,这点显得非常重要。
树莓派端准备
首次安装需要借助一台显示器,完成一些基本的设置,比如网络和ssh等。
1 确保你的树莓派能够连接到网络中,系统升级
Sudo apt-get update
Sudo apt-get upgrade
注意两者的顺序。
2 安装vncserver:
Sudo apt-get install tightvncserver
3 开启vnc
会提示 设置vnc密码:vncpasswd, 先输入密码两次,之后会有提示是否输入view-only密码,根据自己喜好设置。
4 打开ssh
小技巧
使用树莓派 su root的时候的密码用raspberry还是不行,直接用sudo passwd root,把root密码设置掉即可
电脑端准备
1如果你的个人电脑Linux系统,需要安装vncserver
使用vncviwer,在VNC Server一栏中输入树莓派的ip,如果树莓派ip是192.168.0.102,在VNC Server一栏中输入192.168.0.102:590N,N依据你在树莓派中开启vncserver时提示的端口号设置,然后输入你设置的密码,即可显示树莓派的图形界面。
(注:VNCVIWEWE的端口是5900+N,N就是树莓派启动vncserver时设置的display号)
2 如果你的个人电脑是windows系统,可以使用putty(下载地址)和vncview(下载地址),
在VNC Viewer中输入树莓派的ip,比如是192.168.0.102,如果端口号是2,输入192.168.0.102:2即可(查询方法同上)