United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

教育関係者向けPIC32 MCUのIoT無償セミナー開催

参加者に無償のハードウェアと教育資料を提供!

マイクロコントローラとIoTシステム教育の新しいアプローチ

コネクティットマイクロコントローラ(MCU)ラボ は最新のMCUの基礎とIoTシステムを教育するため教員が必要とする全てを提供する、半期の学生向けのコースです。これは、基本的なマイクロコントローラとI/O機能、リアルタイムオペレーティングシステムの概念と先進のプロセッサアーキテクチャ、そして最終的にクラウド接続の原理を学ぶためのスタートポイントです。学生はオープンソースのCreator IoT Frameworkを使用して、クラウド内のデータの参照し、MCUノードをリモートアクセスできます。このコースを受講する学生は、自分の研究課題を進める力を与え、理解を深めることができます。

教育のプラットフォームはMicrochipのPIC32 MCUを使用した、Digilent chipKIT Wi-Fireボードを使用します。このボードは優れた拡張性と接続性を備え、高性能です。これは、ラボで繰り返しの使用や学生の研究課題に適したハードウェアです。ソフトウェアツールはMicrochip社のMPLAB X IDEを使用し、無償でダウンロード可能で、良いドキュメントが整備されており、完全にサポートされています。教材は、英語、中国語、ロシア語、スペイン語で提供されており、容易に使用できるように編集可能な形式で提供されています。詳細はこちらをご参照ください。

対象者

これは教員の方向けのトレーニングのイベントです。みなさんがMCUの教育をお考えなら、このワークショップは大きな助けとなります。また、研究課題を進めている大学院生も参加することができます。ですが、参加人数には限りがあります。

みなさんの1日の時間をいただければ、必要な資料と使い方、そしてトレーニングを終了した皆様は全てのハードウェアを入手できます!

参加可能な方:

  • 教育関係者は無償で参加できます
  • 直接教育に関与する教員等は優先的に参加できます
  • 人数が限られており、多くの参加申し込みが予想されますので、早期にお申込みください。
    ただし、出席が可能かどうか不明な場合は申し込みをご遠慮ください。
  • 申し込みが多数の場合は大学、専門学校等の教員の方を優先させていただき、参加をお断りする場合がございます。
  • C言語プログラミング、Microchip MPLAB Xの経験は有用ですが、必須ではありません。
  • 参加者はノートPCを用意していただき、MPLAB X をダウンロード、インストールしていただく必要がございます。

開催日時、場所

2017年4月17日(月)、18日(火) 慶應義塾大学矢上キャンパス(横浜市港北区)
2017年4月20日(木) アヴネット(株)西日本支店(大阪市中央区)

セミナー内容

  • Imagination University Programme (IUP)の概要
  • コネクテッドMCUラボの概要
    • コースの目標、制限事項、アプローチ方法、カスタマイズ
    • コースと使用するプラットフォームの概要
  • 実習
    • ツールのインストールの完了(必要に応じ)
    • LEDの点滅
    • LEDのスキャンとスイッチの読み取り
    • 並列動作の基本、ステートマシンと割込み
    • タイマ遅延を入れたLEDのスキャン
    • タイマ/OC/ADCでのLED調光
    • RTOS機能の利用(基本I/Oシールドの使用)
    • Creator IoT framework
  • まとめ
    • 教育資料の入手方法
    • Q & A

※資料は英語ですが、セミナーは日本語で開催されます

講師

  • 阿部道夫 イマジネーションテクノロジーズ(株)ソリューションエンジニアリングマネージャ
  • Alex Wong, Technical Systems Analyst & International Sales Manager, Digilent Inc
  • Robert Owen, Manager Imagination University Programme

参加申し込み:

こちら からお申込みください

(日本語でのお問い合わせは阿部:michio.abe@imgtec.com, Tel 03-5795-4648にお願いします)

RSコンポーネンツ Innovation(Japan) マネージャー。ラズパイの成長をリリース前よりサポートしてきました。 (なおDESIGN SPARKに投稿した内容は個人の見解です。RSを代表する物でないことをご了承ください。)