How do you feel about this tutorial? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this tutorial?
このチュートリアルの対象利用者:
DesignSpark Mechanical V6.0次のセクションでセットアップ手順を説明します。
1.インストーラーファイルのダウンロード
サブスクリプションの利用を開始すると、支払いが完了した時点でダウンロードリンクが使用できるようになります。
また、DesignSpark.com にログインして画面右上のアカウントロゴをクリックすると、いつでも DesignSpark Mechanicalインストーラーにアクセスできます。「Subscription」 (サブスクリプション) をクリックし、DesignSpark Mechanicalの「Download」 (ダウンロード) ボタンをクリックしてください。.
2.インストールの開始
インストーラーファイルは、ZIP形式を使用していることがあります。その場合はまず ZIP ファイルを解凍してください。
解凍したフォルダで Installer.msi ファイルを実行してセットアップを開始します。
インストールウィザードがセットアップの手順をガイドします。Next (次へ) をクリックして開始し、ライセンス契約を確認してください。
ソフトウェアをインストールするフォルダを選択します。プログラムが使用するディスク容量は、「Disk cost」(ディスクコスト) をクリックして確認することもできます。
「Next」(次へ) をクリックするとインストールを開始します。続行するために必要な管理者の許可を求められます。 ファイルが解凍され、プログラムが設定されて使用できるようになります。すべて終了するまでに約 10 分かかります。
インストールが完了すると、画面に次のショートカットが表示されます。
- DesignSpark Mechanical 6.0 (もしくは最新バージョンの番号)
- DesignSpark Mechanical Viewer
Viewerを使用すると、DesignSpark Mechanicalソフトウェア起動することなく、ネイティブ設計ファイル (RSDOC、RSDOCX) や 3D プリントファイル (STL、OBJ) をすぐに閲覧することができます。
3.アクティベーション
3D モデリングを開始するときは、「DesignSpark Mechanical 6.0」 という名前のショートカットをダブルクリックしてプログラムを開いてください。バージョン番号は、今後リリースされる度に増えていきます。
お使いのコンピュータにプログラムを初めてインストールする場合は、DesignSpark のサブスクリプションアカウントでログインすることを求められます。インターネットはそのまま接続しておいてください。プログラムが当社の DesignSpark ライセンスサーバーと通信し、使用対象のコピーを承認します。
ログインが正常に行われると、この読み込み画面が表示されてプログラムを使用する準備が整います。
DesignSpark Mechanicalは、読み込みがすべて完了した時点で作業の準備が整います。File - New Design (ファイル - 新規設計) をクリックしてを新しいワークスペースを作成し、ツールの使用を開始します。
タイトルバーのプログラム名を確認するか、Help/Resources (ヘルプ/リソース) タブに移動して「About DesignSpark Mechanica」(DesignSpark Mechanicalについて) をクリックすると、申し込んだサブスクリプションプランに一致する正しい製品であるかどうかを確認することができます。
サブスクリプションプランはプログラム名の横に表示されます。例:DesignSpark Mechanical Engineer
Additional reading
アクティベーション/ログインに問題がありますか?まず以下をお試しください:
1. 最新バージョンであり、システム要件を満たしていることを確認してください: https://www.rs-online.com/designspark/mechanical-download-and-installation
2. メールアドレスがDesignSparkアカウントで認証されていることを確認してください: https://www.rs-online.com/designspark/my-account/my-email
3. DSMを管理者として実行してください。
4. Windows のデスクトップ時刻がインターネット タイム サーバーに正しく同期されていることを確認してください。 日付または時刻の設定が間違っていると、オンライン アクティベーション チェックに失敗することがあります。
5. unauthorised' や 'wrong credentials' などのログインエラーが表示された場合は、DesignSpark アカウントの正しいユーザー名とパスワードを入力していることを確認してください。ただし、パスワードリセットを行うことをお勧めします:https://www.rs-online.com/designspark/password-reset/request 。パスワードのリセットでログインの問題が解決したユーザーもいます。
RSのお客様へ - DesignSpark.com/ソフトウェアのアカウントとRSのお客様のアカウントは異なりますのでご注意ください。
6. コンピュータ名に英語以外の文字が含まれていませんか?
サーバーからライセンスを取得する際に問題が発生する場合があります。一時的にコンピュータ名を英字のみに変更することをお勧めします(例:Desktop PC)。その後、コンピュータを再起動して DSM を起動してください。
https://support.microsoft.com/ja-JP/windows/rename-your-windows-10-pc-750bc75d-8ff8-e99a-b9dc-04dff566ae74
7. 最新の .NET フレームワークがインストールされていることを確認してください。.NET ランタイムの最新バージョンはこちらから入手できます: https://www.microsoft.com/net/download
8. DSMがアクティベーションのためにDesignSparkサーバーに連絡するのをブロックしている可能性のあるVPNとサードパーティ製のアンチウイルスプログラムを一時的にオフにします。
9. 別のインターネット接続を使用します。例:有線イーサネット接続の代わりにモバイルホットスポットを使用する。
DSMを開くにはインターネット接続が必要で、その後オフライン(同じセッション内)で使用できます。
問題が解決しない場合は、サポートセンター https://www.rs-online.com/designspark/support-centre までお問い合わせください。