How do you feel about this article? Help us to provide better content for you.
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
What do you think of this article?
在Pi 3B型上安裝並運行以太坊區塊鏈客戶端。
區塊鏈現在是一個令人難以置信的熱門話題,並且已經有一段時間了,這在很大程度上是因為加密貨幣- 主要是比特幣- 似乎為他們的早期採用者在一夜之間產生的財富,以及它們開闢的新的經濟可能性。
然而,區塊鏈不僅僅可以用於加密貨幣,而且正如Greig在其最近發布的文章中指出的那樣,其分佈式性質和驗證交易的防篡改記錄能力可用於物聯網應用。以太坊平台令人興奮的是它不僅僅是簡單的加密貨幣和安全交易,還提供分佈式計算平台。
在這篇文章中,我們將簡要介紹一下以太坊體系結構,並嘗試介紹一些主要概念和組件,然後再繼續在Raspberry Pi上安裝客戶端軟件。需要說明的是,我們不會挖掘任何加密貨幣,因為您確實需要一個強大的GPU,但是可以使用Pi創建一個簡單的沙箱進行實驗- 這也表明區塊鏈技術確實是可以運行在嵌入式平台。
以太坊101
contract mortal {
/* Define variable owner of the type address */
address owner;
/* This function is executed at initialization and sets the owner of the contract */
function mortal() { owner = msg.sender; }
/* Function to recover the funds on the contract */
function kill() { if (msg.sender == owner) selfdestruct(owner); }
}
contract greeter is mortal {
/* Define variable greeting of the type string */
string greeting;
/* This runs when the contract is executed */
function greeter(string _greeting) public {
greeting = _greeting;
}
/* Main function */
function greet() constant returns (string) {
return greeting;
}
}
以太坊智能合約的示例。資料來源:ethereum.org
區塊鍊是一個分佈式記錄本,通常通過點對點網絡進行管理,並隨著記錄或區塊越來越多,它的大小也會不斷增長。區塊通常包含有交易數據的時間戳,並通過散列算法加密保護,這樣一旦數據被提交,它就不能被修改。
以太坊平台擁有自己的加密貨幣,稱為以太幣ether,但它也進一步構造區塊鏈技術,為智能合約創造分散平台- 包含代碼函數和區塊鏈函數,並能夠與其他合同進行交互,作出決定,存儲數據,並將以太幣發送給其他人。
智能合約通過基於 JavaScript 的 Solidity 語言實現。 Solidity編譯器用於將智能合約編譯為字節碼 - 就像使用JavaScript或Python,Java和Android等代碼執行 - 然後通過以太坊虛擬機(Ethereum Virtual Machine)執行。在智能合約中執行交易產生一定的成本,這是我們將在未來的文章中介紹到。
以太坊提供了許多不同的客戶端應用程序,原始參考實現geth以Go編寫。其中一些可以挖掘以太幣。另外還有獨立的挖掘軟件,好像另外還有GUI客戶端和分佈式應用程序的IDE。
除主要的公共以太坊區塊鍊網絡mainnet 之外,還有用於實驗性質的測試網絡,您也可以創建自己的專用網絡。
安裝GETH
假設我們已經安裝了Raspbian,我們便可以開始更新已安裝的軟件包到最新版本。
$ sudo apt-get update
$ sudo apt-get dist-upgrade
我在第一次編譯以太坊客戶端時用完了內存。為內存密集型任務釋放內存的一個好方法就是減少分配給GPU的數量。實際上,如果您不需要圖形桌面,請將將系統簡單地配置成引導到命令行。
$ sudo raspi-config
- 3 → Boot
- B1 → Desktop / CLI
- B1 → Console
- 7 → Advanced
- A3 → Memory Split
- 16 (MB)
- Reboot
接下來,如果我們安裝相關的安裝包。
$ sudo apt-get install git golang libgmp3-dev
之後,如果我們抓取geth的源代碼,一個以太坊節點的官方語言實現,編譯這些代碼並將可執行文件複製到/usr/local/bin/。
$ mkdir src
$ cd src
$ git clone -b release/1.7 https://github.com/ethereum/go-ethereum.git
$ cd go-ethereum
$ make
$ sudo cp build/bin/geth /usr/local/bin/
創建帳戶並進行測試
首先,如果我們使用GETH來創建一個新帳戶。
$ geth account new
這將生成一組新的加密密鑰並使用密碼保護私鑰。請注意,如果您使用此帳戶來挖掘加密貨幣並進行有意義的交易,您則需要確保備份您的密鑰並防止您的私鑰被訪問。
現在開始啟動節點。
$ geth --syncmode light --cache 64 --maxpeers 12
如果我們在沒有任何參數的情況下運行GETH,它會啟動一個節點並嘗試同步整個公共mainnet區塊鏈。其大小超過50GB並且不斷增長,這對嵌入式計算機可能不是一個好主意。所以,我們以輕型同步模式啟動節點。這只會隨著它們的出現以及區塊鏈的其他部分按需提取區塊標題。
要強制節點退出,只需按CTRL-C在啟動時將其作為服務運行:
$ sudo vi /etc/systemd/system/geth@.service
(用你最喜歡的文本編輯器替換“vi”)
然後輸入:
[Unit]
Description=Ethereum daemon
Requires=network.target
[Service]
Type=simple
User=%I
ExecStart=/usr/local/bin/geth --syncmode light --cache 64 --maxpeers 12
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
保存文件並將以太坊節點作為“PI”用戶運行:
$ sudo systemctl enable geth@pi.service
$ sudo systemctl start geth@pi.service
當我們的以太坊節點作為服務運行時,我們現在可以使用以下方式連接到它:
$ geth attach
例如:這給了我們提供了一個交互式的JavaScript控制台。從這裡我們可以調用函數功能,例如:
> eth.accounts
列出當前帳戶。
或者獲取關於連接者的信息:
> admin.peers
請注意,輕量級客戶端協議仍處於開發階段,在某種程度上是試驗性應用,並且依靠完整的對等點/節點來支持它。因此,撰寫本文時可能未能完整地運行以太坊主網區塊鏈。也就是說,事情正在快速地發展,而這種情況在不太遙遠的將來也會很容易發生變化。
接下来
到目前為止,我們剛剛安裝了客戶端軟件,創建了帳戶,啟動了節點並觀察了對等連接。在下一篇文章中,我們將看看實際執行的交易。