こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
レグザタブレット(AT570)にAndroid のADB USBドライバをインストールしました。インストールのやり方を解説します。Android SDKをインストールしてあることを前提とします。なお、USBドライバーの導入手順part2 を参考にさせて頂きましたが、かなり試行錯誤をしました。ツイッターでアドバイスをした頂いた方に感謝します。
・レグザタブレットの設定アプリをクリックする。
・開発者向けオプションを選択して、USBデバックにチェックを入れる。
・レグザタブレットのマイクロUSB BコネクタにUSBケーブルを挿入して、パソコンに接続する。(パソコンはWin7 64ビット版を使用しています)
・レグザタブレットとパソコンをUSBケーブルで接続した状態で、デバイスマネージャーのほかのデバイスの下にAT570のアイコンが現れるはずが現れない。そこで、デバイスマネージャーのポータブルデバイスの下のAT570を右クリックメニューから削除した。
・1度、USBケーブルを抜いて、もう一度挿し直した。
・今度は、デバイスマネージャーのほかのデバイスの下にAT570のアイコン(?マーク付き)が現れた。
・USBドライバーの導入手順part2 を参考にAndroid\android-sdk\extras\google\usb_driver\android_winusb.infを編集した。
・具体的には、下に示す内容の記述を[Google.NTamd64]の直下にコピーした。(詳しい手順はUSBドライバーの導入手順part2 を参照のこと。なお、Win 32ビット版は[Google.NTx86]の下に挿入)
;TOSHIBA REGZA Table AT570
%SingleAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0930&PID_0963
%CompositeAdbInterface% = USB_Install, USB\VID_0930&PID_0963&MI_01
・デバイスマネージャーのほかのデバイスの下にAT570のアイコン(?マーク付き)の右クリックメニューから、Android\android-sdk\extras\google\usb_driverフォルダを指定してドライバをインストールする。
・途中で警告が出るが無視して、USBドライバをインストールする。
・デバイスマネージャーのAndroid Phone の下にAndroid Comosite ADB Interface がインストールされた。
これで、Android ADB USBドライバのインストールは終了です。この状態でアプリをAndroid にUSB経由でダウンロードして実行することができます。(Android実機をPCにUSB接続するのブログも参考にさせて頂きました)
CQ出版社のSmartphone World 1 の第4章 加速度センサを徹底把握 のアプリをレグザタブレットにダウンロードして、動作させてみました。
Z軸が9.8 程度になっているのが見えると思います。重力加速度だと思います。X軸に比べてY軸の値が大きいのは左右に少し傾いているので、重力加速度がY軸の値に影響しているためです。