DesignSpark Electrical Logolinkedin
Menu Suche
Ask a Question

Maschinensicherheit

Arduino

In der heutigen industrialisierten Welt ist ein Punkt mit Abstand wichtiger als alles andere: SICHERHEIT. Egal, ob Sicherheit in Bezug auf Maschinen, industrielle Prozesse oder persönliche Schutzausrüstung, die Notwendigkeit für Sicherheit ist größer denn je.

Unzureichende Sicherheitspraktiken können letztendlich zu Verletzungen oder, im schlimmsten Fall, zu Todesfällen führen. Maschinensicherheit passiert nicht einfach – sie wird durch die Verwendung von zugelassenen Produkten, die Durchführung von Risikoanalysen und die Einhaltung relativer und gesetzlicher internationaler Standards gezielt herbeigeführt. Mit steigender industrieller Kapazität steigt auch der Bedarf an klarer und definierter Sicherheit. Standards werden aktualisiert und neue Produkte entwickelt, damit sichergestellt wird, dass sowohl Anlagen als auch Personal ausreichend geschützt sind.

Wenn Sie Anwendungslösungen suchen, Standards weitergeben oder Verfahren für sicheres Arbeiten teilen möchten, ist dieser Hub der Ort, um alle Informationen in Bezug auf Arbeitssicherheit zu finden und zu teilen. Besuchen Sie uns regelmäßig, um die aktuellsten Neuigkeiten zu erfahren.

Fragen und Antworten

Lösungen finden

Sie stehen bei Ihrem Design vor einem Rätsel? Durchsuchen Sie unsere Fragen zum Elektronikentwicklung und lesen Sie sich die Antworten durch, die von unserer Community die besten Bewertungen bekommen haben.

Fragen beantworten

Um Fragen zu beantworten, müssen Sie kein Experte sein. In der DesignSpark-Community können Sie Hilfestellung geben und Fragen beantworten, so wie es Ihrem Kenntnisstand entspricht

Fragen stellen

Es gibt Fragen, auf die Sie einfach keine Antwort haben? Dann bitten Sie unsere Community um Hilfe

Letzte Aktivität

Comments
  • 2 years ago

    Dear Paulraeder,
    The function to add images to your risk assessment will be part of the upgrade of DS Safety, which will be available soon.

    If you have any other question please...
article

Maschinensicherheit

January 13, 2020 14:10

Prüfstand betreiben mit einem Siemens Panel PC

Ein fertiges Produkt muss vor seiner Auslieferung oft verschiedene Tests bestehen. Hierfür kommen Produkte auf dafür konfigurierte Prüfstände, welche aus verschiedenen Komponenten bestehen die miteinander agieren müssen.

0 kommentare
Related Image
article

Maschinensicherheit

October 25, 2019 07:38

„Können wir nicht einfach überall ein CE-Zeichen draufmachen?“

Die Frage eines Geschäftsführers zeigt, wie unsicher die Unternehmen weiterhin bei der CE-Kennzeichnung sind. Um auf „Nummer Sicher“ zu gehen, kam die Idee mit der CE-Kennzeichnung aller Produkte. Zielführend? Leider nein.

0 kommentare
Related Image
article

Maschinensicherheit

October 25, 2019 07:38

SIRIUS Control - Durchgängige Innovationsfreude

Systemdurchgängigkeit gehört für viele Anwender zu einem wirtschaftlichen Vorteil erster Güte. Siemens unterstützt diesen Kurs und hat seinen innovierten Sirius Systembaukasten nun bis zur Baugröße S12 für Leistungen bis 250 kW komplettiert.

0 kommentare
Related Image
article

„Laufende Maschine kostet Reinigungskraft das Leben“

Ein Mann verunglückt während der Arbeit tödlich. Der Grund: Die Maschine, an der er Reinigungsarbeiten durchführte, war während seiner Arbeiten nicht abgeschaltet. Das hätte nicht nur nicht passieren dürfen, es wäre auch vermeidbar gewesen.

0 kommentare
Related Image
article

Maschinensicherheit

February 21, 2019 13:54

Die 5 wichtigsten Gründe, warum Sie DesignSpark Safety brauchen

DesignSpark Safety ist eine Cloud-basierte Software, die entwickelt wurde, um Maschinenbauern und Designern bei der Einschätzung von Sicherheitsrisiken und im Ergebnis bei der Erfüllung von CE-Normen und Richtlinien zu helfen.

0 kommentare
Related Image
article

Maschinensicherheit

October 2, 2017 15:45

Entworfen, um Leben zu retten, und am Ende für Todesfälle verantwortlich

Wir neigen dazu, zu akzeptieren, dass Maschinen zur Behandlung von Krankheiten und Krankheiten sicher sind, aber das war nicht immer der Fall ...

0 kommentare
Related Image
article

Maschinensicherheit

October 2, 2017 15:42

Herald of Free Enterprise: eine tragische Lektion in Sachen angenommene Sicherheit

Es ist ein wenig mehr 30 Jahre her, dass die „Herald of Free Enterprise“ nach Verlassen des Hafens von Zeebrugge tragisch kenterte. Was hätte getan werden können, um dieses Ereignis zu vermeiden?

0 kommentare
Related Image
article

Maschinensicherheit

September 25, 2017 10:49

Warum ist die Risikobewertung wie die Zähne putzen ?

Was wäre die Konsequenz, dass die Risikobewertung nicht in unsere Designprozesse integriert werden könnte? Jede Maschine, die ohne Rücksicht auf Gefahren und Risiken ausgelegt wird, wird zu einem Unfall, der darauf wartet, zu passieren.

0 kommentare
Related Image