Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

Mindful Droid – Bewusstseinsbildung und Veränderung der Luftverschmutzungswerte: Teil 1

by toshoco

Bei meinen eingehenden Recherchen entdeckte ich einige praktische Probleme und mögliche Ablenkungen, die das Gerät während der Fahrt im Fahrzeug verursachen könnte, zum Beispiel, auf dem Schulweg, wenn alle anderen ebenfalls zur Schule eilen. Das Ziel ist ein sicheres, aber informatives Gerät, das einen Wandel herbeiführt, wobei ich mich auf den Bereich Schule und den Berufsverkehr konzentrierte.

Mit diesen Informationen konnte ich dieses Thema aus einem anderen und sichereren Blickwinkel betrachten.

Ich führte eine Umfrage durch, um besser zu verstehen, was Eltern über Luftverschmutzung wissen. Das war im Anschluss an meine Fallstudie über Ella Kissi; das Schulmädchen, das an den Folgen von Luftverschmutzung starb (siehe Artikel).

Ich möchte mit dem Resultat das finale Ergebnis und die Aktionen des Mindful Droid inspirieren.

Aus der Umfrage ging hervor, dass sich nicht viele Eltern über den Grad der Luftverschmutzung bewusst sind oder überhaupt darüber nachdenken. Sie sind sich nicht bewusst, was mit der Luft geschieht, die sie einatmen, und das ist die geringste ihrer Sorgen. Die unten aufgeführte Umfrage zeigt die Ergebnisse aus der Schule meines Sohnes.

Kennen Sie die Luftverschmutzung in Ihrer Gegend?

Air Pollution Survey

Der Mangel an detaillierten Informationen und Aufklärung über Luftverschmutzung ist ein Problem. Meiner Erfahrung und den Antworten auf die Umfrage zufolge besteht Handlungsbedarf, um das Thema offensichtlicher und umfassender zu machen. Die Aufmerksamkeit aller muss geweckt werden, anstatt sich auf ein nationales Ereignis wie die COP26 oder Proteste von Aktivisten zu verlassen, um einen Wandel herbeizuführen.

Wir könnten auch argumentieren, dass dies mit einer Klassenschranke zu tun hat, und das darf nicht sein. Jeder sollte Zugang zu Daten haben, die Auswirkungen von Luftverschmutzung verstehen und wissen, wie man sie entsprechend bekämpft.

Die Auswirkungen von Luftverschmutzung betreffen nicht nur Menschen, die an Asthma oder Atembeschwerden leiden, sondern es sind auch die langfristigen Folgen, über die wir uns Gedanken machen sollten. Umfragebericht

Survey - does knowing these levels matter to you?

Basierend auf den gesammelten Ergebnissen der Umfrage wird der Mindful Droid ein visuell informatives und aufklärendes Gerät sein, das das Bewusstsein für Luftverschmutzung rund um Schulen und im Berufsverkehr schärfen und auf die Realität aufmerksam machen soll. Er wird nicht aufdringlich sein, sondern auf subtile Weise ständig an die Auswirkungen der Emissionen und an Maßnahmen zu ihrer Verringerung erinnern. Psychologisch gesehen würde dies dazu führen, dass man aufgrund der aufgenommenen Informationen unbewusst positive Maßnahmen ergreift und sein Verhalten ändert.

Der Mindful Droid ist so eingestellt, dass er proaktiv und nicht reaktiv auf Luftverschmutzung reagiert. Denn wenn Informationen oft genug wiederholt werden, nimmt sie der Verstand auf.

Probleme rund um Schulen

Ich stellte fest, dass die Schadstoffe (aufgrund von Autoabgasen) in der Nähe von Schulen sehr dicht sind und sich in einer Höhe von <1 m ansammeln. Diese Höhe entspricht genau der Größe der meisten Schulkinder im Alter von 6 bis 11 Jahren. Die Smog-Problematik unter einem Meter Höhe wird sich auch auf Haustiere wie Hunde und Katzen auswirken, und dies ist wahrscheinlich ein sehr emotionales Thema. Auch Obdachlose, die auf den belebten Straßen der Stadt schlafen, sind wahrscheinlich in dieser Kategorie einzuordnen.

Pollution around schools

Verkehrssituation, wenn Kinder von der Schule abgeholt werden...

Fokus

Das Design des Mindful Droid soll der nächsten Generation (Kindern) eine Stimme verleihen und Eltern und anderen Erwachsenen, die derzeit das Sagen haben, Bewusstsein und einen Sinn für Veränderung vermitteln.
Der Mindful Droid ist eine passive Methode, um den Aktivismus unter Schulkindern auf ihrem Schulweg zu fördern. Dies wird dazu beitragen, das Bewusstsein für die Auswirkungen von Luftverschmutzung zu schärfen, und zeigen, wie man sie verhindert.

Für Kinder kann der Mindful Droid ein lebensrettender Begleiter sein.

Die Schwerpunkte des Mindful Droid sind:

  1. Überwachung der Luftqualität: Hardware/Software und Daten als Open Source bereitstellen (im Gegensatz zu Dyson Backpack, wo die Daten privat gehalten werden); in der Lage sein, mit Echtzeit-API-Daten zur Luftqualität zu reagieren
  2. Information und Aufklärung: Durch die Sichtbarkeit von Informationen kann das Verhalten von Autofahrern verbessert werden, z. B. Motor abstellen (statt Leerlauf), nicht in der Nähe von Schulen fahren, zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule gehen usw.
  3. Maßnahmen ergreifen: Dadurch können Schul- und Stadtverwaltungen alarmiert werden, um Verkehrspolizisten rund um Schulen einzusetzen; Regulierung von Verkehrsstaus und wirksame Durchsetzung von Fahrverbotszonen auf der Grundlage von Luftverschmutzungsdaten
  4. Klare und verständliche Anzeige: Informationen, die die Bevölkerung ansprechen und gleichzeitig den aktuellen Luftschadstoffwerten entsprechen
  5. Eine unterhaltsame und interaktive Methode, um die Aufmerksamkeit und Vorstellungskraft von Kindern und Eltern auf wichtige Bereiche zu lenken (Luftverschmutzungswerte)

Prototyp entwerfen

Designing Mindful Droid Prototype

Mindful Droid - Prototype Stage

Entwurf der Leiterplatte und Konzepterstellung

PCB Design Stage - Layout

PCB Design

PCB Design Stage Conception

Weitere Informationen zum Entwurfsprozess und Materialien werden bereitgestellt.

Folgen Sie mir in Teil 2 dieses Projekts und erfahren Sie mehr darüber, wie ich den Mindful Droid zum Leben erwecke.

Michael is an Industrial Design Engineer, Maker and winner of the Young Innovators Award 2021, with over 9 years experience working in various industry sectors. Having a problem solving background, he is always enthusiastic about finding solutions to problems that challenge everyday living. His key focus points are inclusivity, functionality with consciousness, and sustainability.
DesignSpark Logo

Gefällt Ihnen DesignSpark?

Erstellen Sie ein Konto, um leistungsstarke PCB- und 3D-Maschinenbau-Designsoftware freizuschalten, in unseren Foren zusammenzuarbeiten und über eine Million kostenlose 3D-Modelle, Schaltpläne und Footprints herunterzuladen.
Ein Konto erstellen

Sie sind bereits DesignSpark-Mitglied? Anmelden

Kommentare