Que pensez-vous de cet article ? Aidez-nous à vous fournir un meilleur contenu.
Merci! Vos commentaires ont été reçus.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Que pensez-vous de cet article ?
L'idée derrière le Mindful Droid était d'améliorer le comportement des conducteurs au volant et de les aider à réduire les émissions qu'ils laissent échapper, en les amenant à devenir des conducteurs plus attentifs/conscients.
En effectuant des recherches approfondies, j'ai découvert certains problèmes pratiques et les distractions possibles que l'appareil pourrait apporter dans le véhicule pendant la conduite, par exemple, pendant les courses d'école. L'objectif est d'avoir un dispositif sûr, mais informatif, qui apporte un changement, mon domaine de prédilection étant les zones scolaires et les trajets domicile-école.
Grâce à ces informations, j'ai pu aborder cette question sous un angle différent et plus sûr.
J'ai mené une enquête pour mieux comprendre ce que les parents savent de la pollution de l'air - suite à mon étude de cas sur Ella Kissi, l'écolière morte à cause de la pollution de l'air - Article.
L'intention est d'utiliser les résultats pour inspirer le résultat final et les actions du Mindful Droid.
L'enquête a révélé que peu de parents sont conscients des niveaux de pollution de l'air ou bien ils y réfléchissent. Ils ne sont pas conscients de ce qui arrive à l'air qu'ils respirent et c'est le dernier de leurs soucis. L'enquête réalisée ci-dessous montre les résultats de l'école de mon fils.
Le manque d'informations détaillées et d'éducation sur la pollution de l'air est un problème. D'après mon expérience et les réponses à l'enquête, il est nécessaire d'agir pour rendre le problème plus visible et inclusif afin d'attirer l'attention de tous, plutôt que de compter sur un événement international comme la COP26 ou sur des manifestations d'activistes pour déclencher un changement.
Nous pouvons également affirmer que cela est lié à une barrière de classe et cela ne devrait pas être le cas. Tout le monde devrait avoir accès aux données et comprendre les effets de la pollution atmosphérique et la manière de s'y attaquer.
Les effets de la pollution de l'air n'affectent pas seulement les personnes souffrant d'asthme ou de problèmes respiratoires, ce sont les effets à long terme qui devraient également nous préoccuper. Rapport d'enquête
Sur la base des résultats de l'enquête, le Mindful Droid sera un dispositif visuellement informatif et éducatif pour sensibiliser et prendre conscience de la réalité de la pollution de l'air dans les zones scolaires et sur les trajets domicile-école. Il ne sera pas invasif mais constituera un rappel subtil et constant des effets des émissions et des actions permettant de les réduire. D'un point de vue psychologique, cela conduira à des actions positives et à des changements de comportement inconscients grâce aux informations absorbées.
Le Mindful Droid est conçu pour être proactif et non réactif à la pollution de l'air et, si l'information est suffisamment répétée, l'esprit l'assimilera inconsciemment.
Les problèmes autour de l'école
Un fait a été découvert : la plupart des polluants autour des écoles (provenant des émissions des voitures) sont denses et ont tendance à s'accumuler à une hauteur de moins d'un mètre, ce qui correspond à la taille de la plupart des écoliers âgés de 6 à 11 ans. La question du smog à moins de 1 m aura également un effet sur les animaux de compagnie, par exemple les chiens et les chats, ce qui risque d'être un sujet très sensible. Les sans-abri sont également susceptibles de se trouver à ce niveau s'ils dorment dans les rues animées des villes.
Congestion du trafic autour de l'école aux heures de pointe.
Domaine d'intervention
L'objectif de la conception du Mindful Droid est de donner une voix à la prochaine génération (les enfants) et de sensibiliser les parents et autres adultes qui sont actuellement aux commandes du monde.
Le Mindful Droid est un moyen passif d'encourager l'activisme parmi les écoliers sur leur trajet domicile-école. Il permettra d'attirer l'attention sur les effets de la pollution atmosphérique et sur les moyens de la prévenir.
Pour les enfants, le Mindful Droid peut être considéré comme un compagnon qui peut leur sauver la vie.
Les domaines d'intervention du Mindful Droid sont les suivants ;
- Suivre la qualité de l'air, rendre le matériel/logiciel et les données open-source - contrairement au Backpack Dyson où les données sont gardées privées. Capable de correspondre avec les données API de la qualité de l'air en temps réel.
- Informer et éduquer - Grâce à la visibilité de l'information, il est possible d'améliorer le comportement des conducteurs, par exemple en éteignant le moteur (au lieu de le laisser tourner au ralenti), en ne conduisant pas à proximité d'une école, en allant à l'école à pied ou à vélo, etc.
- Agir - Cela permettra d'alerter l'école et les autorités municipales pour qu'elles déploient des agents de la circulation autour de l'école. Cela permettra de contrôler les embouteillages et de faire respecter la règle de la zone interdite aux voitures en fonction des données recueillies sur les niveaux de pollution atmosphérique.
- Affichage d'informations claires et compréhensibles qui communiquent avec leur population, tout en correspondant en permanence aux niveaux de changement de la pollution de l'air.
- Un moyen interactif et amusant d'attirer l'attention et l'imagination des enfants et des parents sur les domaines qui comptent (niveaux de pollution atmosphérique)
Prototype de conception
Phase de conception et conceptualisation du PCB
Instructions détaillées sur le processus de conception-construction et les matériaux à suivre.
Suivez-moi dans la deuxième partie de ce projet pour découvrir comment j'ai donné vie au Mindful Droid.