United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

Reference Designs (参照設計) の活用方法をおしえてください。

このチュートリアルの対象利用者:

DesignSpark PCB V11.0.0

DesignSparkサイトでは Reference Designs (参照設計)  というセクションでアプリケーションのリファレンス設計テンプレート集を提供しています。 

この中には回路図・基板レイアウト図・BOM・ライブラリなどの設計データがCADフォーマット(DSPCB形式)でまとめられています。これらテンプレートを用いて設計することで、目的の設計を時短させることができます。

Reference Designの中にあるPCBファイルでは、基板外形データやコネクタ取り付け穴位置データが記録されており、Arduinoシールドの作成の際のテンプレートとして利用することができます。 

ここでは、Arduino Uno シールドを新規開発する上で上記のReference Designのテンプレートを活用する手順を紹介します。このようなテンプレートファイルには、基板外形、取り付け穴、コネクタ、主要コンポーネントの位置描画など、あらかじめ行っておいた作業を再利用できるので、その分の作業時間を大幅に短縮することができます。 

DesignSpark PCB を起動して回路図をプロジェクトに追加した状態で、回路図レイアウトを設計して参照 PCB をプロジェクトに追加するだけです。設計の変更を反映させます。これで、実証済みの PCB のレイアウトで作業できるようになります。 

こちらが、チュートリアルで作成された Arduino Uno R3 シールドです。

このチュートリアルでは上記手順をすべて行った最終的な基板データを添付しています。ぜひ皆さんで活用し、できたファイルも Reference  Designとしてメンバーとシェアしてください。 

基板外形テンプレートはどのように利用するのでしょうか?

プロジェクトフォルダとプロジェクトを通常通り作成します。新規回路図をプロジェクトに追加し、通常どおり回路設計を行います。Windows ファイルマネージャーで基板外形テンプレートファイル をプロジェクトフォルダにコピーし、プロジェクト名に合わせファイル名を変更します。 

DesignSpark PCB に戻り、「参照 PCB 設計をプロジェクトに追加」します。 

blobid0_eb28f5bdbab362c9db4986d1fb7235f4c78b5cde.png

PCB ファイルに移動してプロジェクトに追加します。 

blobid1_1032f3118c30caa93f085e5fc6b6ce79b79d8ae2.jpg

ここで「Forward Design Changes」(設計変更を反映) させるだけで、コンポーネントが配置され、PCB が配線されます。 

blobid2_fa1c0074a0f9cd8d0a5adf5207142ef57d6f7940.jpg

Arduino Uno と嵌合する際に必要なコネクタは、ドキュメンテーションレイヤー上の位置に配置するとカスタムシールドを作成するための簡単なソリューションを提供します。 

必要に応じて、新規プロジェクト内で参照 PCB を再利用することができます。 

簡単で時間の短縮になります! 

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register