United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

メイカー達のためのDesignSparkマーケットプレイス を紹介!

あなたは自分自身の売りたい製品があるメイカーだろうか?もしくは、購入するための既成品を探している購入者だろうか?今回紹介するマーケットプレイスは、素人やプロなど関係なく利用できる。DesignSparkのメンバーになるだけで、マーケットプレイスで購入や自身の商品を公開できるのだ!また、Paypalを利用して購入できるので、安全に取引き可能だ。クレジットカード決済もオプションで利用できる。 

マーケットプレイスには、あなたのRaspberry PiもしくはArduinoのプロジェクトで利用できる素晴らしい製品がいくつもある。本記事ではそれらの一部を紹介しよう。 

DesignSpark マーケットプレイスで手に入る製品を一部紹介 

RasPiO Duino

 raspio_duino_b946530051ad962de87ad068256bf201bb026956.jpg

RasPiO DuinoはRaspberry Piのための小さなプラグオンタイプのボードであり、Arduinoプログラミングを始めるための低コストで簡単な方法だ。これはArduino Unoを同様の機能を持つが、Raspberry Piを介して完全にプログラム可能なのだ。一度プログラムを書き込むと、Raspberry Piから取り外して、単独で利用することができる。以下のYoutubeの動画は、RasPiO Duinoを組み立てる様子を解説している。

 

RasPiO®Duinoキットには、(既にPiを持っている方であれば)Arduinoプログラミングをはじめるために必要なものがすべて含まれている。また、RasPiOチュートリアルもたくさんあり、このハンズオンキットを利用する上で、上記の動画のように様々なヘルプを参照できる。詳細については、以下のマーケットプレイスのページを参照してほしい。 

Read More at DesignSpark Marketplace

 

Score:Zero

 score_zero2_df966180cd206a0717e99bcc1dfea00bbed9227a.jpg

Raspberry Piに搭載して利用できるNESスタイル(Nintendo Entertainment System Style)のゲームコントローラーのキットを作ることだ。

初心者向けのチュートリアルのワークシートも用意されおり、サンプルのPythonコードを使うとScore:Zeroを利用してRaspbian OSにてキーボードやマウスの動作を実現する。また、Retropieのサポートも予定している。

Score:Zeroは"超低コスト"を目指して設計されており、自分で開発したレトロなゲーム機を、このキットだけで作ることができるのだ。 

Read More at the DesignSpark Marketplace

 

Raspberry Pi 3向けPiCAN2 CANバスボード

 Pican_1b9f787230240b654aed8a6b25c2a7d1d9c2d595.jpg

PiCAN2ボードはRaspberry PiにCANバスへの接続のためのインターフェースを提供する。マイクロチップMCP2515 CANコントローラとMCP2551 CANトランシーバを搭載している。接続はDB9もしくは3つのネジ軸で簡単に行うことができ、SocketCANドライバと用意されたライブラリを利用してCもしくはPythonでプログラミングをするだけで簡単に利用できるのだ。もちろん、ご自身のRaspberry Piを用意することをお忘れなく! 

Read More at the DesignSpark Marketplace

 

Industruino PROTO D21G

 industriono_0f1fe6063ebcd9991ae72335e577fa92e808ddbf.jpg

Industruino PROTOはあなたのArduinoのプロトタイプをより"堅牢な"ものにしてくれるプラットフォームだ。 

主な特徴 

  • DINレールマウント可能
  • 完全密閉
  • ジャンパで再配線可能
  • 14つの拡張ポートを搭載
  • 7-28V  →5V/2Aスイッチング電圧調整機(レギュレータ) 
  • バックライト付き128x64ピクセルLCD 
  • 3ボタンメンブレンパネル
  • インタラクティブLCDメニューファームウェアをインストール済み
  • Aruduino IDEと完全互換 

 

Read More at the DesignSpark Marketplace

 

MyStorm BlackIce II

 Mystorm_39694735ff4d091686692fd24949f6e7e7e5f44b.jpg

MyStormBlackIceⅡはオープンソースのハードウェアFPGA開発ボードだ。Pmod拡張ソケットとArduinoシールドの両方をサポートする56個のPIOと26個のGPIOを備えている。

また、オンボードにはARM Cortenx M4マイクロコントローラと3520ロジックセル、80Kb内部ブロックRAMを備えた 144ピンICE40 FPGAを搭載している。

主な特徴

  • 56個のPIOと80kBのBRAMおよび2Mb SRAMを搭載したLattice Ice40 HX4K TQFP144 FPGA
  • 100MHzオシレータ(Ice40), 12MHz 水晶(STM32)
  • マイクロコントローラ、LED、RPiヘッダ間のSPI Mux 制御
  • Ice40とSTM32L433へのSDCardのSDIO接続
  • Arduinoシールド対応ヘッダ(加えて4ピン拡張)
  • RPiヘッダ(26ピン)により、すべてのRaspberry Pi関連ボードなどと直接統合が可能
  • 全てのハードウェアは完全にオープンソースで再利用可能

 

Read More at the DesignSpark Marketplace

 

もし、あなたが自身の製品をお持ちであれば、一度DesignSpark Marketplaceを利用してみないだろうか?我々は数千を超える、あなたのような“ポテンシャルを秘めた”お客さんに登録して頂いている。DesignSparkにサインアップして、取引を始めよう!

DesignSpark Marketplace

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!