こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
无线通讯技术发展到今天可以说是百花齐放,上一篇博客就介绍了应用于智能家居领域的Zigbee、Home RF、蓝牙、Wi-Fi等无线通讯技术。当然还有一些比较长距离的无线通讯方式,诸如Lora、3G、NB-Iot等等。这些无线通讯技术在能耗和传输距离等方面各有所长。在物联网的应用中合理配置,充分利用这些无线通讯方式的优点。在这个过程会有一个中间转换环节,如何使的蓝牙协议的内容直接转发给wifi协议进行传输和接收,最近,在美国计算机学会数据通信方面特殊兴趣小组的年度会议(SIGCOMM 2016)上,提出了称为“Interscatter”的新技术,可以实现这一功能。
Interscatter技术是一种“后向散射”技术,通过信号的兼容转换可以使得不同协议之间的信号相互转换,实现几种无线通信技术之间的通信。例如,它可以将蓝牙信号转化成Wi-Fi、ZigBee兼容的信号。
应用案例
上图展示的是Interscatter技术的一个应用案例。左边是一个常用的移动设备,能够产生和接受Wi-Fi信号。右边是一个传输可以植入大脑的神经设备的数据的装置。案例成功的实现了智能手表发出的蓝牙信号和右边的设备数据通过Wi-Fi接入智能手机。
技术分析
在这项技术中,通过周围其他设备直接产生和传输自己可以接受的信号。上个案例中是可以通过智能手表的蓝牙创建和传输Wi-Fi信号,而手机设备只是接收Wi-Fi信号而已。所以这项技术就是可以通过蓝牙信号来创建创建Wi-Fi信号,从而实现跨技术协议的通信,所以被称为“interscatter”。还可以通过第三载体进行转换,首先,蓝牙设备发出蓝牙信号,被第三方接收,将蓝牙信号转变为一个“单频”信号,进一步处理和转变,变为智能手机可以接收的Wi-Fi数据包。
应用前景和后续挑战
“interscatter” 通信,将在智能手机,智能手表等智能设备中,经常使用的蓝牙,Wi-Fi 或者 ZigBee等模块,作为信号的源或者接收端。可以减轻智能设备无线模块的装载,不必安装所有的无线通讯模块,就可以接收其他无线模块发出的通讯协议的信号。
由于采用了“后向散射”过程创造了多余的“信号拷贝镜像”,消耗了更多的带宽,同样也产生了干扰。后续研究将在这两个方面着重研究。