こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
こちらの記事の感想をお聞かせください。
IlluminaTは8x8のLED-Matrixからなるブローチのようなものです.Tシャツに付属させることができ,表示内容をAndroidアプリから制御することができます.
IlluminaT is a project for developing controllable brooch with T-shirt. The brooch is consists from LED-Matrix. It can display alphabet, katakana, hiragana and some signs, which can control from Android.
開発背景
対話中に考えていることや持っている感情を声に出さなければ相手に伝えることは難しい.対話に限らず,ある人間の状態を対外的に表明することは難しい.
例として狭い路地を自転車で走行しているときに向かい側から自転車が侵入した状況を考える.このとき右に避けるのか?それとも左に避けるのか?このような発声するほどではないが自分の状態を表明したい状況は身近に存在する.
この問題点を解決できれば物事はスムーズに進む.
上記のような問題点を解決するために意思表示ボードである「illuminaT」を開発した.IlluminaT本体はLED-MatrixとRasberryPiで構成され,Tシャツにつけると,ブローチのような形状をしている.
これに加えて表示文字を制御するコントローラの役割を持つAndroidアプリIlluminaT_clientを用いる.これら2つからIlluminaTは成り,互いに通信することで表示文字とその文字色を自在に変更できる.
設計
以下の図の通りIlluminaTは主にAndroid / Raspberry Pi / NeoPixelから成る.特に,Raspberry Piが中心の役割を果たし,Androidとの通信ではHTTPを介して,NeoPixelとのやり取りは,GPIO Pinからの出力を介して行われている.
実装
ソースコードは全てGitHubで公開しているため,具体的な実装についてはそちらを参照されたい.
できること・使用方法
TシャツにLEDボードあり,ここにひらがな・カタカナ・Alphabetから成る任意の文字列を表示することができる.特に文字色も自由に決めることができる.
これらは全てAndroidアプリから操作することができ,過去に表示したパターン等も一元で管理されている.
おわりに
実際に動作しているDEMO動画を御覧ください.