United Statesからアクセスされていますが、言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

【有料会員向け】DSM v6の魅力を紹介!

DesignSpark Mechanical ver.6は、有料のCreatorプラン(1600円/月)とEngineerプラン(2400円/月)がラインナップされた事で、さらに優れたものとなりました。プロ向けの業界標準設計や、図面作成が可能になります。

  • 新しいParasolidモデリングエンジン: CAD業界で人気のあるモデリングカーネルです。ダイレクトモデリングによって、複雑なモデルの変更が容易であり、非常に大きなモデルも正確なレンダリングが可能、そのうえでメモリ使用量を最小限に抑えることができます。
  • デフォルトで強化されたシェーディングモード:ここでのシェーディングとは、レンダリングを向上させるために影とハイライトが含まれた、シーンの環境光のことです。
  • 3Dミラーツールこのツールを使うと、オブジェクトの対照的なコピーを素早く作成可能です。先に3Dモデルを半分だけ作成し、残りの半分をミラーツールで生成します。これらを結合することで、完全に対称であるオブジェクトが完成します。
  • 強化された選択ツール: 特定の基準(例: 長さや表面積)を満たす複数の面やエッジ、他設計のエンティティをグループ選択可能です。
  • 改良された拘束ベーススケッチツール:新しい拘束方法や自動拘束、カラーハイライト、刷新されたアイコンが含まれます。拘束を使用することで、より簡単に正確なサイズや形状のスケッチを作成可能です。
  • 改良された測定・品質ツール: 表面の品質を分析、問題のある領域を特定し、製造前に修正できるようになりました。
  • モデルベース定義:モデルベース定義では、2D図面では表現できない、セマンティックGD&Tと3D寸法を介したより詳細なデータム、制御要素の可視化によって、高い明瞭度を実現します。製造要件を簡単に伝えることができ、複数のプロジェクトで特定の部品を再利用可能になります。
  • モデルのアノテーション用カスタム記号: ニーズに合わせたアノテーション記号のライブラリを作成し、複数のプロジェクトで活用できます。
  • AutoCAD DXFやDWGフォーマットやSTEP、IGESのインポート・エクスポートが可能

これらの機能を活用する様子を、以下の動画でご覧ください。

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register
DesignSpark Logo

DesignSparkアカウントを作成しませんか?

アカウントを作成すると、高機能な基板CADや使いやすい3次元CADが無料で使えるだけでなく、数千万点超の部品のCADライブラリやフットプリントや3Dモデルを検索しダウンロードできます。
アカウントを作成

アカウント作成済みの方はこちらからログイン

コメント