DesignSpark Electrical Logolinkedin
Menu 検索
フォーラムで質問

寸法表示のサイズ設定がわかりません

プルでボディをスケールを選択し縮小した後、寸法入力したいのですが寸法表示のスケールがうまくいきません。Solidと寸法表示のバランスがうまくできる設定を教えてください。よろしくお願いいたします。

0 得票数

コメント

December 7, 2018 14:10

oheさんいつもいつもコメントありがとうございます。
私は大着物でして基本のソリッドに寸法を入力して保存しています。
例えば、(パーツになるボルト・ナット・ネジなど)です。
それぞれのソリッドを組合せた後に、(パーツになるボルト・ナット・ネジなど)を
開いて拡大もしくは縮小し寸法ごと組み合わせたソリッドに貼り付けしたいと思っています。
ソリッドだけ拡大・縮小になり、寸法と引き出し線は以前のままです。
貼り付けした後に寸法を削除して、再度寸法を入力することは
少し抵抗があるのです。

今回ファイルの添付は下記の理由により添付していません
ファイルを添付すると上手くコメントを投稿できません。
「ファイルを添付」をクリックし、”添付したいファイルを選択してから"開く…
このやり方は良くないのでしょうか?

0 Votes
ohe

December 5, 2018 15:00

heliさん、こちらこそ、お返事おそくなってもうしわけないです。
Wordファイル拝見しました。1つ目の画像は「ソリッド縮小で寸法が縮小されない」という現象ですよね? ソリッドにあわせて寸法も縮小させたいということでしょうか?
そもそも、「寸法は縮小の後に入れる」というのではダメなのでしょうか? (^^;

0 Votes

[Comment was deleted]

[Comment was deleted]

December 4, 2018 16:23

oheさんコメントありがとうございます。
ファイルを上手く添付できなくて申し訳ございません。
立方体を縮小しても寸法は縮小されないのです。

0 Votes

December 4, 2018 16:21

oheさんコメントありがとうございます。
ワードで添付します
よろしくお願いいたします。

0 Votes

[Comment was deleted]

[Comment was deleted]

ohe

November 26, 2018 17:46

@heli さん、実際1000倍にして寸法のプロパティーを変更すると何がおきるのでしょうか?エラーがでるのでしょうか?スクリーンショットをアップすることは可能でしょうか?

0 Votes

November 26, 2018 10:43

oheさんコメントありがとうございます。
10倍とかでなく1000倍・1/10とかでなく1/1000の単位での拡大・縮小場合のことです。
立方体に寸法を挿入して1000倍に拡大した時とか、1/1000に縮小した時に
スケール表示が小さかったり大きかったり、プロパティの修正範囲外のスケール変更のためなのでしょうか?
コメントよろしくお願いいたします。

0 Votes
ohe

November 26, 2018 04:00

@heli さん、「うまくいかない」とのことですが、具体的にどのようにされたのでしょうか? 例えば私の環境(Win88+DSM2.1)で100mm立方体を1000mmに拡大しプロパティーを修正することで添付のようになります。これではどうでしょう?

0 Votes

November 26, 2018 03:36

oheさんコメントありがとうございます。
プロパティーで調整できましたが、…
例えば100mm立方体を1mm立方体にスケールダウンした場合
例えば100mm立方体を10000mm立方体にスケールアップした場合
うまくいきません。プロパティーの範囲外でしょうか?
それとも他の方法があるのでしょうか?
お気づきの点が有りましたらコメントよろしくお願いいたします。

0 Votes
ohe

November 19, 2018 10:25

寸法の表示が小さかったり大きかったりするということでしょうか?であれば、プロパティーで矢印の大きさを調整できます。数字についてもフォントサイズで調整ができます。添付の通りではいかがでしょう?

0 Votes