嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

如何指定全局变量?

by DesignSpark

本教程需要:

DesignSpark Circuit Simulator

DesignSpark Circuit Simulator 允许您指定可用作元件属性值的全局参数(变量)。本教程将说明为什么这很有用,以及如何这样做。

参数算术函数和运算符

DesignSpark Circuit Simulator 支持大量算术函数和运算,可计算复杂的元件参数值。这些函数和运算可用于在原理图中定义全局参数,或在 SPICE 模型内部使用。

内置功能

SQRT (val)val 的平方根
LOG(val)val 的纳皮尔对数
LOG10(val)val 的十进制对数
DB(val)val 的 DB 中的值 (20xLog10(val))
EXP(val)val 的指数
COS(val)val 的余弦值,其中 val 的单位为弧度
SIN(val)val 的正弦值,其中 val 的单位为弧度
TAN(val)val 的正切值,其中 val 的单位为弧度
ACOS(val)val 的反余弦值,其中 val 的单位为弧度
ASIN(val)val 的反正弦值,其中 val 的单位为弧度
ATAN(val)val 的反正切值,其中 val 的单位为弧度
COSH(val)val 的双曲余弦值
SINH(val)val 的双曲正弦值
TANH(val)val 的双曲正切值
SGN(val)如果 val>0,返回 +1,如果 val=0,返回 0,如果 val<0,返回 -1
SIGN(val)如果 val 为正值或空,返回 +1,否则返回 -1
SIGN(val1, val2)返回 ABS(val1)*SGN(val2)
PWR(val1, val2)对 val1 的绝对值取 val2 值的幂,采用 val1 的符号
POW(val1, val2)对 val1 的值取 val2 整数部分的幂
ABS(val)val 的绝对值
INT(val)val 的整数值(相当于 TRUNC)
TRUNC(val)val 的截断值(实际值的整数部分)
ROUND(val)将 val 的值四舍五入到最接近的整数

MIN(val1, ... valn)

DMIN(val1,...valn)

返回 val1 到 valn 的最小值。可指定的数值数量没有限制

MAX(val1, ...valn)

DMAX(val1,...valn)

返回 val1 到 valn 的最大值。可指定的数值数量没有限制

DERIV(val)

返回 val 的导数

REAL()

返回复数的实部

IMAG()

返回复数的虚部

MAGNITUDE()

返回复数的大小

CONJ()

返回复数的共轭

COMPLEX(a, b)

返回以“a”为实部、“b”为虚部的复数

DDT(val)

返回 val 的导数

IDT(val)

返回 val 的积分

LIMIT(a,b,c)

如果 a<b 则返回 b,如果 a>c 则返回 c,否则返回 a

BITOF(a,b)

如果参数整数值的位 b 为“1”,则返回“1”。如果参数 a 的整数值的 b 位为“0”,则返回“0”

PWL(xvalue, interp, x1, y1, ...xn, yn)

返回输入值 xvalue 处的等效输出值,interp=0|1 指定是用 y 值进行线性插值(1)还是不进行线性插值(0)。xn 和 yn 用于计算等效输出值

算术运算符

^ (or**)加幂
*
/
+
-

布尔运算符

运算符意义
!=不等于
==等于
<小于
<=小于或等于
>大于
>=大于或等于
||OR 或运算符
&&AND 与运算符

按位运算符

运算符意义
&按位与运算符
|按位或运算符
<<按位左移运算符
>>按位右移运算符

表达式的条件求值

函数意义
VALIF(condition, expression 1, expression2)如果条件为真,返回表达式 1,否则返回表达式 2
EVAL(condition?expression1:expression2)如果条件为真,返回表达式 1,否则返回表达式 2

如何设置全局参数

按下面的步骤设置全局参数:

  1.  点击原理图工具栏上的设计设置图标。
  2. 点击Global Parameters全局参数。
  3. 在表格对话框的相应字段中输入参数名称和值。

global parameters

参数名称不能包含"Error"字符串。

 

全局参数值和表达式

如图所示,全局参数可以是简单的数字或数学表达式。在其他全局参数表达式中也可以引用全局参数名称。

关闭全局参数对话框时,将运行检查以确定所有表达式是否有效。如果遇到任何问题,将显示错误消息。

如果您遇到任何问题

如果在使用全局参数对话框时遇到任何问题,可以按以下方法手动添加数据:

  1. 关闭已打开的全局参数对话框。
  2. 点击Simulation Settings模拟设置>Advanced Options高级选项
  3. 直接在手动选项文本框中输入全局参数。

格式如下:

.param name1 = value1 ! optional comment1

.param name2 = value2 ! optional comment2

例如:

.param res1 = pow(a, 3) ! 求 a 的三次方

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register
DesignSpark Logo

喜欢 DesignSpark 吗?

创建一个帐户来解锁强大的 PCB 和 3D 机械设计软件,在我们的论坛中进行协作,并下载超过一百万个免费的 3D 模型、原理图和示意图。
创建一个帐户

已经是 DesignSpark 会员?登录

评论