PCB ソフトウェア サポート FAQ
よくある質問
サブスクリプション以前の旧VersionのDesignSparkPCB を使い続ける事ができますか?
いいえ。旧VersionのDesignSpark PCBはまもなく使えなくなります。(こちらも参照ください)
DSPCBのVer10以前のものは2023年5月31日に無効となります。よってこれらをお使いのユーザの方は2023年5月末までに最新版のサブスクリプションプランに移行頂く必要がございます。無料のまま使い続けたい方はExplorerプランを選択ください。最新版は従来バージョンのファイルもそもまま開いて編集頂くことができます。また従来の有償版DSPCB Proをご購入された方々へは移行のためのご案内メールを別途お送りしております。もし有償版を購入されたのに案内メールが来ていない方はDesignSparkのサポートまで至急ご連絡をお願いします。
DesignSpark PCB を使用するには、常にオンラインである必要がありますか?
はい、ソフトウェアの使用条件は、ユーザーが DesignSpark メンバーであること、ソフトウェアがユーザーのサブスクリプションレベルを認識してサブスクリプションレベルに合わせた機能を提供することです
そのため、ソフトウェアの起動時、また、定期的なライセンス確認のため、ソフトウェアはオンラインで使用してください
DesignSpark PCBに関するサポートはどこで受けられますか?
ソフトウェアの使用に関するヘルプは下記の手段によって求めることができます。
PCBのソフトウェアで使用できる言語には何がありますか?
現在、DesignSpark PCBは英語版のみご利用いただけます
PCBのソフトウェアはオフラインでも使用できますか?
はい。ソフトウェアを最後に閉じて 2 時間以上経過した後に再度開く場合はライセンスチェックが必要です。オンラインにしてください。ライセンスが確認されるとオフラインで同じセッションを作業できます。
DesignSpark ソフトウェアのパッチやアップデートは入手できますか?
はい、必要に応じて開発者が発行します。
DesignSpark PCBのエンドユーザーライセンス契約書 (EULA) はどこで入手できますか?
EULAのコピーです:こちらからダウンロードしてください
DesignSpark PCBのソフトウェアはローカルデスクトップのソフトウェアですか?クラウドベースのソフトウェアですか?
PCBの当社ソフトウェアはデスクトップ専用で、ローカルのみのインストールとなります。
クラウドベースのツールが今後サブスクリプションプランに追加される可能性がありますが、インストールの必要はありません (ウェブブラウザからアクセス可能です)。
ビジネスサイトや教育サイトで使用できるDesignSpark PCBのネットワークライセンスはありますか?
いいえ、しかし、将来は変更される可能性があります。DesignSpark ニュースレターやソーシャルメディアでの発表をお待ちください。
DesignSpark PCBはオープンソースですか?機能を拡張する API はありますか?
いいえ、当社のソフトウェアとツールはすべてクローズドソースです。現在、ユーザー拡張機能/プラグインを開発するための公開 API はありません。
PCBのソフトウェアで使用できる言語には何がありますか?
現在、DesignSpark PCBは英語版のみご利用いただけます
有償版のDSPCB Proを購入しましたが、サブスク有料プランとは別にその機能を使用し続けることができますか?
できます。サブスク有償プランに加入しなくても、DSPCB Proのご購入者はその機能を引き続き使用できます(要申請)。詳細や申請はサポートまでご連絡ください。
有償版のDSPCB Proを購入しいましたが、これをサブスク有料プランとして使用を続ける事ができますか?
現時点では、出来ません。
DSPCB Proを購入しましたが、サブスクリプション利用に変えることはできますか?
はい
DesignSpark PCB の「完全な」アンインストールを実行するにはどうすればよいですか?
「完全な」アンインストールとは、コンピューターからすべての DesignSpark PCB アクティベーション データを削除することを意味します。 これは、ソフトウェアの操作で深刻な問題に直面している場合、または最近のハードウェアの変更が原因である場合に役立ちます。
手順は次のとおりです。
- コンピューターの「プログラムと機能」に移動し、そこから手動で DesignSpark PCB をアンインストールします。
- 次に、「regedit」を検索して Windows レジストリを開きます。 ここから、ディレクトリHKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\DesignSparkに移動し、「DesignSpark PCB」エントリを削除します.
上記の手順により、C:\Users\Public\Documents\DesignSpark PCB フォルダー内のライブラリ、テクノロジー ファイルなどはそのまま残ります。 完全な「アンインストール」が必要な場合にのみ、これらを削除してください。
警告。 上記のフォルダを削除すると、すべてのカスタム ライブラリ コンポーネントとテクノロジー ファイルへのカスタマイズが削除され、失われます。