United Statesからアクセスのようです。言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site
Skip to main content

Analog Discovery 2の5つの使い方!

マルチな機能を搭載した機器を自在に操る事はエンジニアとしての力量を試されます。

Digilent の Analog Discovery 2 もそのような機器と言えます。一応表向きは、2 チャネルのオシロスコープ、2 チャネルの任意波形発生器、16 チャネルのデジタル ロジック アナライザ、およびスペクトル アナライザを搭載した携帯型USB計測器ということになっていますが、オシロスコープ機能や波形発生機能を組合せたりすることで、幅広いアプリケーションのプロトタイピングを実現することも可能です。 

今回の、このAnalog Discovery 2をベースにした様々な電子機器のプロトタイピングデモサンプルをご紹介しようと思います。

1. Analog Discovery 2 と Digilent アナログ パーツ キットで、空き缶を使った電子楽器テルミンを組み立てましょう!

このプロジェクトでは、Analog Discovery 2 を使用して、電磁界内で手を動かすことによって演奏されるユニークな電子楽器であるテルミンを作成します。 このプロジェクトでは、空き缶を共振チャンバーとして利用し、手の動きを検出する近接センサーを組み込んでいます。Analog Discovery 2 の波形発生機能とオシロスコープ機能を組合せ、楽器として動作するように構築します。このプロジェクトは、さまざまな電子回路やアプリケーションを調査および実験するためのツールとして、Analog Discovery 2 の多用途性を確認頂けます。

Beverage Can Theremin – Hackster.io

2. Analog Discovery 2 の差動入力を使い、回路内のグランドループを検出しよう

このプロジェクトでは、Analog Discovery 2 の機能を使い、携帯型のグラウンドループ検出器としての機能するように構築します。具体的には、オシロスコープ機能と波形発生器機能を使い、オーディオやビデオの信号のグラウンドループ問題やノイズ干渉を検出するように構築します。

Don’t Get Stuck in a Loop — Ground Loop Detector for Analog Discovery 2

3. Analog Discovery 2 を使用して、ハイファイ アンプの評価

このプロジェクトでは、Analog Discovery 2 を携帯型オーディオアナライザとして構築し、スピーカーシステムの周波数応答と歪みを測定します。 AD2内蔵の波形発生機能とオシロスコープ機能を使用することで、ターゲットとなるオーディオの性能を正確かつ詳細に測定できます。 またこのプロジェクトを通し、Analog Discovery 2 で複雑な信号のリアルタイム生成・分析の方法を学びます。

Amplifier Testing Project Video on Youtube

4. Analog Discovery 2 を使用して、オリジナル スピーカーインピーダンス アナライザーの自作に挑戦!

このプロジェクトでは、ユーザーは Analog Discovery 2 を使用して独自のインピーダンス アナライザーを作成し、スピーカー システムのインピーダンスを測定できます。 このプロジェクトでは、単純な回路とカスタム ソフトウェアを使用して周波数スイープを生成し、スピーカーのインピーダンス応答を測定します。 インピーダンス データを使用して、ユーザーはスピーカーの共振周波数を決定し、システムのパフォーマンスを最適化できます。

Building a DIY Speaker

5. Analog Discovery 2 ECG(心電図) を自作! 生物医学分野のプロトタイピングにも最適!

このプロジェクトでは、Analog Discovery 2 をデータ収集デバイスとして使用し、LabVIEW を使用して DIY 心電図 (ECG) を作成します。 このプロジェクトは、生物医学研究のツールとしての Analog Discovery 2 の多用途性を実証し、通常は生物医学研究の専門家のみに限定されることを愛好家が行えるようにします。 

DIY ECG Using a Analog Discovery 2 and LabVIEW : 8 Steps

今すぐ購入!

ユニークな楽器の製作からオーディオ システムのテスト、さらには DIY バイオメディカル デバイスの作成まで、Analog Discovery 2 はその価値を何度も証明してきました。Digilent のショップ サイトで Analog Discovery 2 をチェックして、この素晴らしいツールがプロジェクトをどのように強化できるかを自分の目で確かめてください。 Analog Discovery 2 の可能性を最大限に引き出す機会をお見逃しなく! AD2 を今すぐ購入するには、ここをクリックしてください:Shop Digilent

                                                                                            

awong さんはまだ自己紹介を入力されていません...