Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

Erste Schritte der Direktmodellierung (Teil 2) - Sketch, Select und Pull Werkzeuge

by DesignSpark

Für dieses Tutorial braucht man::

DesignSpark Mechanical V6.0

Dieses Tutorial ist in aufeinander aufbauende Abschnitte unterteilt und führt Sie durch die wichtigsten Befehle zur Modellerstellung in DesignSpark Mechanical. Die ersten beiden Abschnitte bieten Unterstützung bei der Erstellung zweier Modelle (unter Verwendung der Werkzeuge „Sketch“ (Skizzieren), „Select“ (Auswählen) und „Pull“ (Ziehen)) und im dritten Abschnitt wird gezeigt, wie die Modelle zusammengebaut werden (unter Verwendung verschiedener Optionen der Funktion „Move“ (Verschieben)). In den nachfolgenden Abschnitten werden weitere Fertigkeiten veranschaulicht, darunter „Fill“ (Füllen, Funktionsentfernung) und „Combine“ (Kombinieren, Schneiden in ein Modell unter Verwendung eines anderen Modells oder Zusammenführen zweier Modelle). Sie werden dann in der Lage sein, Ihre eigenen Teile zu entwerfen und sie mit den gleichen Werkzeugen und Funktionen zusammenzubauen.

Die in den Abschnitten 1 und 2 erstellten Modelle werden in späteren Tutorials verwendet und außerdem den Tutorials angehängt.

Abschnitt 2. Lochwürfel

1. Öffnen Sie DesignSpark Mechanical und schließen Sie den Willkommensbildschirm (oder wählen Sie File > New > Design (Datei > Neu > Design) aus, wenn Sie nach dem vorherigen Design ein neues Design erstellen möchten).

2. Stellen Sie sicher, dass die Registerkarte „Design“ in der Menübandleiste ausgewählt ist.

3. Wählen Sie in den Optionen „Design“ in der Menübandleiste die Option „Plan view“ (Grundriss) aus.

4. Wählen Sie aus den Werkzeugen „Sketch“ (Skizzieren) die Option „Rectangle“ (Rechteck) aus.

5. Klicken Sie im Skizzierraste mit der linken Maustaste, halten Sie die Maustaste gedrückt, ziehen Sie die Maus und klicken Sie erneut, um ein Rechteck zu erstellen.

6. Geben Sie „25“ ein, um die Dimension für eine Achse einzustellen.

7. Drücken Sie auf der Tastatur die Tabulatortaste, um zwischen den Achsen zu wechseln.

8. Geben Sie „25“ ein, um die Dimension für die andere Achse einzustellen.

9. Drücken Sie die Eingabetaste. In dem Raster sollte jetzt eine Quadratskizze mit den Seitenlängen 25 mm als Grundriss zu sehen sein.

10. Wählen Sie „Home view“ (Startseite) aus (oben links in der Menübandleiste).

11. Wählen Sie das Werkzeug „Pull“ (Ziehen) in der Menübandleiste aus.

12. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Oberfläche der Quadratskizze und ziehen Sie die Form durch Halten der linken Maustaste einige Millimeter nach oben in Richtung des gelben Pfeils. (Alternativ können Sie den Cursor über dem Quadrat positionieren und es durch Linksklick und Ziehen nach oben bewegen.) 

13. Geben Sie „25“ ein, um die neue Höhe des Würfels einzustellen.

14. Drücken Sie die Eingabetaste (und lassen Sie die Maustaste los).

15. Drücken Sie die Taste „Home“ (Startseite), um die Ansicht zurückzusetzen.

16. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf einen leeren Bereich, um den Extrusionsvorgang (Ziehen) zu beenden.

17. Wählen Sie zum Abrunden der Würfelkanten mit Strg + Linksklick mehrere Würfelkanten aus (um alle auszuwählen, muss der Würfel mit der mittleren Maustaste und entsprechenden Mausbewegungen gedreht werden). Um alle Kanten auf einfachere Art und Weise auszuwählen, können Sie den Selection Filter (Auswahlfilter) (weißer Cursorpfeil im unteren Bildschirmbereich) durch Abwählen der Optionen „Smart “ (Intelligent) und „Faces“ (Flächen) entsprechend bearbeiten (während sich das Programm noch im Modus „Pull“ (Ziehen) befindet).

18. Jetzt sollten alle Kanten ausgewählt und orange markiert sein, aber keine der Flächen.

19. Unter Verwendung des Werkzeugs „Pull“ (Ziehen) mit der linken Maustaste klicken und den gelben Pfeil ein kleines Stück zur Würfelmitte ziehen.

20. Geben Sie „2“ ein, um den Rundungsradius einzustellen.

21. Drücken Sie die Eingabetaste. Jetzt sollten alle Würfelkanten abgerundet sein.

22. Wählen Sie aus den Werkzeugen „Sketch“ (Skizzieren) in der Menübandleiste die Option „Circle“ (Kreis) aus. (Das Skizzieraster sollte aktiv dargestellt werden.)

23. Positionieren Sie den Mauszeiger über einer Würfelfläche, um das Raster dort zu platzieren. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um mit dem Skizzieren zu beginnen. (Das Raster sollte am Mittelpunkt der Würfelfläche zentriert sein.)

24. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Skizziercursor am Würfelmittelpunkt, halten Sie die Maustaste gedrückt, ziehen Sie mit der Maus auf 10 mm Durchmesser und lassen Sie die Maustaste los.

25. Verwenden Sie die Funktion „Pull“ (Ziehen) auf die gleiche Weise wie beim Ziehen der Skizze zur Würfelerstellung, um den Kreis nach unten durch den Würfel zu ziehen, und lassen Sie die Maustaste los (dabei sicherstellen, dass der Ziehvorgang deutlich über die Würfelform hinausgeht).

26. Wiederholen Sie die letzten drei Schritte an zwei weiteren Würfelflächen. (Der Würfel sollte jetzt drei Löcher mit je 10 mm Durchmesser enthalten.)

27. Fügen Sie jedem einzelnen Loch eine Fase hinzu, indem Sie in der Menübandleiste die Option „Select“ (Auswählen) aktivieren und mit der linken Maustaste auf eine Kante eines der Löcher auf der Würfelfläche klicken.

28. Um Zeit zu sparen, verwenden Sie in diesem Fall das Werkzeug zur Mehrfachauswahl, das im Menü „Selection“ (Auswahl) links neben dem Fenster „Design“ verfügbar ist. 

29. Wählen Sie im Dropdown-Menü „Search“ (Suche) die Option „Edges“ (Kanten) aus.

30. Wählen Sie im Menübaum darunter „Edges with same length“ (Kanten mit der gleichen Länge) aus (möglicherweise muss das Menübaumfenster vergrößert werden, indem Sie seinen Rand nach unten ziehen, damit die relevanten Optionen sichtbar sind).

31. Aktivieren Sie das Werkzeug Pull (Ziehen) in der Menübandleiste.

32. Wählen Sie im Menü des Modus „Pull“ (Ziehen) links neben dem Fenster „Design“ das zweite Symbol aus, um die Option Chamfer (Fase) zu aktivieren. (Möglicherweise müssen Sie den unteren Rand des Fensters mit den Ziehoptionen nach unten ziehen, um die Menüoptionen richtig zu sehen.)

33. Klicken Sie im Designfenster mit der linken Maustaste auf einen leeren Bereich und ziehen Sie nach unten, um die Fasen hinzuzufügen (entweder während oder nach dem Ziehvorgang). Geben Sie „1“ ein, um die Fase auf 45° und 1 mm einzustellen.

34. Speichern Sie die Datei als Lochwürfel.

Der Lochwürfel ist nun komplett.

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register
DesignSpark Logo

Gefällt Ihnen DesignSpark?

Erstellen Sie ein Konto, um leistungsstarke PCB- und 3D-Maschinenbau-Designsoftware freizuschalten, in unseren Foren zusammenzuarbeiten und über eine Million kostenlose 3D-Modelle, Schaltpläne und Footprints herunterzuladen.
Ein Konto erstellen

Sie sind bereits DesignSpark-Mitglied? Anmelden

Kommentare