United Statesからアクセスされていますが、言語設定をEnglishに切り替えますか?
Switch to English site

DesignSpark PCB: 新バージョン 13 - 発売開始

Skip to main content

ブリージングドレス:Update #3

この記事では、空気汚染の度合いを感知するLEDドレスを作成しています。前回の記事はこちら

ネオピクセルを設置した後、最後のステップは大気質センサーとの統合でした。YukiはCADでケースを設計し、それを3Dプリントしてドレスの肩に取り付けました。
3D Printed enclosure with sensor board fitted

LEDによる大気質の可視化にはUS EPAが勧める24時間平均空気内飛散量のブレイクポイントで定義された以下のようなカラースキームを使用しました:

Air Quality Index with US EPA breakpoints

(なお、WHOは最近新しい大気質ガイドラインを発表しました。アクセスはこちらから

PM2.5の年間推奨飛散量は10µg/m3です。EPAも来年までに基準値を更新しようとしていますが、今回のプロジェクトでは、コンセプトの証明のために公表されているものにこだわることにします。

EPAのガイドラインに従い、PM2.5が12µg/m3以下の時、LEDの値を緑に設定し、光らせるようにしています。この閾値を超えると、LEDの色を緑から黄色に変更します。さらに、PM2.5の測定値が55.5µg/m3を超えると、LEDの色を赤に変えます。

ここでは最終プロジェクトの様子を動画でご紹介します:

LEDの色がスムーズに切り替わる代わりに、時々点滅していることにお気づきかと思います。このプロジェクトで学んだことの一つは、手縫いの導電糸では安定した接続が難しいということです。将来的には、アドレス指定可能なLEDの利点を十分に生かすために接続を安定させる方法を検討したいと思います。

LEDの接続が不安定なため(特にデータピンの接続)、LEDの色が変化して失われた命の年数を表現するという当初のアイデアは、現在のプロトタイプでは実現することができませんでした。しかし、Yukiは以下のように最新の科学技術を駆使して、将来のビジュアライゼーションにどのように実装するかというアイデアを述べています。

Yang Ni, et. Al (2021)はPM2.5が10µg/m3増加するごとに、COPDで失われる命が1.37年増える上限推定値を示しています。(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8582650/

table showing meta-analysis results for air pollution

PM2.5に晒されることで健康に及ぼす影響を服装で表現し強調し、実装をシンプルに保つために、10µg/m3の増加ごとに1年の損失を概算することができます。私たちは24個のLEDを使用しています。英国の平均寿命は約80歳です(https://www.worlddata.info/life-expectancy.php)。つまり、1個のLEDは3.3年の寿命を意味します。

つまり、30µg/m3ごとに1個ずつ赤色LEDを点灯させ、毎日その汚染レベルに晒されていると仮定して、汚染によって失われる人生の割合をドレスで表現することができるのです。

LEDの難しさにも関わらず、ブリージングドレスは楽しいコンセプトの証明となりました。ウェアラブルとデータビジュアライゼーションの世界を探求し、私たちの健康全般に対する空気の質の重要性についてより深く学ぶ機会を与えてくれました。

Breathing Dress

JasmineFlorentine さんはまだ自己紹介を入力されていません...
DesignSpark Logo

DesignSparkアカウントを作成しませんか?

アカウントを作成すると、高機能な基板CADや使いやすい3次元CADが無料で使えるだけでなく、数千万点超の部品のCADライブラリやフットプリントや3Dモデルを検索しダウンロードできます。
アカウントを作成

アカウント作成済みの方はこちらからログイン

コメント