こちらの記事について、内容・翻訳・視点・長さなど、皆様のご意見をお送りください。今後の記事製作の参考にしたいと思います。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

こちらの記事の感想をお聞かせください。
私たちのほとんどは、無意識のうちにMEMsセンサーを活用し,相互作用している。
どうしてスマートフォンがこんなにスマートになったのだろうか?スマホの内部で、MEMSセンサーとホストが毎日やり取りしている。 GPSに加えて加速度計とジャイロスコープは、フィットネスアプリに使用されている.例えば,ルートをマッピングしながら走行速度を監視し、カバーした距離を追跡する。さらに、圧力センサーと磁力計は、天気、高度、および方向を監視できる。ほかにも,マイクMEMSがある。これは、音声コマンドアプリケーションを使用できるようにするスマートフォンの確立された要素だ。
MEMSの世界は成長を続けており、今回の「エキスパートに聞く」では、STMicroelectronicsのAndrea Onettiに質問に答えてもらう。今回のインタビューで、MEMSのテクノロジーの価値を再確認し、MEMSがパーソナルエレクトロニクスの世界にもたらすメリットはストーリーの一部にすぎないことを発見できた。これからMEMSによる産業上のメリットもかなり重要となるだろう。
質問の内訳
01:27 - ナノテクノロジーの進歩に伴うMEMSの方向性はどこにあると思うか?
04:32 - 加速度計の広範な使用はテクノロジーの開発に役立ってるかの、また,テクノロジーはパーソナルエレクトロニクスの市場の発展に役立っているのか?
06:36 - 今後5年間で最大の成長はどこにあるだろうか?
10:04 - バイオテクノロジーにおけるセンサーの需要と用途はどのようなものか?
18:27 - IoTと5Gの進化が収束すると、需要は増加するだろうか?
21:54 - AR / VR市場とアプリケーションに注目しているだろうか?
25:31 - エレクトロニクスメーカーがテクノロジープロバイダーと緊密に連携してソリューションを作成する必要があるだろうか?
29:20 - DesignSparkのようなコミュニティは、研究開発チームの延長されたチームなのだろうか?
30:37 - MotionFXセンサーフュージョンライブラリでは、個々のセンサーの不正確さをどのように補正するのか?
32:12 - ノイズAWGNシミュレーションプログラムでは、ノイズの可能性があることを強調するだけなのか、それともソリューションの提供に役立つか?
33:42 - 予測保全の場合、モーターの振動の影響に対する推奨される解決策はどのようなものだろうか?
38:04 - 私は、2輪の直立した自己平衡型ロボット用の加速度計とジャイロスコープが気になっている。 STが角度測定について提供できるガイダンスはあるだろうか?また、補正または補完的なフィルタリングはどのように役立つか?
42:46 - ガス漏れを検出するために、推奨する特定の製品はあるか?
STMicroelectronics MEMSの詳細
Tools and software
iNEMO engine software libraries