Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
1. Prüfen Sie mit Fluke die Temperatur Ihres Grillgutes
Es ist erstaunlich, was mit einer Wärmebildkamera alles möglich ist. Andrew Back, einer unserer Blogger, hat ein paar amüsante und praktische Verwendungsmöglichkeiten gefunden, die Sie in seinem blog hier, nachlesen können. Dabei ist mir ein altes, allsommerliches Problem wieder eingefallen: Sind die Würstchen auf dem Grill wirklich durchgebraten oder sind sie in der Mitte noch rosa?!
Lebensmittelthermometer sind technisch ziemlich einfach und hinterlassen Löcher im Essen. Außerdem wäre es eine Riesenarbeit, jedes einzelne Würstchen und jeden einzelnen Bratling zu prüfen, wenn Sie mit der ganzen Familie grillen! Mit einer a Fluke Wärmebildkamera (760-0385) sind Ihre Probleme gelöst. Sie müssen sie nur auf das Essen richten und schon sehen Sie, ob es durchgebraten ist! (Natürlich ist die Messung weniger genau, wenn es noch auf dem Grill liegt)
2. Kühlen Sie Ihren Raspberry Pi mit Wasser
Ich habe meinen Raspberry Pi 3 (896-8660) als Touch Media Center eingerichtet, das wir mit einem Bare Conductive Touch Board, mit Bare Conductive-Farbe, einem Raspberry Pi mit einem Amplifier HAT (für den Antrieb von Lautsprechern) sowie einer Netzteileeinheit erstellt haben. Mehr zu diesem Projekt erfahren Sie in unserem Bare Conductive blog hier.
Bei diesem Media Center, mit dem für jede sommerliche Grillparty der passende Soundtrack zusammengestellt werden kann, ist es von entscheidender Bedeutung, dass der Raspberry Pi in der Mittagssonne nicht überhitzt. Eine Möglichkeit, das zu gewährleisten, ist das Einrichten eines selbstgebauten Wasserkühlsystems (Sie könnten dazu sogar den Wasserspender aus dem Büro ausleihen).
3. 3D-Druck-Sonnenbrillen und -Strohhalmbecher
Die Würstchen braten nun schön (und gleichmäßig) auf dem Grill und Ihre Lieblingssommerhits laufen über Ihr Media Center, doch Sie können Ihre Sonnenbrille nirgends finden und gerade hat auch noch Dave angerufen und Ihnen mitgeteilt, dass er seine neue Freundin Carol zum Grillen mitbringt! Das bringt Sie in ein Dilemma, weil Sie nun nicht mehr genügend Becher für die Früchtebowle haben, die Sie heute Morgen zubereitet haben.
Zum Glück kann RS Components beide Probleme lösen! Mit der kostenfreien Software DesignSpark Mechanical können Sie diesen zusätzlichen Becher problemlos entwerfen oder importieren und ihn mit Ihrem RS Pro 3D-Drucker (828-6356) drucken. Sie können sogar eine absolut stylische und praktische ausdrucken!
4. Basteln Sie Ihre eigene Klimaanlage
Sie genießen also endlich Ihre Zeit im Garten, aber Sie könnten zur Abkühlung nach dem üppigen Essen eine angenehme Brise vertragen. Das Problem ist, dass Sie kein Verlängerungskabel haben, um Ihren Lüfter draußen aufzustellen.
Das Einzige, was Sie in Ihrem Schuppen finden können, ist ein ebm-papst Lüfter
(760-4801)
den Sie letzte Woche bei RS Components bestellt haben, eine 9-V-Batterie und ein Schalter. Da Sie ja zum Glück ein großer Bastler sind, können Sie diese Dinge mithilfe einer leeren Getränkedose und dieses YouTube videos in eine funktionierende Klimaanlage umwandeln und so für eine angenehme Abkühlung sorgen.
Alternativ können Sie auch diese Designvariante ausprobieren und stattdessen einen Dosenlüfter basteln.
5. Bare Conductive-Postkarte
Das Grillen war harte Arbeit und Sie haben sich nun einen exotischen Urlaub verdient – 2 Wochen Sonne und Entspannung am Strand. Und wie könnten Sie Dave und Carol in diesem Sommer einen schöneren Urlaubsgruß schicken als mit einer persönlichen Nachricht über einen Visatron-Miniaturlautsprecher (716-6453) auf einer Postkarte?
Mit Bare Conductive-Farbe (835-2699) und ein paar LEDs (877-6916) ) erreicht sie außerdem ein Eindruck des herrlichen Sonnenscheins, den sie auch gerne hätten.
Hier sind 10 weitere Dinge, die mit Bare Conductive-Farbe möglich sind.
RS Pro Lüfter – wie würden Sie ihn mit Strom versorgen?
Jetzt liegen Sie also am Strand und haben zur Abkühlung einen industriellen Lüfter von RS Pro dabei. Aber eine Steckdose gibt es nicht. Wie können Sie die vorhandenen Mittel in der Nähe oder andere Produkte aus der Palette von RS Components nutzen, um den Lüfter mit Strom zu versorgen? Teilen Sie uns Ihre besten Ideen im Kommentarbereich unten mit. Die innovativsten Vorschläge, die uns am besten gefallen, werden mit einem kostenfreien DesignSpark-T-Shirt belohnt.