Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.

Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

Was denken Sie über diesen Artikel?
Der smarte Gletscher ist ein pädagogisches Gerät, das Sie warnen kann, wenn die Luftqualität in Ihren Räumen schlecht ist. Die Parameter, die ich zu analysieren gedenke, sind Co2 und VOC. Ich habe beschlossen, sie mit unterschiedlichen Verhaltensweisen darzustellen, nämlich dem Zusammenbruch bzw. der Schmelze.
Aber warum ein Gletscher?
Bei der Suche nach dem besten Weg, ein Objekt zu entwerfen, das etwas sichtbar machen kann, das es nicht ist (ein Gas), habe ich viel über die Umwandlung von Material nachgedacht, zum Beispiel darüber, wie sich Eis in Wasser verwandelt.
Denken Sie daran, dass unser schlechtes Verhalten mit der Luft direkt die globale Erwärmung beeinflusst, die durch den Treibhauseffekt verursacht wird, und eines der Opfer in dieser Horrorgeschichte sind die Gletscher und die Pole.
Wenn wir eine natürliche Ressource wie einen Gletscher hinzufügen, um dem Objekt einen lebendigen Charakter zu verleihen und eine Verbindung zu den Menschen herzustellen, macht es Sinn. Ein großartiges Beispiel für dieses Gefühl in einem Produkt könnte das legendäre Tamagotchi sein, ein digitales Haustier, um das man sich kümmern muss, das man füttern muss und das im schlimmsten Fall stirbt.
Als ich mit dem Projekt begann, hatte ich keine Vorstellung davon, wie wichtig die richtige Belüftung in dem Raum ist, in dem wir leben, arbeiten oder uns aufhalten. Ich bin sicher, dass ich lange Zeiträume verbringe, ohne das Fenster zu öffnen. Jetzt, da ich die Konsequenzen kenne, achte ich mehr darauf, und dieses Projekt bietet eine kreative Lösung und macht mir bewusster, wie wichtig die Qualität der Luft in unserem Leben ist.
Meine erste Erfahrung mit dieser Situation war, als ich einen Prototyp mit einem mq135-Sensor und einem Servomotor entwickelte, um zu prüfen, wie sich die Werte im Laufe des Tages verändern. Ich entdeckte, dass der Servomotor beim Kochen überraschenderweise zu arbeiten begann, weil die Werte von 800 auf 1400 ppm stiegen.
Die Form
Etwas Reines, Sauberes und Kompaktes. In Schreibtischgröße, völlig überschaubar. Nicht aufdringlich, wie ein Ornament.
Um dies zu visualisieren, denke ich viel darüber nach, was ein intelligenter künstlicher Gletscher sein könnte, wie eine natürliche Formation durch Technologie, Code und 3D-Druck interpretiert wird. Wenn eine Maschine einen Gletscher erschaffen müsste, wie würde er dann aussehen?
Das ESDKit
Ein epischer Moment bei diesem Projekt war der Erhalt des AQ-Bausatzes und dessen Zusammenbau. Eine erstaunliche Erfahrung, nach dem Schritt für Schritt Anleitung, ist absolut empfehlenswert.
Prototyping
Der Gletscher besteht aus zwei Mechanismen, um die verschiedenen Effekte zu erzeugen. Der erste ist eine peristaltische Wasserpumpe, die für das Objekt entwickelt wurde. Mein besonderer Dank geht an @Hey Jude, der mir bei der Lösung dieser Komponente geholfen und mir die "Maker-Vibes" geschickt hat, um mich bei der Entwicklung zu inspirieren. Eine Zeit lang dachte ich daran, ein Standardteil zu kaufen, aber das Angebot auf dem lokalen Markt konnte den Bedarf, den ich decken musste, nicht decken. Eine Alternative war, ein paar Teile aus China zu importieren, aber die Verzögerung war zu groß, um mit dem Projekt fortzufahren. Mit dem Rat dieses Herstellers beschloss ich also, mein eigenes nach diesen Maßen anzufertigen.
Das zweite Teil ist eine Zahnstange, die die kreisförmige Bewegung des Servomotors in eine translatorische Bewegung umwandelt, wodurch der Kollaps erzeugt wird.
Die Idee ist, die verschiedenen Systeme in das endgültige Modell zu integrieren, vielleicht mit einigen Anpassungen und ein paar Ausfällen dazwischen.
Im nächsten Teil
Das Projekt befindet sich derzeit in einer Prototyp-Phase in Bezug auf die physische und kodierte Entwicklung. Der weitere Weg besteht darin, nur mit dem AQ-Bausatz zu arbeiten, ein personalisiertes Modul zu bauen, das mit ihm verbunden wird und alle Daten von den Sensoren aufnimmt und an den Gletscher sendet.
Das Beste wird noch kommen. Bleiben Sie dran!