Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

3D Printed - Smart glacier with ESDK and designs

Der smarte Gletscher ist ein pädagogisches Gerät, das Sie warnen kann, wenn die Luftqualität in Ihren Räumen schlecht ist. Die Parameter, die ich zu analysieren gedenke, sind Co2 und VOC. Ich habe beschlossen, sie mit unterschiedlichen Verhaltensweisen darzustellen, nämlich dem Zusammenbruch bzw. der Schmelze.

Aber warum ein Gletscher?

Bei der Suche nach dem besten Weg, ein Objekt zu entwerfen, das etwas sichtbar machen kann, das es nicht ist (ein Gas), habe ich viel über die Umwandlung von Material nachgedacht, zum Beispiel darüber, wie sich Eis in Wasser verwandelt.

Denken Sie daran, dass unser schlechtes Verhalten mit der Luft direkt die globale Erwärmung beeinflusst, die durch den Treibhauseffekt verursacht wird, und eines der Opfer in dieser Horrorgeschichte sind die Gletscher und die Pole.

Wenn wir eine natürliche Ressource wie einen Gletscher hinzufügen, um dem Objekt einen lebendigen Charakter zu verleihen und eine Verbindung zu den Menschen herzustellen, macht es Sinn. Ein großartiges Beispiel für dieses Gefühl in einem Produkt könnte das legendäre Tamagotchi sein, ein digitales Haustier, um das man sich kümmern muss, das man füttern muss und das im schlimmsten Fall stirbt.

Als ich mit dem Projekt begann, hatte ich keine Vorstellung davon, wie wichtig die richtige Belüftung in dem Raum ist, in dem wir leben, arbeiten oder uns aufhalten. Ich bin sicher, dass ich lange Zeiträume verbringe, ohne das Fenster zu öffnen. Jetzt, da ich die Konsequenzen kenne, achte ich mehr darauf, und dieses Projekt bietet eine kreative Lösung und macht mir bewusster, wie wichtig die Qualität der Luft in unserem Leben ist.

Meine erste Erfahrung mit dieser Situation war, als ich einen Prototyp mit einem mq135-Sensor und einem Servomotor entwickelte, um zu prüfen, wie sich die Werte im Laufe des Tages verändern. Ich entdeckte, dass der Servomotor beim Kochen überraschenderweise zu arbeiten begann, weil die Werte von 800 auf 1400 ppm stiegen.

Global Map

Inspiration for glacier design

Make Visible - Something invisible

Manuel Sketching his Design for a Glacier

Sketch of Glacier Design

Animation of Glacier melting

Die Form

Etwas Reines, Sauberes und Kompaktes. In Schreibtischgröße, völlig überschaubar. Nicht aufdringlich, wie ein Ornament.

Um dies zu visualisieren, denke ich viel darüber nach, was ein intelligenter künstlicher Gletscher sein könnte, wie eine natürliche Formation durch Technologie, Code und 3D-Druck interpretiert wird. Wenn eine Maschine einen Gletscher erschaffen müsste, wie würde er dann aussehen?

Shape of the Glacier

3D Prints of Glacier

Animation of 3D print

Melt Glacier with removable collection tray

Das ESDKit 

Ein epischer Moment bei diesem Projekt war der Erhalt des AQ-Bausatzes und dessen Zusammenbau. Eine erstaunliche Erfahrung, nach dem Schritt für Schritt Anleitung, ist absolut empfehlenswert.

ESDK Kit being assembled

ESDK Kit fully built

ESDK - with Sensors attached

Prototyping

Der Gletscher besteht aus zwei Mechanismen, um die verschiedenen Effekte zu erzeugen. Der erste ist eine peristaltische Wasserpumpe, die für das Objekt entwickelt wurde. Mein besonderer Dank geht an @Hey Jude, der mir bei der Lösung dieser Komponente geholfen und mir die "Maker-Vibes" geschickt hat, um mich bei der Entwicklung zu inspirieren. Eine Zeit lang dachte ich daran, ein Standardteil zu kaufen, aber das Angebot auf dem lokalen Markt konnte den Bedarf, den ich decken musste, nicht decken. Eine Alternative war, ein paar Teile aus China zu importieren, aber die Verzögerung war zu groß, um mit dem Projekt fortzufahren. Mit dem Rat dieses Herstellers beschloss ich also, mein eigenes nach diesen Maßen anzufertigen.

Das zweite Teil ist eine Zahnstange, die die kreisförmige Bewegung des Servomotors in eine translatorische Bewegung umwandelt, wodurch der Kollaps erzeugt wird.

Die Idee ist, die verschiedenen Systeme in das endgültige Modell zu integrieren, vielleicht mit einigen Anpassungen und ein paar Ausfällen dazwischen.

Prototyping Equipment

Arduino housed in 3D printed enclosure

Creating a 3D printed pump

Servo motor rack

Creating code to control Glacier melt

Im nächsten Teil

Das Projekt befindet sich derzeit in einer Prototyp-Phase in Bezug auf die physische und kodierte Entwicklung. Der weitere Weg besteht darin, nur mit dem AQ-Bausatz zu arbeiten, ein personalisiertes Modul zu bauen, das mit ihm verbunden wird und alle Daten von den Sensoren aufnimmt und an den Gletscher sendet.

Das Beste wird noch kommen. Bleiben Sie dran!

Hey there ! I´m Manuel, an industrial designer from Argentina. I´m here giving my proposal for the air quality project: The smart glacier is a device that can alert you when the air quality of the place you are in is going wrong thru different behaviours, melt and colapse.