Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
一、树莓派的真伪辨别
从性能(外观)上判断树莓派真假:
1、目前世面上的树莓派有红色的、绿色的、蓝色的、B+;
2、树莓派型号分A型(A型号没有RJ45(网线)接口,1个USB口),B型(B型分V1,V2两个版本);
3、A、B、B+这三个型号,正品树莓派目前内存只有512M的(一旦板子是其他容量的,100%不是正品树莓派);
4、B+的判断:B+有四个USB口(两列),再结合是否树莓派LOGO,就可以判断了。
二、树莓派电压电流
尽管树莓派B+相对树莓派B型号,在电流需求方面有所改善,但作为实用保险的还是5V 2A的USB充电器。避免了在外设稍多和稳定上出现问题。而且电源历来是树莓派的老大难问题,问题最多最集中的环节。比如,花屏、屏闪、点不亮(黑屏)、不稳定、带不起其他外设等。
三、树莓派散热片怎么装?要几枚?
B+散热片两枚就足矣,B型,可以增加至3枚。具体如何装看下图:
1、如下图,撕掉散热片底部的“贴纸”,露出黑色部分。
2、如下图,对比,贴在两个黑色方块(芯片)上方。贴的时候,尽量减少散热片压在其他小的元器件之上:
四、树莓派micro USB接口插入电源线的正确方法
树莓派Micro USB接口是高损坏率的接口之一, 要特别小心。使用开关电源线,可实实在在的极大的降低插拔带来的风险。很多人在往树莓派Micro USB接口插入电源线的时候,出现致命风险:
1、错误做法:插入的时候,手直接按在板子元器件上,导致静电损坏树莓派。
2、错误做法:电源线的micro USB一端插反了,直接撑坏树莓派MICRO USB接口。
正确拿握树莓派手势如下(减少手直接触摸元器件):
五、树莓派的基本规格
树莓派的尺寸?
树莓派长宽高分别为85.60mm x 56mm x 21mm,重45g。连接器会突出板边一点,SD卡插入后会在外边露出一半。
使用的SoC是?
(System on Chip,单片系统)我们采用的是博通BCM2835。这个片上系统包含一块支持硬件浮点的ARM1176JZFS ARM CPU核心,其运行频率为700MHz,和一个Videocore 4显示核心(GPU)。GPU支持使用H.264解码器,进行蓝光质量的视频播放,数据速率为40MBit/s。同时还包含一个3D核心,可以使用OpenGL ES2.0和OpenVG库开发3D应用。
树莓派图形性能如何?
GPU支持OpenGL ES 2.0、硬件加速的OpenVG,和高至1080p30fps的H.264硬件解码。GPU的通常计算能力达到1Gpixel/s, 1.5Gtexel/s 或 24 GFLOPs,并且提供一系列材质渲染过滤与DMA功能。相比较来看,树莓派的图形性能基本上与初代Xbox等同。树莓派的总体性能也许和300MHz的奔腾2接近,不过图形能力是远远超越那个时代的。
树莓派可以超频吗?
多数的树莓派,可以安全稳定的运行在800MHz。使用最新版本的Raspbian系统,您可以在首次开机,或是任何你喜欢的时候(运行raspi-config命令)修改系统的超频设置,并且都不会使树莓派失去保修。请注意超频是有限度的,不是所有的树莓派,都支持最高的超频选项。如果您发现超频后系统不稳定,请将频率降下来。
树莓派如何启动?
树莓派系统引导必须使用SD卡,不过您可以指定引导之后从USB硬盘中读取操作系统,来“接管”启动过程。如果不插SD卡,树莓派无法启动。
树莓派电源开关在哪里?
开机:插上电源插头关机:拔下电源插头特别提醒:树莓派毕竟是电脑!请先使用关机命令(halt或sudo halt),确保Linux停止对SD卡的一切读写后再切断电源!否则极易丢失数据。
树莓派为什么没有实时时钟?
树莓派没有实时时钟,关机后无法维持时钟的走时。树莓派没有连接网络的树莓派,每次开机时都需要手工设定时间。(连接网络的,开机时会自动联网获取时间)添加实时时钟时钟电路,其实出奇的昂贵。因为一旦在板子上加入电池,空间和接口电路都会大大推高树莓派的造价。如果您的应用或电子制作有需要,可以考虑用GPIO扩展端口,自己在外部连接实时时钟电路。
树莓派能增加内存吗?
不能。内存是一个“扣”在CPU/GPU上的PoP封装,无法拆卸。
为什么树莓派不内置XX硬件或者XX接口呢?
树莓派是为了慈善目的的产品——我们希望制作一台有最基本功能的最廉价的电脑。在价格的限制下,对硬件和接口的取舍,是一个非常困难的决定。
树莓派如何连接键盘和鼠标?
使用USB端口。树莓派A型有一个,B型有两个USB口。如果您要连接更多的USB设备,使用USB HUB即可。建议使用无线键盘鼠标套装。除了使用方便外,最重要的是可以节省一个USB口。