In 80 Sekunden um die Welt – eine Kurzreise mit dem DesignSpark Radio Globe
Artikel folgenIch liebe es zu reisen, es tut etwas mit der Seele, das man einfach nicht bekommen kann, wenn man vor seinem Computer sitzt. Wohin ich auch reise, mein Radio begleitet mich. Zu Hause unterhält und informiert es mich und in meinem Auto oder im Zug leistet es mir Gesellschaft. Es ist, als hätte man einen allgegenwärtigen Begleiter, der in die Tasche passt.
Live-Radio ist für mich aufregend und unvorhersehbar. Obwohl ich Audio-Streaming-Dienste liebe, bei denen ich die Musik der Welt zur Hand habe, erspart mir das Radio das Scrollen durch mein Spotify, um zu entscheiden, was ich hören möchte. Mit dem Radio muss ich mich nur zurücklehnen und zuhören.
Wenn ich in Übersee in Länder auf der ganzen Welt reise, schalte ich gern die lokalen Radiosender ein, um in die lokale Kultur einzutauchen und mich von der üblichen Routine zu Hause zu lösen. Ich kann mich über das Radio im Mietwagen oder am Pool oder Strand mit dem UKW-Radio in meinem Smartphone dazuschalten, und das Beste ist, dass es im Allgemeinen kostenlos ist!
In diesem Jahr befindet sich die Welt im Lockdown und für viele sind Reisen nach Übersee bis zum nächsten Jahr verboten. Es ist jedoch nicht alles verloren, mein Freund Jude Pullen hat etwas Großartiges für uns geschaffen, das bedeutet, dass ich bequem von zu Hause aus um die Welt reisen und Radiosender von meinen Lieblingsorten auf der Welt hören kann.
Um den 10. Geburtstag von DesignSpark zu feiern, haben wir Jude beauftragt, etwas zu kreieren, das den Geist von DesignSpark und RS Components einfängt. Unter Berücksichtigung der Anfänge im Radiobereich von RS und seiner Konstruktionsplattform DesignSpark verwendet der DesignSpark RadioGlobe DesignSpark Mechanical- und PCB-Softwaretools, 3D-Druck und RS-Komponenten, einschließlich eines Raspberry Pi.
Benutzer können mit hochpräzisen Drehgebern durch die Welt navigieren und über 2000 Sender einstellen. Mit einem Jog Wheel können Sie weitere Stationen finden. Zusammen mit Judes Design, Don Robsons Codierungszauber und etwas Hilfe von DesignSpark PCB Guru "Boss" und unserem hauseigenen DesignSpark Mechanical-Magier Joy Choudhuri ist das Ergebnis sogar noch besser, als ich es mir ursprünglich vorgestellt hatte!
Hier ist ein Video von mir, wie ich am Globus bastele. Am Ende dauerte es etwas länger als die im Titel meines Beitrags angegebenen 80 Sekunden. :-)
Wenn Sie Ihren eigenen RadioGlobe erstellen möchten, haben wir alle Dateien als Open Source freigegeben. Dazu gehören CAD-Dateien in einigen Formaten, die in 3D gedruckt werden können, die PCB-Designdateien für den Raspberry Pi HAT und Encoder-Boards (einschließlich der Rechnung von Materialien und den Python-Code in unserem DesignSpark GitHub).
Bauen Sie Ihren eigenen DesignSpark Radio Globe – Projektseite
Interview mit Jude Pullen, Schöpfer des DesignSpark Radio Globe.
Judes RadioGlobe VLOG – ein Video-Tagebuch vom Konzept bis zum fertigen Projekt.
Finden Sie dieses Projekt auf Instructables
Kommentare
Add a comment