Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.

Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

Was denken Sie über diesen Artikel?
Die interaktive Luftqualitätskarte ist als feste Installation konzipiert, die im öffentlichen Raum aufgestellt wird. Als Gerät des Internets der Dinge (IoT) ist sie auf mehrere Datenquellen angewiesen, um effektiv zu funktionieren. Derzeit gibt es jedoch nur einen aktiven Luftqualitätsmonitor in Lagos, was eine Herausforderung darstellt. Es ist offensichtlich, dass ein einziger Datenpunkt keine ausreichenden Informationen für die Erstellung einer umfassenden Gebietskarte liefern kann.
Diese Erkenntnis brachte mich dazu, über eine Lösung nachzudenken: Was wäre, wenn dieser einzelne Sensor mobil sein könnte? Diese Frage eröffnete eine neue Perspektive, denn das IAQM könnte von einem Sensor profitieren, der sich frei bewegen kann.
Durch den Einsatz eines mobilen Luftqualitätserfassungssystems ist das Projekt in hohem Maße skalierbar. Auch wenn es schwierig, wenn nicht gar unmöglich ist, mit einem einzigen mobilen Sensor eine vollständige Abdeckung aller auf der Karte dargestellten Gebiete zu erreichen, kann die Abdeckung durch die Einbeziehung zusätzlicher mobiler Sensoren verbessert werden. Mit der Ausweitung des Projekts wird auch die Abdeckung der Luftqualitätsdaten in Lagos entsprechend wachsen.
Um dieses Netz mobiler Luftqualitätssensoren aufzubauen, habe ich mich für einen besonderen Ansatz entschieden: die Ausstattung von Taxis mit speziell entwickelten Luftqualitätssensoren. Durch den Einbau dieser Sensoren in die Taxis können diese Daten über die Luftqualität sammeln und übermitteln, während sie durch die Straßen von Lagos fahren. Dies ermöglicht die kontinuierliche Erfassung von Luftqualitätsdaten in Echtzeit, die dann gemeldet und in die interaktive Luftqualitätskarte aufgenommen werden können.
Was ich mit der Entwicklung eines neuartigen Luftqualitätssensors wirklich erreichen möchte, ist die Flexibilität bei der Erfassung von Luftqualitätsdaten. Die Größe spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn ein kleinerer Sensor bietet mehr Vielseitigkeit und Tragbarkeit. Darüber hinaus ist auch die Unauffälligkeit des Sensors ein wichtiger Aspekt. Verschiedene andere Faktoren werden das endgültige Design des Loggers beeinflussen, die alle zusammen eine effiziente und effektive Lösung für die Erfassung von Luftqualitätsdaten ergeben.
Verfolgen Sie Ahmeds wöchentliche Fortschritte bei der Entwicklung der interaktiven Karte der Luftqualität in Lagos - The Air Quality Project.