Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

Wie kann ich einem Schaltplan Verbindungen hinzufügen?

Für dieses Tutorial braucht man::

DesignSpark PCB V11.0.0

Verbindungen werden einem Schaltplandesign hinzugefügt, um für Konnektivität zwischen elektrischen Pins zu sorgen.

Sie können Verbindungen auf mehrere Arten hinzufügen:

1. Verbindungen hinzufügen

Die Option „Add Connection“ (Verbindung hinzufügen) aus dem Menü „Add“ (Hinzufügen) verwenden:

89c029f2ab38c7a391d05fccc2d019e57c418df4.png

Alternativ können Sie die Symbolleiste „Schematic“ (Schaltplan) heranziehen, auf den Pin klicken, um mit dem Hinzufügen einer Verbindung zu beginnen, auf ein Bauteil-Pin doppelklicken, um eine neue Verbindung zu beginnen, oder einen nicht verbundenen Bauteil-Pin „ziehen“, um eine neue Verbindung zu beginnen.

So fügen Sie Verbindungen durch Ziehen von Pins hinzu:

Zur Vereinfachung des Hinzufügens von Verbindungen zu einem Schaltplan können Sie einfach einen elektrischen Pin „ziehen“. Bei jedem Mausklick wird dann eine Ecke hinzugefügt. Wenn Sie dann mit der Maus über einen anderen elektrischen Pin fahren, können Sie die Verbindung fertigstellen.

2bde4d6b37b1ea7adf6fcc36b1b492ac4d48df20.png

Klicken und ziehen Sie (bei gedrückter Maustaste), um eine neue Verbindung zu beginnen. Bewegen Sie die Maus auf den Pin und klicken Sie, um die Verbindung herzustellen. Sie müssen sich nicht genau über einem Pin befinden, um eine Verbindung herzustellen. Solange sich der Mauszeiger in Reichweite befindet, rastet er am Anschluss ein. Klicken Sie einmal mit der Maustaste, um den Vorgang abzuschließen. Sie werden feststellen, dass das „X“ am Anschluss des Bauteils verschwindet, wenn Sie eine Verbindung herstellen. Dies zeigt an, dass die Verbindung hergestellt ist.

2. Verbindungen miteinander verbinden

Nehmen wir einmal an, Sie haben eine Verbindung hergestellt und jetzt müssen Sie mithilfe eines Abzweigpunkts eine weitere Verbindung herstellen. Wenn Sie versuchen, eine Verbindung zu einer vorhandenen Verbindung herzustellen, wird die Verbindung automatisch hinzugefügt, wenn Sie die Maustaste loslassen (als ob es sich um einen elektrischen Anschluss handelt), und ein Abzweigpunkt wird angezeigt, der darauf hinweist, dass eine Verbindung wie im folgenden Beispiel besteht:

7f864692471efed597917ccad04f890760bece09.png

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register