Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

Individuelle PCB-Platine erstellen - Bauteilpositionen (Teil 3)

Für dieses Tutorial braucht man::

DesignSpark PCB V11.0.0

Die Leiterplatte, die wir bisher in den Teilen 1 und 2 fertiggestellt haben, ist in ihrer jetzigen Form nützlich und mag alles sein, was Sie für Ihr eigenes Beispiel einer benutzerdefinierten Platine benötigen. 
Bei diesem Arduino-Beispiel fügen wir auch die Steckverbinderpositionen hinzu, da diese sich an festen Positionen befinden.

Aber warum nicht einfach die Steckerkomponenten hinzufügen?

Es ist verlockend, diese jetzt zum PCB-Design hinzuzufügen, aber „Positionsmarkierungen“ für die Steckverbinderpositionen ermöglichen es, die Leiterplatte zu jedem Projekt hinzuzufügen, und entsprechen der Designmethodik von DesignSpark PCB, bei der das Design im Schaltplan erstellt und zu PCB weitergeleitet wird. 
Auf diese Weise werden Probleme vermieden, die sich aus der Back-Annotation-Funktion (PCB zum Schaltplan) ergeben, die keine hinzugefügten „Komponenten“ unterstützt.

Positionsmarkierungen hinzufügen

In diesem Beispiel wird gezeigt, wie „Positionsmarkierungen“ auf der Leiterplatte hinzugefügt werden. Dabei handelt es sich um einfache Symbole auf der Ebene „Documentation“ (Dokumentation). Bei den Steckverbindern werden wir zunächst die Position von Pin 1 mit einem quadratischen Pad auf der Ebene „Documentation“ (Dokumentation) kennzeichnen. Wählen Sie wie gewohnt „Add Pad“ (Pad hinzufügen) aus, aber drücken Sie vor dem Platzieren des Pads auf „L“, um zur Ebene „Documentation“ (Dokumentation) zu wechseln. Ignorieren Sie die Warnungen.

1._Change_pad_layer_to_documentation.jpg

Während das Pad noch markiert ist, können wir die Eigenschaften ändern und es zu unserem Design hinzufügen. Drücken Sie die Tastenkombination „S“, um den Stil zu ändern. In diesem Beispiel haben wir ihn „Doc pin1“ genannt, um den „Pin 1 (Kontaktstift 1) auf der Ebene „Dokumentation“ (Dokumentation) zu repräsentieren. Es werden typische Werte angezeigt, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen „Plated“ (Beschichtet).

2._Create_a_doc_layer_pin1_reference_pad.jpg

Wenn das Pad noch immer markiert ist, drücken Sie die Tastenkombination „=“ und geben Sie die relativen Koordinaten ein, um es zu platzieren. Mit dem Tooltip können Sie überprüfen, ob sich das Pad auf der richtigen Ebene befindet.

Mit dem Tooltip können Sie auch kontrollieren, ob die Ebene richtig ist.

3._Confirm_Pad_is_doc_layer.jpg

Platzieren Sie alle Pin1-Referenzpads.

Jetzt können wir die allgemeinen Pads auf die gleiche Weise hinzufügen.

4._Create_a_doc_layer_location_general_pad.jpg

Diese können wie zuvor mit der Tastenkombination „=“ platziert werden und zwar nur an der maximalen Pin-Anzahl für jeden Steckverbinder (oder an so vielen Stellen, wie erforderlich sind, damit der Steckverbinder genau an der Stelle platziert werden kann), da wir nicht jede Position benötigen, da sie lediglich der Positionierung der Komponente dient.

5._End_pad_location_marks.jpg

Um Verwechslungen mit benachbarten Steckverbindern zu vermeiden, zeichnen Sie zur Kennzeichnung des Steckverbinders einen Umriss um die Pads. Verwenden Sie das Werkzeug „Add Closed Shape“ (Geschlossene Form hinzufügen).
Hinweis: Wenn Sie einen Rasterfang von 1/4 einstellen, können Sie die Form leichter erstellen, da es sich nicht um eine exakte Darstellung handeln muss.

7._Location_marker_complete.jpg

Hinweis: Wenn die geschlossene Form „gefüllt“ dargestellt wird, wählen Sie die Form aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf „Properties“ (Eigenschaften) und deaktivieren Sie dann die Option „Filled“ (Gefüllt).

8._Uncheck_filled.jpg

Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle anderen Steckverbinder.

9._Connector_location.jpg

Jetzt müssen wir eine Art Kennzeichnung hinzufügen, die angibt, welcher Steckverbinder welcher ist. Das muss ein beschreibender Text sein, da zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt ist, wie die endgültige Bauteilreferenz zugewiesen wird, da dies davon abhängt, wie Sie den Schaltplan erstellen.

10._Connector_ID.jpg

Vervollständigen Sie nun das Layout mit allen zusätzlich benötigten Merkmalen, wie z. B. dem ICSP-Steckverbinder und der Position der Strom- und USB-Steckverbinder, da Sie diese Bereiche bei bestimmten Komponenten in Ihrem Design möglicherweise vermeiden möchten.

ICSP-Steckverbinder hinzufügen

Dies ist ein gutes Beispiel für die Verwendung der Option „Relative Origin“ (Relativer Ursprung). Bei der bereitgestellten Zeichnung (siehe Teil 1) wird dieser an einer ungewöhnlichen Position gezeigt (überprüfen Sie andere Dokumente der Genauigkeit halber), aber in diesem Beispiel wird er verwendet: Pin 1 befindet sich bei 2505.512, 1198.031.

Platzieren Sie das Pin 1-Referenzpad mit der Tastenkombination „=“ an der zuvor genannten Position. Legen Sie dann den relativen Ursprung auf diese Position fest. Die normalen Pad-Positionen können dann relativ zu diesem Punkt mit einem Versatz von 100 mil positioniert werden. Hinweis: Wenn Sie das Bild genau betrachten, können Sie die Markierung für den relativen Ursprung in der Mitte des quadratischen Pads sehen.

11._Use_Relative_Origin.jpg

Die Positionen für den Strom- und den USB-Steckverbinder sind nun hinzugefügt, und die Leiterplatte ist fertig und einsatzbereit.

12._Complete_Location_PCB.jpg

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register