Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site

DesignSpark PCB: Neue Version 13 – JETZT VERFÜGBAR

Skip to main content

Das atmende Kleid: Update #1

Für diesen ersten Teil des Projekts reiste das Kleid mit mir vom Haus meines Vaters in Florida zu einem Arbeitsaufenthalt in Barcelona und dann zurück nach Jerusalem.

Während ich noch in Florida war und darauf wartete, dass das Kleid und die Elektronik mit der Post ankamen, begann ich damit, einige Muster zu skizzieren, wo ich die Lichter und die Diffusoren haben wollte.

sketch of where the lights and diffusers would go

Als das Kleid dann mit der Post eintraf, testete ich, wie diese Muster aussehen würden, indem ich Papierstücke ausschnitt und sie an das Kleid heftete.

Test patterns pinned to dress

Ich habe die 3D-gedruckten Diffusoren von meiner Projektpartnerin Yuki erhalten und mir angesehen, wie diese aussehen. Wir entschieden uns für die runde "Blasen"-Form, da sie uns beiden besser gefiel und die Positionierung weniger heikel war (was angesichts der Tatsache, dass ich dies auf Reisen nähen wollte, wichtig war).

Diffused LED - Connected to Adafruit Flora

Bubble & Geometric Diffusers

Ich habe auf der Innenseite des Kleides eine Bügelverstärkung (Vliesstoff) verwendet, um den Stoff dort zu versteifen, wo die Elektronik und die Diffusoren angebracht werden sollten. Dann nutzte ich die Position der Sicherheitsnadeln (mit dem Papiermuster auf der Vorderseite), um zu planen, wo die Neopixels aufgenäht werden sollten. Mit den eingezeichneten LEDs war das Kleid bereit, mich auf meine Reise nach Spanien zu begleiten!

Mapping out where the neopixels would sit

Ich habe meine Reise fortgesetzt und bin von Florida nach Barcelona geflogen, um dort zu arbeiten. In meinem Hotel hatte ich etwas Zeit, also holte ich meine Materialien heraus und begann zu nähen...

Started sewing on the dress

Ich begann damit, die Leiterbahnen zuerst zu nähen, weil ich sie unter einer Lage Stoff verstecken wollte, während die Neopixel obenauf liegen würden. Im Nachhinein wünschte ich, ich hätte die Leiterbahnen sichtbar gelassen, weil sie wirklich cool aussahen.

Ich habe auch einige lustige Entdeckungen gemacht, als ich versuchte, auf Reisen an diesem Projekt zu arbeiten. Ich hatte zum Beispiel keine Schere dabei, weil ich keine Tasche für meinen Flug einchecken wollte, und musste feststellen, dass die Nagelschere, die ich dabei hatte, nicht durch den leitenden Stahlfaden schneiden konnte. Ups.

Außerdem erwies es sich als schwierig, unterwegs zu nähen, wie ich feststellen musste, als ich das Kleid im Zug mitnahm. Der mehrlagige Stoff des Kleides machte es verwirrend, den Überblick darüber zu behalten, was ich nähte, und der leitende Faden hielt Knoten nicht sehr gut (ich entdeckte erst nach dem Nähen der Bahnen, dass das Kleid drei Lagen hatte, nicht zwei). Eine weitere Herausforderung war, dass ich kein Multimeter dabei hatte und auch keine Möglichkeit, beim Nähen sicherzustellen, dass alles richtig angeschlossen war... das musste warten, bis ich wieder zu Hause war.

hot glued the traces in place

Die nächste Etappe meiner Reise führte mich von Barcelona zurück nach Jerusalem. Dort habe ich die Spuren fertig genäht, und weil sich die Knoten immer wieder lösten, habe ich sie mit Heißkleber fixiert. Dann habe ich Neopixels aufgenäht. Ursprünglich wollte ich sie auf der obersten Lage anbringen, aber der Stoff war so leicht und durchsichtig, dass es schwierig war, ihn beim Anbringen der Neopixels nicht zu zerknittern. Schließlich entschied ich mich, die Neopixels unter der durchsichtigen Schicht anzubringen. Das bedeutete auch, dass, falls Yuki und ich keine Zeit für die Diffusoren hätten (was angesichts der geschätzten Druck- und Reinigungszeiten durchaus möglich war), der durchsichtige Stoff helfen würde, die Lichter zu streuen.

neopixels positioned under sheer fabric

neopixels positioned on top layer

Nachdem alle LEDs und Leiterbahnen angebracht waren, war es an der Zeit zu testen! Während ich in Spanien nicht in der Lage war, unterwegs zu testen, hatte ich zu Hause in Jerusalem ein Multimeter, mit dem ich alles überprüfen konnte. Dem Multimeter zufolge sah alles gut aus... aber als ich dann ein Testprogramm mit der Adafruit Flora durchführte, funktionierte es nicht ganz so gut.

Das größte Problem scheint zu sein, dass die Spur Verbindungen sind nicht wirklich stabil, vor allem, wenn das Kleid bewegt. Meine Vermutung ist, dass es einige Verbindungsprobleme gibt, bei denen ich den Faden verknoten musste, um neue Teile zu befestigen.

Da ich bald wieder auf Reisen gehen würde, beschlossen Yuki und ich, das in Arbeit befindliche Kleid zu ihm nach Cambridge zu schicken, wo er die Verbindungen mit Lötzinn stabilisieren könnte (ich hatte ja erwähnt, dass ich viel reise. Eines der vielen Dinge, die ich nicht besitze, ist ein Lötkolben, da ich meinen loswerden musste, als wir vor ein paar Monaten von Irland nach Israel gezogen sind). Sobald das erledigt ist, wird er mit den nächsten Schritten des Projekts fortfahren: den Luftqualitätssensor anbringen und die LEDs so programmieren, dass sie auf ihn reagieren.

neopixels illuminated - effect 1

neopixels illuminated - effect 2

neopixels illuminated - effect 3

Lesen Sie auch Teil 2, wo ich diese Verbindung stabilisiere und den SPS 30 Sensor dranhänge.

JasmineFlorentine hat noch keine Biografie verfasst...
DesignSpark Logo

Gefällt Ihnen DesignSpark?

Erstellen Sie ein Konto, um leistungsstarke PCB- und 3D-Maschinenbau-Designsoftware freizuschalten, in unseren Foren zusammenzuarbeiten und über eine Million kostenlose 3D-Modelle, Schaltpläne und Footprints herunterzuladen.
Ein Konto erstellen

Sie sind bereits DesignSpark-Mitglied? Anmelden

Kommentare