Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

Welche erweiterten Optionen gibt es für die Konfiguration eines Differentialpaares?

by DesignSpark

Für dieses Tutorial braucht man::

DesignSpark PCB V11.0.0

Die Anforderungen an den Aufbau und das Routing eines differentiellen Paares wurden im Artikel "Wie richte ich ein einfaches differentielles Paar in DSPCB ein" behandelt. Darin wurden die Einstellungen und der Prozess des Routings des differentiellen Paares mit einem definierten Abstand zwischen zwei Komponenten behandelt.

Hinweis: Differentialpaare sind nur mit einem kostenpflichtigen DesignSpark Engineer-Abonnement verfügbar.

Hier geht es um die fortgeschrittenen Werkzeuge, die zur Anzeige des Versatzes (Spurlängendifferenz), der Spurlängen und des Abstands zwischen dem Differentialpaar und anderen Komponenten zur Verfügung stehen.

Das folgende Video veranschaulicht die im Folgenden beschriebenen Schritte im Detail.

Headup display

Hier werden die Einstellungen erläutert, die erforderlich sind, um während der Bearbeitung ein "Head-up-Display" mit Live-Routing-Daten am Mauszeiger anzuzeigen.

headup display - showing live routing data while editing

Die wichtigsten Punkte sind die Anzeige der Länge des aktuell platzierten Netzes und des "anderen" Netzes des Paares. 

Die Schräglage wird angezeigt und mit der maximalen Schräglage verglichen, die definiert wurde. Dieser ist ebenfalls grün kodiert, um schnell zu erkennen, wenn er innerhalb der festgelegten Grenze liegt.

Netze – Dockbare Leiste

Die Echtzeit-Netzlänge und -Schräglage kann auch in der andockbaren Leiste Netze angezeigt werden.

Nets dockable bar

Dies ist ein vielseitiges Werkzeug, das auch für andere Netzanwendungen nützlich ist. Das Video zeigt, wie die "Optionen" und "Spalten" für das differentielle Paar konfiguriert werden.

Der Vorteil der Netzleiste besteht darin, dass das PCB-Bearbeitungsfenster für das Routing der Leiterbahnen frei bleibt und die Anzeige verfügbar ist, wenn das differentielle Paar geroutet wurde.

Mit den oben genannten Werkzeugen können wir die Länge und den Versatz des differentiellen Paares in Echtzeit anzeigen. Als Nächstes wird gezeigt, wie der Abstand des Differentialpaares zu anderen Komponenten und Leiterbahnen angezeigt werden kann. Dies ist besonders wichtig für den Abstand zu anderen Hochgeschwindigkeitssignalen.

Guard Spacing - zusätzliche Abstandsoption

In der Dialogbox Design Technology gibt es ein nützliches Werkzeug, um spezielle Abstandsanforderungen für ein bestimmtes Netz festzulegen, wie sie z.B. um Hochspannungsnetze herum erforderlich sind, oder um Rauschkopplungen zu vermeiden, wie im Falle eines Differentialpaares. 

Es wird ein Schutzband um das Netz gelegt, um gegossenes Kupfer auszuschließen, und kann mit der Funktion "Abstände anzeigen" in der Farbanzeige verwendet werden. Dadurch werden in Echtzeit farbige Abstandsbereiche um das aktuell ausgewählte Objekt herum angezeigt, um festzustellen, ob Sie sich innerhalb der zulässigen Abstandseinstellungen befinden.

Das Schutzband wird in der Konstruktionstechnik eingestellt:

1. Geben Sie den erforderlichen Schutzbereich um die gewünschten Netze ein. Der Standardwert von Null wendet die globalen Abstandswerte an.

global spacing values

2. Aktivieren Sie nun unter "Farben" das Kontrollkästchen "Abstände anzeigen".

Show Clearances

3. 

Sobald Sie nun in die entsprechenden Abstandsgrenzen eingreifen, ändern sich die Farben und zeigen die "Warnfarbe" oder "Fehlerfarbe" an.

Dieses Bild zeigt, wie das Differentialpaar erfolgreich durch die hervorgehobenen Warnbereiche geführt wird, in die nicht eingegriffen werden sollte.

differential pair being successfully routed

Das Video veranschaulicht die Möglichkeiten, wie das Differentialpaar erfolgreich verlegt werden kann, insbesondere im Hinblick auf den Start und das Ende der Strecke, wo Sie aufgrund der Nähe zu anderen Pads die Schutzbandregeln brechen "müssen". Ein Anhaltspunkt im obigen Bild sind die Start- und Zielgleisstümpfe des Differentialpaars.

Zusammenfassung

Dieses Tutorial veranschaulicht die Werkzeuge des DesignSpark PCB Engineer, um ein differentielles Paar mit dem erforderlichen Leiterbahnabstand für eine bestimmte Impedanz zu routen, wie die Leiterbahnlänge und der Versatz angezeigt werden und wie die erforderlichen Abstände zu anderen Netzen und Komponenten eingehalten werden können.

RS DesignSpark is the go-to platform for students, makers, hobbyists and professional design engineers, providing design resources such as the award winning DesignSpark PCB and DesignSpark Mechanical CAD software. Join the community today at https://www.rs-online.com/designspark/register
DesignSpark Logo

Gefällt Ihnen DesignSpark?

Erstellen Sie ein Konto, um leistungsstarke PCB- und 3D-Maschinenbau-Designsoftware freizuschalten, in unseren Foren zusammenzuarbeiten und über eine Million kostenlose 3D-Modelle, Schaltpläne und Footprints herunterzuladen.
Ein Konto erstellen

Sie sind bereits DesignSpark-Mitglied? Anmelden

Kommentare