![](https://a889d98a.designspark.com/7d751ad7/22.2.2/images/avatars/dave.webp)
Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
![](https://a889d98a.designspark.com/7d751ad7/22.2.2/images/avatars/dave.webp)
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
![](https://a889d98a.designspark.com/7d751ad7/22.2.2/images/avatars/dave.webp)
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
![](https://a889d98a.designspark.com/7d751ad7/22.2.2/images/avatars/dave.webp)
Was denken Sie über diesen Artikel?
Schnallt euch an für ein weiteres Van-basiertes Projekt, denn das Kickstart Kamper Projekt hat eine Menge Rechenleistung vom neuesten OKdo ROCK Einplatinencomputer geerbt. Diejenigen unter Ihnen, die mit meinem Wohnmobilumbau auf DesignSpark vertraut sind, wissen, dass ich die Menschen zum Nachdenken über Nachhaltigkeit anregen möchte, indem ich meine Erfahrungen mit möglichen Lösungen dokumentiere. Da dieser Prozess jedoch größtenteils auf empirischen Erkenntnissen beruht, würde ich diese Bemühungen auch gerne durch unparteiische, datengestützte Forschung unterstützen, die ich mit der Gemeinschaft teilen kann, aber bisher fehlten mir die Mittel dazu.
Bis jetzt...
ROCK 5B ist der neueste SBC von OKdo
Der ROCK ist ein leistungsfähiger und vielseitiger Einplatinencomputer, der in Sachen moderner 64-Bit-Verarbeitung, ultrahochauflösender grafischer Darstellung und allgemeiner Konnektivität, mit der wir alle vertraut sind, viele der richtigen Kriterien erfüllt. Zumindest ist es die perfekte Ausrede für mich, um eine Vielzahl von Netzwerkkabeln im Inneren meines Vans zu verlegen, aber objektiv betrachtet wird es ein Tor zu einer überraschenden Anzahl wertvoller, ungenutzter Datenquellen sein, die bereits jetzt in dem möglicherweise ersten vollständig vernetzten Wohnmobil der Welt verfügbar sind.
Was ist der Plan?
mein alter Iveco Daily
Ausblick
Das Herzstück des vernetzten Wohnmobilprojekts ist die neueste ROCK 5B-Hardware, die in erster Linie als zentraler Datenserver fungiert, aber auch als Benutzerschnittstelle für die Visualisierung, Extrapolation und sogar Modellierung zukünftiger Trends aus einer Reihe von Telemetriequellen rund um das Fahrzeug dient, wie z. B:
Serielle RS485-Daten vom Solarladeregler, die die Effizienz und den Ertrag der erneuerbaren Energien sowie die Lade- und Entladeprofile der netzunabhängigen Speicherbatterien überwachen.
Drahtlose BLE-Profildaten von Luftqualitätssensoren zur Überwachung von Erdgas, Partikeln, VOCs und CO2 im Wohnbereich.
CANBUS-Daten von der Diagnoseschnittstelle des Fahrzeugs zur Überwachung von Motorlast, Kraftstoffverbrauch und Gesamteffizienz des Fahrzeugs.
GPS-Daten von einer auf dem Dach montierten Antenne, die kontextbezogene Standortinformationen liefern.
Rohdaten vom Thermostat und dem Schwimmerschalter des Wassertanks.
Die automatische Erfassung dieser Daten soll mir helfen, genau zu verstehen, wie mein netzunabhängiges System jederzeit und über bestimmte Zeiträume hinweg funktioniert, und es mir ermöglichen, etwaige Ineffizienzen zu beheben und Erfolge genau zu dokumentieren, was mir dabei helfen wird, einen nachhaltigen Wandel zu begründen.
Datenverarbeitung und UI
Die Benutzeroberfläche wird ein Schlüsselelement in diesem Projekt sein, nicht nur, weil es äußerst nützlich ist, alle verfügbaren Metriken übersichtlich darzustellen, sondern auch, weil es notwendig ist, kontinuierlich lange Datenreihen in einem intuitiven und ansprechenden Format aufzuzeichnen und zu interpretieren. Neben der Ausführung einiger grundlegender Steuerungsalgorithmen wird die Rechen- und Grafikverarbeitungsleistung des ROCK 5B-Boards das Projekt auch in die Lage versetzen, alle Daten visuell über HDMI bereitzustellen und einige intelligente Funktionen zu ermöglichen, darunter:
- Ermöglichung eines fundierten Managements des netzunabhängigen Lebensumfelds in Echtzeit.
Erkennen von Trends, wie z. B. saisonales Angebot und Nachfrage von erneuerbarer Energie.
Identifizierung potenzieller Effizienzsteigerungen und Planung einer vorausschauenden Wartung.
Planen von Benutzeraufgaben wie das Auffüllen von Lebensmitteln und Wasser.
Programmieren von Thermostaten und intelligenter Temperaturregelung.
Aufzeichnung bemerkenswerter Daten für die Allgemeinheit.
Um die mir zur Verfügung stehende Rechen- und Grafikverarbeitungsleistung zu demonstrieren, können diese Daten mit einer Auflösung von bis zu 8k 60fps oder im Dual-Screen-Verfahren mit 4k 60fps wiedergegeben werden, da das ROCK 5B über zwei UHD-HDMI-Ausgänge verfügt. Zusätzlich zu den beiden ARM-Quad-Cortex-Prozessoren und 8 GB stromsparendem DDR4-RAM, die den ROCK 5B zu einem guten Allzweckcomputer machen, verfügt das Board auch über einen 4k-HDMI-Eingang, der auch für Computer-Vision-Anwendungen im Automobilbereich nützlich sein wird.
Campervan in der Cloud
Die erweiterten Ziele des Projekts bestehen darin, das Wohnmobil als IoT-Knoten einzurichten und einige der verfügbaren Daten zu senden, damit sie über einen LTE-Router von überall auf der Welt öffentlich in der Cloud bereitgestellt werden können. Dies ermöglicht fortschrittlichere Funktionen wie GPS-Tracking, Webhooks wie Twitter-Bots und die Erstellung von Echtzeit-HTML-Dashboards, die in DesignSpark oder die Kickstart Kamper-Website eingebettet werden können, was letztlich dazu beitragen soll, die Aufmerksamkeit auf die Nachhaltigkeitsziele des Projekts zu lenken.
Zur Kickstart Kamper Seite auf DesignSpark
Zur offiziellen Seite des Kickstart Kamper
Kommentare