Skip to main content
shopping_basket Warenkorb 0
Einloggen

Bemaßungspfeile Standard

Moin,

mir ist aufgefallen, dass die Bemaßungspfeile, Standard mäßig auf 2,5mm lang und 0,6mm hoch sind. Das ist ansich ja auch ok, aber wo kann ich diese Stnadard Werte denn dauerhaft verändern? Wenn ich viel Bemaßen möchte, dann ist das im nachhinein alle Pfeile ändern, Aufwendiger als eine Kompliziertes Teil zu erstellen.

Es würde ja auch reichen, wenn ich eine andere große eintrage, diese dann bis zum verändern, weiter genutzt wird. Leider nutzt er immer Standard bei einer neuen Bemaßung.

Ralf

0 Stimmen

Kommentare

February 23, 2021 13:23

Image 2 attached.

0 Votes

February 23, 2021 13:23

Hi,

You should see a properties pane appear to the left-hand side when clicking on the arrows of the annotation (arrow style.png).
Here, you can modify the arrow style like length and width. But this only affects the value of the selected arrow and does not change the default.

There is a way to change the default length & width of these arrows used for annotations, but it is only enabled in the Detailing group (detailing arrow option -addons.PNG) that is part of the paid Drawing & Bundle add-ons for DSM.
https://www.rs-online.com/designspark/introducing-the-new-designspark-mechanical-add-on-modules


Best regards,
DesignSpark support
--

Google Translate:

Hallo,

Wenn Sie auf die Pfeile der Anmerkung klicken, wird auf der linken Seite ein Eigenschaftenbereich angezeigt. (arrow style.png)
Hier können Sie den Pfeilstil wie Länge und Breite ändern. Dies wirkt sich jedoch nur auf den Wert des ausgewählten Pfeils aus und ändert die Standardeinstellung nicht.

Es gibt eine Möglichkeit, die Standardlänge und -breite dieser Pfeile zu ändern, die für Anmerkungen verwendet werden. Diese Option ist jedoch nur in der Detailgruppe aktiviert (detailing arrow option -addons.PNG), die Teil der kostenpflichtigen Zeichnungs- und Bundle-Add-Ons für DSM ist.
https://www.rs-online.com/designspark/introducing-the-new-designspark-mechanical-add-on-modules


Freundliche Grüße,
DesignSpark-Unterstützung

0 Votes
DesignSpark Electrical Logolinkedin