Wie denkst du über dieses Tutorial? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Wie finden Sie dieses Tutorial?
Für dieses Tutorial braucht man::
DesignSpark PCB V11.0.0Wenn Sie in Ihrem PCB-Layout arbeiten, können Sie die Ansicht je nach auszuführender Aufgabe anpassen.
Indem Sie auswählen, welche Schichten für Sie sichtbar sind, haben Sie stets einen klaren Überblick über die erforderlichen Schichten, an denen Sie arbeiten. Das Ausschalten der Lötmaskenschicht beispielsweise ermöglicht es Ihnen, die Kupferlücken/-abstände zu veranschaulichen.
Die Optionen „Colours“ (Farben) und „Design Technology“ (Designtechnologie) bietet weitere Einstellungsmöglichkeiten, um Ihr Designerlebnis je nach Bedarf zu verbessern.
Die Funktionen sind tarifabhängig. Nachstehend finden Sie eine Beschreibung der Kernfunktionen, die in allen Tarifen verfügbar sind. Explorer und Creator sind auf diese Funktionen begrenzt, während Engineer weitere Extras für den professionellen Gebrauch bietet, die separat beschrieben werden.
Die angezeigten Schichten auswählen.
In der Leiste „Layers“ (Schichten) können die anzuzeigenden Schichten mithilfe der jeweiligen Kästchen aktiviert (oder deaktiviert) werden.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die weiße Fläche unter den Schichten, woraufhin sich ein Pop-Up-Fenster mit folgenden weiteren Optionen öffnet: „All Layers Off“ (Alle Schichten aus) -> kann genutzt werden, um zunächst alle anzuzeigenden Schichten zu löschen anschließend nur ein Häkchen an die Schichten zu setzen, die wirklich angezeigt werden sollen.
„All Layers On“ (Alle Sichten an) -> alle Schichten werden angezeigt.
Ebenso gibt es Optionen, um zwischen der Ansicht der oberen und unteren Schichten umzuschalten.
Dies ist hilfreich, um die erforderliche PCB-Ansicht rasch wiederzugeben, ohne hierfür Kästchen anhaken zu müssen.
Außerdem gib es einen Link zu den Farbwerkzeugen (kann alternativ über das Kürzel „C“ aktiviert werden).
Die Option „Colours“ anwenden.
Folgendes Fenster scheint, wenn Sie das Menü „Colours“ anwählen.
Hier können Sie die aktuellen Einstellungen für die Ansicht des PCB-Editor einsehen.
In der Spalte „Displayed“ (Angezeigt) sehen Sie die aktuell angezeigten Schichten.
Alle Farben des PCB-Editors können hier falls erforderlich rasch geändert werden, indem Sie auf das Raster klicken und eine neue Farbe auswählen.
Ebenso gibt es die Spalte „Selectable“ (Auswählbar), die mit Vorsicht verwendet werden sollte – wenn eine Farbe als nicht auswählbar eingestellt ist, kann es zu unerwarteten Prozessen im PCB-Editor kommen! Diese Option ist jedoch hilfreich, um das erforderliche Element auszuwählen, wenn Sie an PCBs mit einer hohen Dichte an Komponenten oder mehreren Kupferschichten arbeiten.
An diesem Beispiel zeigt sich, dass ein Farbwechsel hilfreich sein kann.
Neue Nutzer tendieren anfangs dazu, die Kupfergussgrenze als verwirrend zu erleben, da sie dieselbe Farbe wie die Kupferschicht hat, auf die sie angewendet wird. Nachstehend sind mehrere Punkte zur Kupfergussgrenze angeführt, die anfangs mit Leiterbahnen verwechselt werden könnte.
Falls erforderlich, kann dieses Problem leicht durch Ändern der Farben behoben werden (siehe unten).
Doppelklicken Sie auf das Rasterfeld an der Schnittstelle zwischen der Zeile „Pour Areas“ (Gussbereiche) und der Reihe „Top Copper“ (Oberste Kupferebene) und ändern Sie entsprechende Farbe (siehe Abbildung). Es wird empfohlen, die ausgewählte Farbe für die tatsächliche Kupferschicht beizubehalten, um anzuzeigen, dass sie sich auf diese Schicht bezieht.
Aus vorstehenden Maßnahmen ergibt sich die folgende Ansicht im PCB-Editor, die Sie gegebenenfalls bevorzugen.
Die PCB-Hintergrundfarbe ändern.
Der standardmäßige schwarze Hintergrund wird oftmals bevorzugt, um einen Kontrast zu den Farben zu erschaffen, kann jedoch in den Farboptionen in der Registerkarte „Settings and Highlights“ (Einstellungen und Hervorhebungen) geändert werden.
Nutzen Sie den Dropdown-Pfeil neben „Background“ (Hintergrund), um eine Farbe auszuwählen.
Mit den vorstehenden Farben sieht die Ansicht des PCB-Editor nun wie folgt aus:
Lötpaste anzeigen.
Abhängig davon, wie Sie mithilfe des Wizard die PCB-Gestaltung begonnen haben, kann es vorkommen, dass Sie keine Schichten mit Lötpaste oder Resist in Ihrer Liste finden. Dies ist kein Grund zur Besorgnis, da diese Schichten trotzdem in den Manufacturing Plots (Fertigungsplots) vorhanden sind, da sie automatisch aus den Pads und ihrem Typen generiert werden.
Diese Schichten benötigen Sie nur dann, wenn Sie weitere Öffnungen hinzufügen möchten, so beispielsweise, wenn Sie Resist unter einer Komponentenregisterkarte entfernen möchten, und den direkten thermischen und elektrischen Kontakt mit dem Kupfer zu ermöglichen. Unter der Annahme, dass Sie die PCB mit diesen Schichten eingerichtet haben, können Sie Folgendes ausführen:
Beim Versuch, die Lötpastenmaske anzuzeigen, kann es anfangs gegebenenfalls vorkommen, dass diese nicht mit den anderen ebenfalls aktivierten Schichten angezeigt wird. Bei DSPCB handelt es sich grundsätzlich um eine Draufsicht der PCB, wobei die obenliegenden Schichten über den darunterliegenden Schichten angezeigt werden.
Eventuell vorhandene Pastenmaskenöffnungen sind diese kleiner als die Kupferpads und daher verborgen. Um die Pastenöffnungen anzusehen, müssen Sie gegebenenfalls die Reihenfolge in der Designtechnologie ändern, so dass die Pastenmaskenschicht über der Kupferschicht liegt.
Öffnen Sie die Design Technology unter „Settings“ (Einstellungen) in der Menüleiste oder nutzen Sie das Kürzel +
Wählen Sie die obere Pastenmaskenschicht aus und nutzen Sie die Taste, um sie über die obere Kupferschicht zu setzen.
Drücken Sie auf , um die Änderung im PCB-Editor einzusehen, und dann auf , um die Auswahl zu bestätigen und das Fenster zu schließen.
Die PCB erscheint nur wie unten angezeigt mit dem Pastenbereich über den Kupferpads.
Bitte beachten Sie, dass die Lötmaske (d. h. der Resist (grün)) negativ angezeigt wird und somit die Lücken in der Lötmaske zeigt. Die Maske ist gefüllt, d. h., sie wird nicht über den Kupferpads angewendet! Um diese Wahl zu bestätigen, schalten Sie einfach die oberen Kupfer- und Pastenschichten aus.
Falls Sie zusätzliche Hilfe benötigen, drücken Sie auf , um Hilfe über die Themen des geöffneten Fensters zu erhalten, oder nutzen Sie den Index oder suchen Sie nach der Hilfe-Datei.