Hey! Sie scheinen aus United States zu kommen, möchten Sie auf die Englisch Webseite wechseln?
Switch to Englisch site
Skip to main content

DesignSpark PCB Version 8.1 wurde veröffentlicht!

 

DesignSpark V8.1 ist hier! Mit einer ganzen Reihe von Updates, die Sie sich für diese unglaublich vielseitige PCB-Designsoftware zum kostenlosen Download von uns gewünscht haben. Extra für Sie gibt es jetzt folgende Funktionen: Zoomstufenerweiterung, Aussparbereiche für die Kupferfüllung, „nativer“ EAGLE-Import und vieles mehr.

Wenn Sie eine ältere Variante der Software verwenden, werden Sie am Erscheinungsdatum (oder danach) die Aufforderung zur Aktualisierung ihrer Version von DSPCB auf Version 8.1 erhalten (falls Sie dies nicht bereits getan haben). Benutzer, welche die Software zum ersten Mal herunterladen, erhalten die neueste Version. Aktualisieren Sie einfach nach Bedarf, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer PCB-Designsoftware herausholen

Version 8.1 enthält diese Verbesserungen:

Zoomstufenerweiterung

Die maximale Zoomstufe wurde um den Faktor 8 erhöht. So können Sie noch näher heranzoomen, um die kritischen Bereiche und Elemente in Ihre Designs in Augenschein zu nehmen.

1abc_e09bcaf8669798d19bf107157be7b933c24393f3.png

QuickInfos schließen Netzklassennamen mit ein

Das Netzfeld der Design-QuickInfos enthält jetzt auch den Netzklassennamen (sofern definiert).

 2abc_86134e34ce590c537db03a5e47fb0b64742b836b.png

Anzeige von Netznamen im Schaltplan

Aus dem Ansichtsdialog heraus können Sie über die Seite „Settings & Highlights“ (Einstellungen und Hervorhebungen) die Netznamen ausschalten, indem Sie Gebrauch von dem neuen Kontrollkästchen machen. Außerdem können Sie auch einfach die Farbe für Netznamen auswählen.

 3abc_440bb1abdcfaea9070c64182211b9ec2f8d9d3ac.png

Komponente hinzufügen – Wertevorschau

Im Komponentendialog wird in einem Feld rechts vom Vorschaufenster für den vorhandenen Schaltplan und das Leiterplattensymbol eine neue Liste der Komponentenwerte angezeigt. Sie hilft ihnen zusätzlich bei der Bestimmung, ob die ausgewählte Komponente die richtige ist, bevor Sie sie ihrem Design hinzufügen.

 4abc_25dbf161ed14904592eb130c187923d65f7d4a75.png

Aussparbereiche für die Kupferfüllung auf Leistungsebenen

Wenn Sie einer Leistungsebenen-Schicht einen Kupferfüllbereich hinzufügen und ihn als Aussparbereich für die Füllung kennzeichnen, wird dieser Bereich auf der resultierenden Ebene der Schicht frei von Kupfer gehalten.

Zum Festlegen des Kupferfüllbereichs als Aussparbereich wählen Sie den Bereich aus. Aktivieren Sie anschließend in den Eigenschaften das Kontrollkästchen „Pour Keepout“ (Füllaussparung).

5abc_420fc7c9c0d338354b6eb1dc844d8469ccc42b82.png 

*Wenn der Aussparbereich für die Kupferfüllung der Designschicht hinzugefügt wird, bleibt dieser Bereich bei der Füllung frei von Kupfer.

6abc_de5dfa6f06f48652f91ce1d885f2ed88972debe5.png 

Der Bereich wird im Dialog „Plotting & Printing“ (Plot und Druck) in der Vorschau angezeigt, um Ihnen die Prüfung zu erleichtern, ob der Bereich korrekt eingerichtet ist.

 7abc_9190a4c687ddc4cffc45e6579d48bf19037e327e.png

Verbesserte Steuerung von thermischen Verbindungen auf der Registerkarte „Rules“ (Regeln) des Designtechnologie-Dialogs

Es gibt eine erweiterte Definition von Regeln für die thermischen Sicherheitsventile in Kupferfüll- und Leistungsebenen. Die zusätzlichen Einstellungen auf Designebene, die unter „Design Technology“ (Designtechnologie) und „Rules“ (Regeln) definiert werden, ermöglichen die Festlegung der Anzahl von Speichen, der Mindestzahl von Speichen, der Speichenausrichtung, der Trennstrecke und der Breite der thermischen Entlastung für alle Elemente sowie optional die Festlegung vorrangiger Einstellungen für durchkontaktierte Pads, SMD-Pads und Durchgangsleitungen. Der gleiche Satz thermischer Regeln ist nach Bedarf auch pro Bereich verfügbar. Die Regeln auf Designebene können in den Kupferfüllbereichseigenschaften (siehe unten) überschrieben werden.

 8abc_34c7f8a5edecd29bc931cc70d7b1df89b986a7ac.png

Änderungen der Kupferfüllung (Leiterplatte)

Wenn Sie den Kupferfülldialog verwenden und wenn im Dialog für die Parameterauswahl Änderungen vorgenommen worden sind, werden Ihnen jetzt die Regeln angezeigt, die für die Kupferfüllfunktion angewendet werden.

9abc_e6bb963b6f282cb6495126131e437c35e678b329.png

Hinweis: Eigenschaften für die Kupferfüllung werden dem Designtechnologie-Dialog und der Regeln-Seite („Rules“) entnommen.

Änderungen an Kupferfüllbereichen mit Bereichseigenschaften (Leiterplatte)

Unten zu sehen ist der Eigenschaften-Dialog für Kupferfüllbereiche. Er wurde implementiert, damit Sie in den Genuss erweiterter Steuerungen für thermische Regeln pro Bereich kommen.

 10abc_89756949aaf2277e7823e86e94352c9a2a7e0059.png

Beim Überprüfen der vorrangigen thermischen Elemente auf Designebene haben Sie die Möglichkeit zum Hinzufügen von bestimmten thermischen Eigenschaften in einzelnen Bereichen. Damit werden die Einstellungen überschrieben, die auf der Registerkarte „Rules“ (Regeln) unter „Design Technology“ (Designtechnologie) definiert sind.

 

„Nativer“ EAGLE-Import

Der Standard-Importmechanismus für CadSoft EAGLE-Designs und -Bibliotheken wurde mit der Einführung eines „nativen“ Imports für das Format verbessert. Das bedeutet, eine EAGLE-Datei muss nicht mehr konvertiert werden, damit sie in DesignSpark PCB importiert werden kann, was den Prozess enorm erleichtert.

Zum Konvertieren von EAGLE-Dateien ziehen Sie einfach die .sch- oder .brd-Datei aus dem Windows Explorer auf das DesignSpark-PCB-Programm. Daraufhin wird der Standard-Importdialog eingeblendet, damit das Dateiformat bestätigt werden kann. An diesem Punkt können Sie sich auch dafür entscheiden, die Datei mithilfe einer Technologiedatei zu importieren.

11abc_51b43af1dfcf745f76ee6b07c1405c66f330299f.png 

12abc_01371ef44ccf3c6b7435eee273a41ed28998ae8d.png

Hinweis: Dateien von höherem Alter als EAGLE V6 müssen nach wie vor mithilfe des bisher benutzten EAGLE-Zwischenformats ULP importiert werden, das weiterhin zur Verfügung steht.

 

Zusätzliche zulässige Zeichen in Komponentennamen

Komponenten in einem Design können jetzt im Namen mehr als nur alphanumerische Zeichen enthalten. Bis jetzt musste der Name mit einem Buchstaben beginnen, dem alphanumerische Zeichen folgen mussten. Jetzt können Sie überall alphanumerische Zeichen verwenden, plus die folgenden Sonderzeichen in beliebiger Reihenfolge:

- _ $ £ & + = ! @ # ~ \ /

Hinweis: Verwenden Sie diese Sonderzeichen nur, wenn Sie sich möglicher Auswirkungen voll und ganz bewusst sind.

 Bericht von der 3D-Seite des Dialogfelds „Library“ (Bibliothek) mit Optionen für Auswahlmöglichkeiten und zusätzlichem Abschnitt im Bericht

 13abc_65b3a7dfe38f18ce85f958e44d0c1ec60d2dc555.png

PDF-Ausgabe mit Option zur Unterdrückung der Einbettung von Schriftarten in die Ausgabedatei, wodurch Dateien viel kleiner werden

Sie können jetzt frei entscheiden, ob Schriftarten bei der Ausgabe einer PDF-Datei eingebettet werden sollen oder nicht. Wenn Sie auf den Dialog für die PDF-Einrichtung zugreifen wollen, schalten Sie ins Menü „Output“ (Ausgabe), „Plotting & Printing“ (Plot und Druck), Registerkarte „Output“ (Ausgabe), „PDF“, klicken Sie auf „Device Setup“ (Geräteinstallation) und wählen Sie die Option „Embed Fonts in PDF File“ (Schriftarten in PDF-Dateien einbetten) aus.

 14abc_cbfc0a1dbca6f8836b14c8a4bba9f2beb3addf8d.png

Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie im Design TrueType-Schriftarten verwendet haben und diese in der PDF-Datei speichern möchten. Wenn Sie diese Option nicht auswählen, müssen Sie sich darauf verlassen, dass entsprechende TrueType-Schriftarten auf anderen Computern vorhanden sind, auf denen die Datei angezeigt wird. Der wesentliche Grund, aus dem Sie Schriftarten gegebenenfalls nicht in die PDF-Datei einbetten lassen möchten, ist die Reduzierung der Größe der PDF-Datei.

Neue Möglichkeit der Anmeldung bei der Software und der Registrierung neuer Benutzer

Benutzer haben eine neue Möglichkeit, sich bei der Software anzumelden und sich selbst als neue Benutzer zu registrieren. Diese Möglichkeit bietet eine verbesserte Erfahrung, weil weniger Details angegeben werden und weil Sie sich für alle DesignSpark-Werkzeuge nur einmal registrieren müssen. Das bedeutet, Anwender müssen sich nicht noch einmal registrieren, nachdem Sie DesignSpark PCB installiert haben, wenn sie sich bereits auf der Website von DesignSpark registriert hatten.

15abc3_c9d781080be58d1dd4a27b5cd83229ff23d31bd6.png 

16abc_0a6d13ffdbf043ee0e328e1ac893b1ad6a1073fc.png

  

Falls Sie DesignSpark PCB noch nicht ausprobiert haben: Worauf warten Sie noch? Es ist kostenlos (und wird es auch bleiben).

Laden Sie DSPCB noch heute herunter!

 

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!