Wie finden Sie diesen Artikel? Helfen Sie uns, bessere Inhalte für Sie bereitzustellen.
Vielen Dank! Ihr Feedback ist eingegangen.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
Was denken Sie über diesen Artikel?
Da Hochleistungskontakte immer komplexer werden, ist die Wahl des richtigen Werkzeugs entscheidend für die Leistungsoptimierung. Das richtige Werkzeug schützt Ihre Investitionen und verhindert zudem, dass Kunden die Produktzuverlässigkeit, -sicherheit und die Produktgarantieren gefährden.
Anschlüsse, die zusammen mit den entsprechenden Verarbeitungswerkzeugen entwickelt und zugelassen wurden, sorgen für maximale Leistung und entsprechen den UL-Richtlinien. Wenn das falsche Crimpwerkzeug mit Hochleistungskontakten benutzt wird, können die hervorragende Crimp-Qualität und der reibungslose Betrieb nicht mehr gewährleistet werden. Dennoch kann in einigen Fällen auch der Kauf der richtigen Anwendungswerkzeuge Schwierigkeiten bereiten. Feine Unterschiede zwischen den Produkten bleiben möglicherweise vom Endbenutzer unbemerkt oder erschweren die Wahl der geeigneten Werkzeuge.
Von der Verschwendung von Ressourcen bis zu Produktrückrufen – Molex ist sich der vielen Gefahren bewusst, die mit dem Fehlgebrauch von Verarbeitungswerkzeugen einhergehen, und fand heraus, dass viele der Probleme, die beim Kunden während der Einrichtung der Werkzeuglösungen auftreten, wahrscheinlich auf mangelnde Erfahrung im Umgang mit dem Werkzeug zurückzuführen sind. Da die Produkte für Präzisionsarbeiten ausgelegt sind, müssen sich die Benutzer an die exakten Anweisungen für die Einrichtung und Einstellung des Werkzeugs halten.
Um den unsachgemäßen Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen zu vermeiden, muss überprüft werden, ob das richtige Werkzeug verwendet wird. Dies geschieht am besten, indem man die Spezifikationen überprüft und sich mit allen Funktionen der Komponenten vertraut macht. Molex hat trotz der Auswahl an verschiedenen Handwerkzeugen und Applikatoren keine zwei Werkzeuge des gleichen Typs im Angebot. Durch die merklichen Unterschiede bei der Qualität oder den Werkzeugspezifikationen können die Benutzer problemlos das für sie geeignete Werkzeug auswählen. Diese Unterschiede beziehen sich auf Dinge wie UL-Zulassung, Kabel-AWG oder metrische mm², Kabelisolierungsstärke oder Anschlussreihen.
Molex bietet technischen Support für seine gesamten Produkte. Dies umfasst manuelle Werkzeuge wie manuell betätigte Handwerkzeuge mit Ratsche, batterie- oder pneumatisch betriebene, per Tastendruck bedienbare Werkzeuge, oder hydraulische, per Fußschalter bedienbare Werkzeuge. Diese sind in vielen verschiedenen Leistungspegeln erhältlich und sind zudem die kostengünstigste Option.
Molex stellt sowohl halbautomatische als auch vollautomatische Anschlüsse her. Dank des halbautomatischen Anschlusses kann der Steckverbinder in den Crimpbereich verlegt werden. Der Bediener führt das Kabel vor Anschluss an den Steckverbinder. Nachdem Kabel und Steckverbinder ausgerichtet wurden, verbindet die Presse durch Betätigen eines Fußpedals den Steckverbinder mit dem Kabel. Dieses Produkt sorgt für mehr Flexibilität in der Produktion und höhere Leistung im Vergleich zu manuellen Werkzeugen.
Beim vollautomatischen Anschluss hingegen muss der Bediener einer Kabelverarbeitungs-Anlage lediglich kontrollieren, ob die Anlage ordnungsgemäß funktioniert und Kabel und Anschlüsse aufgefüllt werden müssen. Vollautomatische Produkte verfügen im Vergleich zu halbautomatischen Werkzeugen über eine höhere Leistung und können exakter eingestellt werden.
Das richtige Molex Verarbeitungswerkzeug finden Sie, indem Sie die Molex Anschlussnummer auf www.molex.com eingeben – alle geeigneten Werkzeuge werden rechts unten angezeigt. Molex Verarbeitungswerkzeuge sind robust und haltbar und erzielen qualitativ hochwertige Ergebnisse – ohne Ausnahme.
Molex ist ein eingetragenes Warenzeichen von Molex, LLC in den Vereinigten Staaten von Amerika und kann in anderen Ländern eingetragen sein; alle weiteren hier aufgeführten Warenzeichen gehören den jeweiligen Eigentümern.