嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

组态软件你了解吗?

by DAISY LEE (不再是会员)

近来小编经常接触的项目有很多都需要通过组态软件,也就是监控软件对实时数据进行监控并将数据进行处理。小编使用了国外某品牌的组态软件和PLC进行通信后控制了各种气动阀从而完成了一系列动作,经过一段时间的学习,小编也体会到了组态软件的应用确实可以给工业领域带来很多的便利,下面跟着小编一起来了解一下吧:

监控组态软件已经成为工业自动化系统的必要组成部分,即“基本单元”或“基本元件”,因此吸引了大型自动化公司纷纷投资开发自有知识产权的组态软件,以期依靠强大的市场产生大批量的销售,从中获取利润。作为自动化通用型工具软件,组态软件在自动化系统中始终处于“承上启下”的地位。用户在涉及工业信息化的项目中,如果涉及到实时数据采集,首先会考虑使用组态软件。正因如此,组态软件几乎应用于所有的工业信息化项目当中。应用的多样性,给组态软件的性能指标、使用方式、接口方式都提出了很多新的要求,也存在一些挑战。这些需求对组态软件系统结构带来的冲击是巨大的,对组态软件的技术发展起到关键的促进作用。

组态软件是有专业性的。一种组态软件只能适合某种领域的应用。组态的概念最早出现在工业计算机控制中,如:DCS(集散控制系统)组态、PLC(可编程控制器)梯形图组态;人机界面生成软件就叫工控组态软件。在其他行业也有组态的概念,如AutoCAD,PhotoShop等。不同之处在于,工业控制中形成的组态结果是用在实时监控的。从表面上看,组态工具的运行程序就是执行自己特定的任务。工控组态软件也提供了编程手段,一般都是内置编译系统,提供类BASIC语言,有的支持VB,现在有的组态软件甚至支持C#高级语言。

组态软件经过了一系列的功能变迁,现存的组态软件仍以人机界面为主,数据采集、历史数据库、报警管理、操作日志管理、权限管理、数据通讯转发成为其基础功能;功能组件呈分化、集成化、功能细分的发展趋势,以适应不同行业、不同用户层次的多方面需求。随着技术的不断发展组态软件的IT化趋势明显,大量的最新计算技术、通讯技术、多媒体技术被用来提高其性能,扩充其功能。

组态软件注重数据处理能力和数据吞吐能力的提高:组态软件除了常规的实时数据通讯、人机界面功能外,1万点以上的实时数据历史存储与检索、100个以上C/S或B/S客户端对历史数据库系统的并发访问,对组态软件的性能都是严峻的考验。随着应用深度的提高,这种要求会变得越来越普遍。与控制系统硬件捆绑:组态软件与自动控制设备实现无缝集成,为硬件“量身定做”。

国产组态软件在市场夹缝中成长、壮大,得益于用户的大力支持,是中国的市场造就了中国的本土监控组态软件,也正是这种环境,再加上华为、中兴等电信设备制造商在国际市场崛起的启示,国产监控组态软件树立了坚定的市场信心。与国外同类产品相比,尽管目前国产组态软件的市场占有率还难以登顶,但是可以乐观地估计,在不远的将来,这一目标一定可以实现。

DAISY LEE (不再是会员)
此人不再是会员,他们的简历不可用
DesignSpark Logo

喜欢 DesignSpark 吗?

创建一个帐户来解锁强大的 PCB 和 3D 机械设计软件,在我们的论坛中进行协作,并下载超过一百万个免费的 3D 模型、原理图和示意图。
创建一个帐户

已经是 DesignSpark 会员?登录

评论