嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

解决电气设计人员面对的最大的问题#5

使用无面板布局功能的设计流程

当你设计包含一个或多个控制柜的电气系统时,你将如何设计控制柜布局?除非你有专业的电气CAD解决方案,否则这可能会给你带来挑战。虽然你知道哪些部件需要放入控制柜,但想要弄清它们占用多少空间,这并不容易。所以你不知道你需要多大的控制柜。

freeimage-8400159-web_367c0d08f1cd64587396cdfa6e4c5e45a6bafc27.jpg

所以你会怎么做?你是否总是订购同样大小的控制柜,期望这可以容纳所有呢?如果不行的话,你要么使用两个控制柜,要么订购一个更大的,在它送达时,你必须面对延迟的后果。

你是否会等到所有其他部件都在位,然后把它们放在一起并围绕它们进行测量?即使你可以找到干净的地方做这件事,而当你得到一个合适的控制柜时,你就会因此延迟。

freeimage-19873548-web_3a8aea86d314808dd51ca28149a1891681677109.jpg

如果你的设计解决方案,使你可以轻松地设计你的控制柜布局,作为项目的一个组成部分,这不是很好吗? DesignSpark Electrical是RS Components和Allied Electronics提供的免费且功能强大的电子CAD软件。

一旦你设计了功能系统并添加了运行所需的所有部件时,面板设计功能可拖放和排列BoM中所有部件的2D封装,以及控制柜,管道和DIN导轨,直到您确定拥有了最佳的布局为止。通过几次点击,整个BoM就可以在线订购,并且在知道之前,这些部件就已存在。

Download DesignSpark Electrical Here

Click here for #1 in our series of solving the biggest problems faced by Electrical Designers  

Click here for #2 in our series of solving the biggest problems faced by Electrical Designers  

Click here for #3 in our series of solving the biggest problems faced by Electrical Designers

Click here for #4 in our series of solving the biggest problems faced by Electrical Designers

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!