你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
使用 RH84 设计和成品组件制作全新的电子管放大器。
在第 1 部分中,我概述了预备使用的设计和组件选择。现在,我将继续介绍如何搭建原型以及一对适用于放大器的高效扬声器。
电子管基础
电子管放大器产生的声音通常被认为是“温暖”的。我认为这其中的部分原因是电子管产生的视觉效果,即电子管发出的光芒。但是电子管放大器的声音与固态系统的声音完全不同。在所有条件相同的情况下,电子管放大器产生的声音更为柔和,因为它会产生轻微的失真,从而生成音乐谐波。
为了更好地了解我的工作对象,我决定阅读一些关于电子管的资料。电子管,在美国又称为真空管,是一种控制电流的装置。它由真空玻璃壳中的两个或多个电极构成。
我们的放大器中,每个通道使用 2 个电子管:一个双三极管和一个输出五极管。二极管是最简单的电子管,它包含一个热电子发射阴极和一个阳极。电流只能从阴极到阳极单向流经设备。三极管另外多出一个“控制栅极”,顾名思义,该栅极可控制电子流动,从而用于放大信号。五极管的工作原理与其类似。
电子管的使用寿命有限,通常是由于灯丝或加热器烧坏,因此它们可以整体更换;电极导线连接到管底的引脚,而管底引脚插入管座中。
原型
下一步是制作一个通道的原型。我们可以使用台式电源进行测试,因此在这一步中,我只关心放大器电路,而不关心电源。
我的第一个任务是“转换”电路图和了解电路连接方式。我用激光从 MDF 中切割出一个用于安装管座、变压器和整块标签板的底座。然后,对照放大器电路图和 2 个电子管的图例及其数据表,我开始尝试厘清所有部件的连接方式和最佳布局。
起初,我在整个标签板上铺满了组件。这样可以让我的思路清晰,从而更容易地在大脑中厘清所有零件的连接方式。
为了使工作更轻松,我标记了所有的电阻器 - 我知道这样看起来不美观,但是因为我对电子元件比较陌生,所以这样做比尝试记住所有的颜色代码更容易。完成这些后,我需要合理化布局,并通过尽量采取直接连接来减少布线量。使用 MDF 底座还意味着我可以画连接图,而且在做出最终决定之前可以擦掉重画。
制定出满意的布局后,就可以开始焊接了。
点对点
这是我第一次尝试“点对点”布线,因此我花时间观察了其他人的电子管放大器的内部图片,然后对连接方法有了明确的概念。由于此版本仅用于测试,一旦得到满意的结果后就会拆卸,因此在焊接接头时,焊接强度需要满足连接需求,但是又不能太高,以至于之后无法拆开。为此我放弃了在焊接之前将电线挂接到连接器的常规操作。
我尽可能维持简洁的布局,这样便于识别故障,最终我完全放弃了标签板。虽然原型有数次返工的迹象,但是我应该能够打造出更加简洁的最终版本。
扬声器
由于放大器将用于车间娱乐,因此需要安装合适的扬声器。这些扬声器应当与小型单端电子管放大器的相对低输出匹配。正如本系列第一个贴子中介绍,我有一套 Fostex FE83En 驱动器和一些机柜,只需要涂漆和组装即可。
我通过胶合和夹紧 MDF 面板来装配机柜,然后等待粘合剂固化。我留出了背板空间,以便将驱动器电线接到输入插座,尽管事后我认为,如果我用胶水粘合整个机柜,并进行整体涂漆,即使布线稍有困难,但却能获得更加整洁的外观。
“Tuff Cab”涂层采用滚轮施涂,从相当薄的涂层开始,然后再涂几层以形成良好的保护层,每层都需要干燥一夜后再涂下一层。
接着,将驱动器用螺钉安装到扬声器正面并装好盖子。
然后,我在背板上钻孔安装插件,用于插入 Neutrik 扬声器连接器的插头 (046-4690) ,再将它们安装在扬声器机柜的背板上。
随后需要在装上背板之前将它们连接到驱动器上,最后再连接到机柜边角。
后续步骤
现在,我们要测试单通道放大器,为之后的双放大器立体声最终版做准备。因为这一步涉及到高压,所以我会格外小心,确保随时都有其他人在场。我还发现此网页中列出了一些实用的预防措施。
之后,我们需要挑选电源,并将整个部件装入美观的外壳中,因此仍有部分工作尚未完成,请关注后续的帖子!