你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
使用 RH84 设计和成品组件搭建全新的电子管放大器。
在以前发布的文章中,我介绍了 RH84 设计以及如何搭建单通道原型。由于放大器的 HT 电源需要 315V,因此需要考虑特定的安全问题。我们决定避免独自工作,同时 Valve Heaven 网站上的安全提示给出了一些合理附加指导。
警告:本文不是教程指南,以下内容不属于安全说明,在尝试操作高压设备之前,请确保您具备相应资质并且熟悉此类操作!
完成原型设计
现在是时候对单通道原型进行最后修整并测试性能了。第一步,连接音频变压器 (123-7242) 。
我参考了数据表 PDF,找到变压器上标记的引脚编号,然后确定需要将 315V 电源连接到引脚 6,而引脚 10 需连接到 EL84 电子管的引脚 7。
我们对电路进行了最后的检查,然后发现我需要更改 12AT7 电子管上某些引脚的连接。我以前没有用过电子管,因此没有意识到,双三极管实际上是一种二合一电子管(即使我在初始计划中将它标记为“双三极管”!)这意味着我必须使用一侧或另一侧的接口,而不能像之前一样混合搭配接口。由此我还突然想通了一件事 - 曾经在我查看 RH84 放大器的其它示例时,我想知道为什么有的有 3 个电子管,而不是 4 个;这时我才明白,我可以同时使用 12AT7 电子管的两侧,每个通道一侧。
在这里我们使用台式电源,因为我们尚未搭建电源。我们用高电压电源提供 315V,而常规电压电源用于为电子管加热器提供 6.3V。
我们还选择使用旧的扬声器,以防出现严重错误。我们将扬声器连接到音频变压器的 S 和 8 欧姆引脚。
一开始,我们只连接 6.3V 电源,看看电子管是否亮起,结果只有 EL84 亮起。我们再次证实了,因为 12AT7 是双三极管,具有双加热器,因此不能将其中一个加热器的引脚连接到 6.3V 并将另一个加热器引脚接地。我们需要将接地端连接到加热器的中间抽头 - 引脚 9。完成后,我们可以看到两个电了管都点亮了,然后我们继续操作,接通了 315V 电源。
我们对音效感到非常满意,尤其考虑到我们使用的扬声器品质一般,同时使用的音频源是手机。
记录连接
很惭愧地说,我的原型焊接得比较凌乱,尤其在我进行上述修正时。我希望最终版本能够更整洁,因此需要确保具有最佳的布局,并且第一次就能将所有零件摆在正确的位置。为此,我制作了一张电子表格,其中列出了所有组件并详细说明了它们在单通道上的连接接口。然后考虑到现在我只使用一个 12AT7 电子管,我又制作了第二张表格,详细描述了立体声系统版本。
外壳和布局
我们使用 Hammond 外壳 (867-3634) 和多孔盖 (868-2629) 。外壳底部由 MDF 覆盖,并使用深色木质饰面,呈现出 20 世纪 70 年代的经典外观。
外壳的尺寸为所有零件提供了足够的空间。
我计划在外壳顶部仅安装 3 个电子管和 2 个音频输出变压器。我看过的图片中的大多数 EL84 放大器都露出所有的变压器,但这种布局应该可以使外壳顶面板上、下两面的零件达到良好的平衡。正面有电源开关、指示灯以及单音量控制,背面有输入、输出和电源插座。
后续步骤
尽管要做一些调整,但是当原型运行正常时,我感到松了一口气。现在,我期待将两个通道组合在一起,练习点对点焊接,然后选好电源。此外还需要在外壳中钻孔,以安装元件和支撑盖板和饰面。因此还有不少工作要做。