嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

制作电子管放大器第 1 部分:设计、组件和布局

valve-12AT7-top_eb1ab9f3bc1623a74cf3613a7f6e54f6fd813f30.jpg

使用 RH84 设计和成品组件搭建全新的电子管放大器。

许多最近来参观的人都对我们的工作室没有播放任何音乐表示惊讶。我们确实有一台小型收音机,但很少打开。是时候解决这个问题了。我一直以来都热衷于 HiFi 和乐器的电子管或“真空管”音频放大器。我年轻的时候曾经有过各种不同的吉他电子管放大器,而且也非常怀念小时候家里的收音电唱两用机所发出的光芒。

从 20 世纪 60 年代中期开始,电子管逐渐被固态系统取代,但是在过去十几年里再度流行起来,尤其是在音响发烧友之间。人们意识到它发出的声音更加温暖,此外它还具有外观上的吸引力。如今,不管哪种电子管放大器都很昂贵,于是我想自己搭建一个电子管放大器。尽管任务艰巨,但也不失为一种经济的方法。

RH84

EL84_a039d2eef74d5cd822b4ca3a66faa425e64d4ffe.jpg

经过一番研究之后,我发现最适合初学者的项目就是 RH84 单端放大器。它的发明者 Aleksandar Kitic 说道:“这款放大器专为初次搭建放大器的人士设计,即使用废弃或最便宜的零件也能带来不错的效果。我设计这款放大器时几乎身无分文……”

components3_8b8777a01dd44383c4d5f956e9646d1d217bd2f2.jpg

这次,我们将使用现成的“成品”零部件,而不是废弃零件,或者使用在许多讨论电子管放大器搭建的在线论坛中提到的一些特殊零件。

单声道放大器电路的组件包括:

此外还有两个电源变压器:一个 6.3V (050-4561) 用于电子管灯丝,另一个 230V 环形变压器 (117-6060) 用于 HT(高电压/电压)。此外,电源中还有桥式整流器和平滑组件,这些将在今后的帖子中介绍。现在,我们来搭建放大器电路。

布局

valve_amp_layout_8dcf4197c9a83ec78d7f6638b3a2d05a9a7f5e2a.jpg

除了阅读有关放大器和其他 DIY 电子管放大器项目的在线博客和论坛帖子以外,我还参考了 Morgan Jones 编写的《电子管放大器搭建手册》,尤其是组件布局方面的内容。Morgan 强调,布局应当既美观又实用,书中包含了大量如何布置组件的建议,以最大程度地减小因变压器与阀门以及变压器之间相互感应而产生的嗡鸣声。“当附近有电源供电设备(如电源变压器)时,会引起交变电磁场,从而产生敏感(高增益或高阻抗)音频电路,继而诱发振荡电流,产生这种嗡鸣声”(维基百科)。

然而,书中缺少环形变压器应用方面的信息,而这正是我使用的。但是在查阅这些变压器相关的知识后,我发现它们的杂散场极低或者可以忽略不计。

另一个需要注意的地方是,要将电子管放置在尽可能凉爽的地方,此外放置方式要合理,使“加热器”电线形成最短的路线。

我将变压器和管座的图像从 PDF 数据表导入 Inkscape 中,然后绘制一些其他组件并尝试各种排列,直到满意为止。然后,我通过电子邮件与 Alex Kitic 分享了我的设计,他认为我的布局不错,这是个好消息。现在,我至少在放大器的音频部分有了可行的设计,这让我感到很高兴。我们将使用一对台式电源进行测试,因此接下来将介绍电源。

扬声器

FostexFE83En_6237cd1d7536d2c4f294635c321fd4a876dad5ab.jpg

我曾经在搭建便携式 12V 音响系统的项目中使用 Fostex FE83En 全频驱动器,因此我们知道它在与较小的放大器搭配使用时表现良好,因此我们决定再次使用它。事实上,我们决定从同一供应商订购机柜,并涂上相同的“Tuff Cab”涂料。这种涂料的缺点在于,它只提供黑色、红色或白色,除非您准备等待数周。我们采用“哥特式”风格,选定了黑色。

speaker_kit_1664e64648f6c1c5d7f0e28584957898fbc59b39.jpg

参考之前的经验,加上这次使用的是无源音箱,原理比之前简单得多,因此组装过程相对简单。

后续步骤

每当我走出舒适区,尝试全新事物时,往往会有类似的结论:截至目前为止一切顺利,但是仍然有进一步改进的空间。这一次也不例外。

在后续的帖子中,我将分享原型单端放大器的搭建过程,然后是两个单端放大器和电源的最终版本。最后将所有这些组装到一个美观的外壳中,包括电缆和连接器等,而最重要的是,它的声音如何。

制作电子管放大器第 2 部分:单通道原型和扬声器总成

制作电子管放大器第 3 部分:测试原型、调整设计和规划外壳

I have a background in the arts, environmental conservation and IT support. In my spare time I do a bit of DJing and I like making things.
DesignSpark Electrical Logolinkedin