嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

在 Red Tin 中集成 PanelPilotACE 之第三部分:洞板电路及其组装

by Dave Ives

PPAce_red_tin_e23d98f5939eb514ae953da50789ab35c64510e8.jpg

在本系列的最后一篇博客文章中,我将组装一块更永久的电路版本,用于将 PanelPilot Ace 连接至 Red Tin 的内部工作组件。

在本系列的前两篇文章中,我简单介绍了自己如何制作将音频信息转换为 PanelPilot 可记录电压的电路,以及如何使用 PWM 输出通道控制风扇速度。这些都是为了用于 Red Tin DJ 系统的指示灯和控制。现在我需要精简所有组件,然后将它们安全地装在 Red Tin 中。

风扇控制和音量表组合电路

circuit1_aada5394e3c6e0ed1427214f324a8ec5657702d4.jpg

首先,我需要将在面包板上搭建的电路转移到洞板/多孔板/单孔万能板 (100-4097) 上。我试着使布局尽可能整洁,但是当我开始焊接时,我意识到我应该留出更多的空间 – 下次会注意。

我从控制 PanelPilot 音量表的包络跟随器开始着手,我使用 IC DIP 插座 (674-2435) 来避免 NE5532P 放大器 (081-0188) 在焊接过程中受到热损坏。然后,装上控制风扇的电路,并连接至 LM35DT 温度传感器 (535-9458)

我决定使用 8 针 Binder 720 系列插座 (046-9020) 将电路输出连接至外界。然后将一段带状电缆焊接至相应的插头 (046-9074) 上,电缆另一端则连接至 PanelPilot 背面的模拟和 PWM 输入。最后,加装黄色 LED (451-6543) 作为电源指示灯。

PanelPilot

Design_Studio_VU_screen_2ccb1901664c61a54e2576ec259754c37cf40a60.png

我通过备用 USB 插座将 PanelPilot 连接至 Red Tin 中的 Udoo x86。这样可以提供电源,同时也表示一旦安装了 Panel Pilot Design Studio 软件副本后,我也可以就地进行必要的修改。

此界面与第 2 部分中设计的界面十分相似 – 主窗口中包含可点击部分,可跳转至含更多详情的窗口。我在 Temperature(温度)窗口中增设了一个 Fan Speed Control(风扇速度控制)按钮。当我点击该按钮一次后,可在 PWMOutputController 函数元素中调节 Voltage at 0(0 位电压)值,从而修改 PWM 控制。

Fan-speed_942df745f709e93f00dc5be36b552d81d3bac904.png

这是通过添加一个 Logic Action(逻辑操作)实现的,该逻辑操作包含将 PwmOutputController 的 Voltage at 0(0 位电压)属性设定为 1 的表达式,从而增加风扇的转速。双击按钮可将其复位至原始值。

风扇

loose_swirl_cut_out_53b08217a173462b78cb58e05598ee0ec4cb026f.jpg

我有一个性能良好、外观紧凑的薄型风扇 (781-5058) 可装入 Red Tin 中。我找到了一些关于格栅图案对风扇噪音和性能的影响的研究。幸运的是,我喜欢的格栅图案 Loose Swirl 不仅看起来最美观,而且性能优异。我使用的是覆盖 Udoo x86 的亚克力板中的开孔,而非金属格栅,这样可以保持表面平整,必要时可以在上面使用鼠标。此外,这样还能节省 Red Tin 盖子上的空间,避免盖子关闭时有东西碰到屏幕。

Loose_swirl_20791f9c8a5dc0286f93b9833c0564ac82ad6dcd.jpg

我将 Swirl 图像导入 Inkscape(开源矢量绘图软件)中,跟踪它生成矢量图形,然后调节尺寸以适合我的风扇。调节完毕后,导出 .DXF 文件,以便激光切割器软件可以读取它。我切割了一块 MDF 测试件,以检查开孔是否适合风扇,然后将它与我的 Red Tin 顶盖设计结合在一起。

全部安装

大多数电线通过 8 针 Binder 720 系列插座 (046-9020) 和带状电缆接入。还有其它连接至风扇和温度传感器的电线需要尽可能保持整洁,但是这些电线可以隐藏起来。

Panel_Pilot_mount_d0896dab8d43823927eb4232f90dfd694f4497d0.jpg
我切割了一块亚克力板以支承 PanelPilot,并将它装入 Red Tin 盖子上的主屏幕旁边。我还切割并弯曲了一块亚克力板,以固定电路并支承粘合插座和音频输入,最后用带 Red Tin 标志的透明红色盖子盖上。

结语

in-the-tin_ea5ef1ee99a398163b25c2cc9eb6674dc72bcc06.jpg
经证实,PanelPilot 应用十分广泛,并且 Design Studio 软件上手非常容易。我监测 Udoo x86 中的处理器温度,结果一切正常,因此风扇控制装置按照预期运行。我对音量表上的指针感到非常满意,而电压表将在各种应用中发挥应有的作用(包括我的太阳能充电电池),但是此装置真正的巧妙之处在于能够轻松调节,同时也便于未来拓展。

I have a background in the arts, environmental conservation and IT support. In my spare time I do a bit of DJing and I like making things.
DesignSpark Logo

喜欢 DesignSpark 吗?

创建一个帐户来解锁强大的 PCB 和 3D 机械设计软件,在我们的论坛中进行协作,并下载超过一百万个免费的 3D 模型、原理图和示意图。
创建一个帐户

已经是 DesignSpark 会员?登录

评论