嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

NVIDIA Jetson Nano应用-安装Deep Stream SDK与执行深度影像串流范例

作者

张嘉钧

难度

普通

材料表

Webcam X1

NVIDIA JetsonNano X1

DeepStream

现在是一个AI大世代,NVIDIA开发出DeepStream SDK让任何人都能轻松快速地建立以 AI 为基础的 GPU 加速应用程序,以进行影像分析。上述取自于NVIDIA原厂文章,除此之外我有专门写一篇来讲解比较细部的技术与特色:https://www.rs-online.com/designspark/nvidia-deepstream-cn

Jetson Nano 上安装 DeepStream

首先,我们需要先安装依赖套件:

$ sudo apt install \
libssl1.0.0 \
libgstreamer1.0-0 \
gstreamer1.0-tools \
gstreamer1.0-plugins-good \
gstreamer1.0-plugins-bad \
gstreamer1.0-plugins-ugly \
gstreamer1.0-libav \
libgstrtspserver-1.0-0 \
libjansson4=2.11-1 -y

安装 librdkafka

下载函式库

$ git clone https://github.com/edenhill/librdkafka.git

配置与建构 函式库

$ cd librdkafka
$ git reset --hard 7101c2310341ab3f4675fc565f64f0967e135a6a
$ ./configure
$ make
$ sudo make install

复制 librdkafka 建置完的函式库到DeepStream的文件夹中

$ sudo mkdir -p /opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib
$ sudo cp /usr/local/lib/librdkafka* /opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib

安装完相依套件之后就可以安装DeepStream SDK了,在这之前需要先确认一下自己的 JetPack 版本,因为DeepStream的版本也需要对应才能使用:

$ sudo apt-cache show nvidia-jetpack

0148_be16ec95a8668e8e7370f766ac767724c4930740.png

或者也可以只用 jetson_stats来查看 ( 需要额外安装 )

$ jetson_release

0238_144592ba9d1a8b1cd023ca4c9a850276b9a96898.png

总之,只要确认自己使用的Jetpack版本之后,就可以找出对应使用的DeepStream版本,从Deep Stream的介绍文件中可以找到下方这张表格,我们的JetPack版本是4.4 对应到的是 DS 5.0, 5.0.1,如果是要使用 DS 5.1的话则需要升级成JetPack 32.5.1。

0341_dfe41edb7dcb029bfbbeb52927c567f7675b9e30.png

接着可以从下列的网址找到各版本的封存,如果你直接Google搜寻旧版本,NVIDIA都会导到最新的,所以一定要加上「Archived」,这边我们选择 DeepStream 5.0 的版本,并且下载压缩文件:

0442_3bacbcd0e1647c7e6b7423f6069b4fd73acced1a.png

下载下来之后就可以将其解压缩到根目录

$ cd ~/Downloads
$ sudo tar -xvf deepstream_sdk_5.0_jetson.tbz2 -C /

进行安装

$ cd /opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/
$ sudo ./install.sh
$ sudo ldconfig

接着输入下列指令确认是否安装成功

$ deepstream-app --version-all

0539_a0fd4b521ef40e6d07925dcab7d7608e4bd6d8fa.png

只要有看到版本信息就代表安装成功了。

卸除DeepStream ( 补充 )

$ cd /opt/nvidia/deepstream/deepstream/
$ sudo vi uninstall.sh
set PREV_DS_VER=5.0
$ sudo chmod +x uninstall.sh
$ sudo ./uninstall.sh

0636_802f8d9637a4acc3042d5c79695cc91093bdbbf6.png

DeepStream App推论用的范例程序 (deepstream-app)

我们可以到下列路径查看所有可以使用范例,基本上DeepStream的运行方式都会跟配置文件一起搭配使用,所以我们要稍微理解并分析一下配置文件的内容才行。

$ cd samples/configs/deepstream-app
$ ls

article第一个范例程序 ( source1_usb_dec_infer_resnet_int8 )

运行第一个范例程序,从文件名就可以知道它是只有一个来源,是usb的device,进行的是inference并且执行的模型是resnet,数据型态是int8,不过这边要提醒大家int8只能在Xavier上运作,Nano系列只能跑fp16,所以都需要rebuild 会耗费一些时间;要执行这些配置文件都需要透过deepstream-app这个指令来运行,在输入档名之前还需给予 -c 告诉程序这是配置文件。

$ deepstream-app -c source1_usb_dec_infer_resnet_int8.txt

这系列提供的范例模型仅能辨识「Car」、「Bicycle」、「Person」、「RoadSign」,所以我拿了手机提供台湾街景的画面让它进行分析,执行效果如下。

0828_3f8c498fb31f03a1fa8bc4ddf988710ebe3edc8f.jpg

0929_9d5de038efbe2bb7663d33078cde869488ee192a.jpg

接着来分析一下它的配置文件吧!一开始会先遇到的是 App的基本设定 ( application ),enable-perf-measurement是评估性能;perf-measurement-interval-sec采样和显示性能评估的时间间隔(以秒为单位);。

[application]
enable-perf-measurement=1
perf-measurement-interval-sec=5
#gie-kitti-output-dir=streamscl

接着是平行显示 ( tiled-display ) 的设定,平行显示这里不确定翻译的正不正确,你们可以想象是监视器画面的概念,可以同时显示多个画面。

首先enable就是要不要开启显示的功能,rows跟columns用来控制显示画面的数量,width跟height则是整个画面的大小。

[tiled-display]
enable=1
rows=1
columns=1
width=1280
height=720

再来是显示画面的来源 ( source ),type用来控制我们的来源:

1: Camera (V4L2)

2: URI

3: MultiURI

4: RTSP

5: Camera (CSI) (Jetson only)

我们这里设定为USB摄影机所以选择1,接下来就是一些基本的设定 fps-n是最大的fps数值d则是最小的,再来使用USB摄影机很重要的点就是dev-node要设定好,可以从输入 ls /dev 去确认,通常名称为 video*,*从0开始。

[source0]
enable=1
#Type - 1=CameraV4L2, 2=URI, 3=MultiURI, 4=RTSP, 5=CSI
type=1
camera-width=640
camera-height=480
camera-fps-n=30
camera-fps-d=1
camera-v4l2-dev-node=0

搞定了输入就要来搞定输出 ( sink ) ,Type有很多种可以选择:

1: Fakesink 不进行输出

2: EGL based windowed sink (nveglglessink) 使用一般的Ubuntu 窗口开起

3: Encode + File Save (encoder + muxer + filesink) 储存成影片

4: Encode + RTSP streaming 使用RTSP串流方式输出

5: Overlay (Jetson only) 强制覆盖在画面上

6: Message converter + Message broker

这边可以看到我们使用的是Overlay,它会直接覆盖在该屏幕最上层,所以如果你只有一个屏幕不建议这样做。

sync则是输出影片的是否要同步( 0:越快越好 1: 同步 )。

display-id跟overlay-id是只有在Overlay的时候才需要特别宣告的,display是显示的屏幕;overlay-id是编号,一定要大于1才行。

source-id则是缓存区域的编号,会包在source的名称当中,如果你有N个source* 跟sink*,你的source-id则要去搭配 * 的编号才行。

[sink0]
enable=1
#Type - 1=FakeSink 2=EglSink 3=File 4=RTSPStreaming 5=Overlay
type=5
sync=0
display-id=0
offset-x=0
offset-y=0
width=0
height=0
overlay-id=1
source-id=0

在介绍一下配置文件提供的另外两种配置,第一个是输出成档案,这边预设是先关闭的(enable=0),这边批注的部分都有告诉使用者格是怎么样去选择。

[sink1]
enable=0
type=3
#1=mp4 2=mkv
container=1
#1=h264 2=h265 3=mpeg4
codec=1
#encoder type 0=Hardware 1=Software
enc-type=0
sync=0
bitrate=2000000
#H264 Profile - 0=Baseline 2=Main 4=High
#H265 Profile - 0=Main 1=Main10
profile=0
output-file=out.mp4
source-id=0

而另一种配置则是输出成网络串流 (RTSP),这是大部分业界会想要做到的功能,最主要需要设定的地方在rtsp-port端口,Windows上撷取rtsp的方法等等会再补充介绍。

[sink2]
enable=0
#Type - 1=FakeSink 2=EglSink 3=File 4=RTSPStreaming 5=Overlay
type=4
#1=h264 2=h265
codec=1
#encoder type 0=Hardware 1=Software
enc-type=0
sync=0
bitrate=4000000
#H264 Profile - 0=Baseline 2=Main 4=High
#H265 Profile - 0=Main 1=Main10
profile=0
# set below properties in case of RTSPStreaming
rtsp-port=8554
udp-port=5400

接着是处理我们在画面中看到对象的边界框以及卷标

[osd]
enable=1
border-width=2
text-size=15
text-color=1;1;1;1;
text-bg-color=0.3;0.3;0.3;1
font=Serif
show-clock=0
clock-x-offset=800
clock-y-offset=820
clock-text-size=12
clock-color=1;0;0;0

接下来是设定串流,live-source是宣告是否为实时影像,最后批注掉的attach-sys-ts-as-ntp则是决定时间的显示是要显示网络串流的时间还是DeepStream分析完的时间。

[streammux]
##Boolean property to inform muxer that sources are live
live-source=1
batch-size=1
##time out in usec, to wait after the first buffer is available
##to push the batch even if the complete batch is not formed
batched-push-timeout=40000
## Set muxer output width and height
width=1280
height=720
## If set to TRUE, system timestamp will be attached as ntp timestamp
## If set to FALSE, ntp timestamp from rtspsrc, if available, will be attached
# attach-sys-ts-as-ntp=1

最后是设定TensorRT引擎,快速讲解TensorRT引擎是由NVIDIA提出的一个AI推论加速引擎,现有的NVIDIA相关工具都是把模型转换成TensorRT以获得更快的体验,而DeepStream又有一个更好玩的功能,就是它会有主要运行的模型(primary-gie)以及多个次级模型(secondary-gie%d),不过在我们这个范例当中它只有运行主要的GIE,首先要先宣告引擎的路径 (model-engine-file);接着是要宣告bbox的颜色;接着是interval这个参数代表的是每一次会有几个批次的资料不被推论,或许是要降低负担才有这个参数,不过这边只有一个引擎所以设定0全部的帧都进行推论;gie-unique-id则是GIE的编号;config-file是模型的配置文件,如果有客制化模型的需求也需要去修改这个档案。

# config-file property is mandatory for any gie section.
# Other properties are optional and if set will override the properties set in
# the infer config file.
[primary-gie]
enable=1
model-engine-file=../../models/Primary_Detector/resnet10.caffemodel_b30_gpu0_int8.engine
#Required to display the PGIE labels, should be added even when using config-file
#property
batch-size=1
#Required by the app for OSD, not a plugin property
bbox-border-color0=1;0;0;1
bbox-border-color1=0;1;1;1
bbox-border-color2=0;0;1;1
bbox-border-color3=0;1;0;1
interval=0

#Required by the app for SGIE, when used along with config-file property
gie-unique-id=1
config-file=config_infer_primary.txt

到这边,第一个范例程序的配置文件终于结束了。

第二个范例程序 (source8_1080p_dec_infer-resnet_tracker_tiled_display_fp16_nano.txt)

这个范例主要在示范8个来源怎么设定平行显示,并且添加了tracker的功能,可以追踪辨识到的对象,那这边我们介绍配置文件的同时也会稍微修改内容。

平行显示最主要要设定的就在 tiled-display,我们需要把rows跟columns设定成4跟2代表着有4列2行,总共可以放8个画面。

[tiled-display]
enable=1
rows=4
columns=2
width=1280
height=720

再来不同的地方就是来源 ( source ),这边选择的是MultiURI,可以让多个显示器都输出同一个影片,这个型态需要宣告的是 num-sources 告诉DS总共要同时输入几个来源,gpu-id如果有多个GPU的话可以额外设定,cudadec-memtype则是分配CUDA内存的储存类型。

[source0]
enable=1
#Type - 1=CameraV4L2 2=URI 3=MultiURI 4=RTSP
type=3
uri=file://../../streams/sample_1080p_h264.mp4
num-sources=8
#drop-frame-interval=2
gpu-id=0
# (0): memtype_device   - Memory type Device
# (1): memtype_pinned   - Memory type Host Pinned
# (2): memtype_unified  - Memory type Unified
cudadec-memtype=0 cudadec-memtype=0

处理好来源接着就是输出了,这边要补充下列这段,并且把原本的sink0的enable改为0。

[sink3]
enable=1
#Type - 1=FakeSink 2=EglSink 3=File
type=2
sync=1
source-id=0
gpu-id=0
nvbuf-memory-type=0

原本是使用Overlay,但是我实测过使用Overlay,就无法做到点击单一来源显示的效果,建议这边先改成EglSink,只要是EglSink就可以侦测你鼠标点击的位置知道你现在要着重观看哪一个source,并且原本平行输出的画面是没有卷标等文字讯息的,点进去那些文字讯息就会跑出来。

接着就要讲到tracker的部分了,这边比较特别的地方是如果要使用tracker需要把宽高设定成32的倍数;ll-lib-file函式库的路径;ll-config-file配置文件的路径;enable-batch-process开启批处理。

[tracker]	
enable=1
# For the case of NvDCF tracker, tracker-width and tracker-height must be a multiple of 32, respectively
tracker-width=640
tracker-height=384
#ll-lib-file=/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_mot_iou.so
#ll-lib-file=/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_nvdcf.so
ll-lib-file=/opt/nvidia/deepstream/deepstream-5.0/lib/libnvds_mot_klt.so
#ll-config-file required for DCF/IOU only
#ll-config-file=tracker_config.yml
#ll-config-file=iou_config.txt
gpu-id=0
#enable-batch-process and enable-past-frame applicable to DCF only
enable-batch-process=1
enable-past-frame=0
display-tracking-id=1

关于tracker的选择,在原厂网站的文件中可以找到相关信息,图片如下

1164_82764cdeaf505a9dc088526f9f871bad7b250a2d.png

图片来源: https://docs.nvidia.com/metropolis/deepstream/5.0DP

第三个范例程序 (source4_1080p_dec_infer-resnet_tracker_sgie_tiled_display_int8.txt)

1252_fe303eeb918a3fbb16359ed5924c2e9f9ab27b89.jpg

1349_1230b740216361d33ffba5cddcf729db4f31b481.jpg

这个范例从文件名来分析的话是具有tracker以及sgie的额外功能,这也是唯一一个有使用到second gie的范例,我们就直接来看看配置文件的部分吧!

其实设置的方法很简单,只需要增加 [secondary-gie%d] 这个项目,这边导入了 VehicleTypes的引擎可以用来辨识车子的种类;gie-unique-id这边则是从3开始,其实不要跟Primary的id冲突到应该就可以了;operate-on-gie-id表示将这个gie应用在哪一个gie上面;operate-on-class-ids可以特别选择应用在第几个类别的项目上,secondary可以自动进行IOU的分割并进行二次的辨识,针对这个部分我们可以设定成辨识到车子再开启secondary辨识。

[secondary-gie0]
enable=1
model-engine-file=../../models/Secondary_VehicleTypes/resnet18.caffemodel_b16_gpu0_int8.engine
gpu-id=0
batch-size=16
gie-unique-id=4
operate-on-gie-id=1
operate-on-class-ids=0;
config-file=config_infer_secondary_vehicletypes.txt

第二个则是辨识车子的颜色

[secondary-gie1]
enable=1
model-engine-file=../../models/Secondary_CarColor/resnet18.caffemodel_b16_gpu0_int8.engine
batch-size=16
gpu-id=0
gie-unique-id=5
operate-on-gie-id=1
operate-on-class-ids=0;
config-file=config_infer_secondary_carcolor.txt

最后试辨识车子的厂牌。

[secondary-gie2]
enable=1
model-engine-file=../../models/Secondary_CarMake/resnet18.caffemodel_b16_gpu0_int8.engine
batch-size=16
gpu-id=0
gie-unique-id=6
operate-on-gie-id=1
operate-on-class-ids=0;
config-file=config_infer_secondary_carmake.txt

结论

看了三个范例之后应该大部分的参数都了解了吧!接着就可以按照自己的需求去更动了,不过目前都只是在使用他提供的模型,如果要使用自己的模型怎么办?在下一篇文章中我会带大家操作使用DeepStream运行YOLOv4的方法,接着再教大家怎么透过YOLOv4进行Transfer Learning训练自己的数据集,最后整合在一起就完成在DeepStream上辨识自己想要辨识的东西了。最后补充怎么在DeepStream输出RTSP并且在Windows计算机上接收画面。

(补充) DS输出RTSP并在Win10上显示

步骤如下:

1.安装VLC : https://www.videolan.org/vlc/index.zh_TW.html

1437_27eee3e253a85432697aaede12f771238407a7a9.png

2.开启网络串流,可以输入快捷键 Ctrl+N。

1532_a975d7eb01519ca36fcbf99af2517bcc2c7fd138.png

3.输入网址,在DeepStream程序开起来的前几行会提示应该怎么输入,基本上没动到的话,埠号是8554,后面加上数据名称 ds-test,按下播放即可。

1637_b860c056f745b4097469d2a623a872abb20b228e.png

4.大功告成

1729_9772148ee7bcaca322f83e72839bbd1ca6e1c19e.png

CAVEDU Education is devoted into robotics education and maker movement since 2008, and is intensively active in teaching fundamental knowledge and skills. We had published many books for readers in all ages, topics including Deep Learning, edge computing, App Inventor, IoT and robotics. Please check CAVEDU's website for more information: http://www.cavedu.com, http://www.appinventor.tw

评论