你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。

Thank you! Your feedback has been received.

There was a problem submitting your feedback, please try again later.

你觉得这篇文章怎么样?
随着农业的发展,为了保证农作物的产量,农药被大面积使用。虽然以有机合成药剂为主的农药近代才被研究应用,但是农药的起源最早可以追溯到公元前 1000年,由于化学技术的发展,农药以其简单易用低成本特点被广泛使用,在大量杀灭害虫的同时保证了农作物的产量。但是作物残留农药含有大量有毒物质,对人体有害,虽然通过雨水和蔬菜的正常清洗能大幅度降低其残留农药,但是仍然还有大量残留,足以对人体健康构成威胁。
除此之外农药对环境的污染也是极大的。随着“绿色”“无公害”“无污染”等等一些环保概念的引入,从上世纪开始,国内外开始发展物理防治方式进行灭虫,其主要是利用昆虫对某些光(电磁波)、颜色、气味的趋向性进行诱杀防治害虫,通过水淹、高压电击、低温冷冻等等方式进行集中杀灭。目前使用趋光性诱虫是使用最广泛、也是相对最为成熟的一种诱虫方式,在大量的杀虫装置中广泛应用。
何为LED杀虫灯?
LED杀虫灯是借鉴紫外光的基本原理及应用经验,利用害虫的趋光趋波特性,将频振波作为一项诱杀害虫成虫新技术应用于灭虫器械,为了拓宽诱虫光谱,光源采用白紫相间的LED,增加诱杀害虫的种类;利用光近距离、波远距离引诱害虫成虫扑灯,灯外配以高压电网,网丝输出电压为(2200-3000V)高压,达到杀灭害虫控制虫害的目的。
LED杀虫灯的种类?
按电源类型分为交流电LED杀虫灯和太阳能LED杀虫灯。交流电LED杀虫灯适用于有交流电源的使用场地,是传统的杀虫灯供能方式,可人工控制,也可实行全自动控制。如果为使用杀虫灯,安装符合安全供电标准的交流供电线路,投资成本较高;而且在农田中使用交流电,安全隐患较大。
太阳能LED杀虫灯配有太阳能供电系统,包括太阳能电池、蓄电池和控制器。适用于白天有阳光的任何生产环境。由太阳能供电系统提供能源;白天太阳能电池对蓄电池充电,天黑蓄电池对杀虫灯供电;一般都有自动控制系统,能全自动安全高效工作,是节能、环保的新能源杀虫灯。
LED杀虫灯的结构?
杀虫灯的基本结构一般包括:LED诱虫光源、杀虫部件、集虫部件、保护部件、支撑部件等。其中LED诱虫光源的性能是杀虫灯性能的基础。诱虫光源的性能主要决定于光谱范围和光强。在320~680nm长波紫外光和可见光的光谱范围内,光谱范围越宽,诱虫种类越多;光强越大有效面积越大。
LED杀虫部件是杀虫灯的主要功能部件采用电击式杀虫,杀虫部件主要结构包括高压发生器(升压器)、杀虫网。高压发生器是把220V交流电或4-12V直流电,上升到2000-3000V,用以电击触碰杀网的害虫。集虫部件、保护部件和支撑部件都是杀虫灯的辅助部件。集虫器(袋)是为了防止被击剑倒而未死亡的大型昆虫,在杀虫灯天亮停止工作后逃逸的专用部件。保护部件主要就是雨控器。
农业经过五千多年的进程,农药的使用已极为普遍,虽然其保证作物产量,但对面环境造成污染,以及农药残余也对人体构成健康威胁,除此之外,还提升了防治害虫对其抵抗性,造成农药使用量的加大,或者农药作用的减小。LED 杀虫灯是一种的物理防治方法,在杀虫效果上,没有农药效果明显和迅速,但是其对环境不构成污,对于控制农药残余意义重大。