嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

DoB:将LED照明“去电源化”

大家都知道驱动电源是LED照明的核心关键,LED照明灯具号称节能、智能、长寿命,但这些基本上都是要依靠好的驱动电源来实现。业内曾有戏言“100个LED灯具坏掉,99个是驱动电源的问题”,作为LED照明的“心脏”,它的好坏直接影响LED照明的优劣。LED驱动在灯具成本中占到约20%,不仅影响成本,还影响光效,也决定了LED灯的寿命。今天笔者要介绍的是一种新的LED驱动方式——DoB。

title

DoB (Driver on Board) 或 Driverless, 也就是我们通常所说的 "去"电源化,其实不是无电源,而是去除传统AC/DC转换,把LED驱动电路和LED灯串电路融合到一起。它是一种区别于传统开关电源的新的驱动方式,是基于LED特性而派生出来的一种新的驱动方式。

高效的驱动IC以及高压LED均是DOB的构建要素。“从智能照明而言,相比传统的开关电源驱动,线性IC驱动有它的先天优势。传统电源也可实现智能照明,但付出的成本或系统集成的代价远超过线性。”明微电子市场总监赵春波指出。

简化灯具开发

DOB搭配高压LED将蔚为风潮。LED封装与驱动器厂正联手力推DOB搭载高压LED方案,其可省却电感、电解电容、变压器等元件,进一步缩减照明系统印刷电路板(PCB)体积及生产成本,同时免除灯具商整合LED光源、驱动电路的加工程序。

迈威尔技术行销总监LanceZheng表示,LED照明系统商为缩减低阶产品线的生产成本,已逐步提高采用DOB方案的意愿,可望带动DOB市场渗透率攀升。

NPD DisplaySearch分析师佘庆威指出,由于DOB能助力灯具制造商简化开发步骤,以及调降生产费用,特别适用于新进或缺乏开发能力的灯具供应商,且适合投产替换型灯源如灯泡等,预计将会在中低阶照明市场成为主流。

降低BOM成本

  除简化灯具开发外,DOB导入高压LED光源及驱动电路,亦可大幅降低整体物料清单(BOM)成本。众所周知,传统直流(DC)LED系以直流电源驱动,若要用于市电上,必须外加交流对直流(AC-DC)整流器,此将造成电源转换过程中产生的能源损耗,且驱动电路的体积大,致使灯具设计弹性受限。相形之下,DOB采用高压LED,仅须外加精简的高压驱动电路,即可直接以市电电压驱动操作,因此具备小体积、高功率因数(PF)与高发光效率优势。

不仅如此,高压驱动电路无需输入电解电容、输出电容,是一种无电解电容的电路设计,可摆脱电解电容缩短电源寿命的缺陷;再者电路系操作在线性模式而非传统高频模式,故可省下高频电感等外部元件;同时由于没有电磁干扰(EMI)的问题,因而可省去电磁相容(EMC)电路,有利于降低整体材料成本,并微缩电路板尺寸。

目前DoB IC存在的问题

1) 灯珠利用率和效率低

2) 线性调整率差导致的工作电压范围窄、难散热、压闪等问题

3) 100HZ工频频闪

4) 单颗IC驱动功率小,最多9W

从稳定性、安全性、性能参数及成本高来看,采用线性IC驱动方案的DOB产品是应用智能照明产品的理想选择。的确,针对智能照明中的智能驱动,DOB也成为目前热门并且复杂的话题。由于国内市场起步较晚,行业尤以传统电源厂家对于“无电源”产品的排斥甚至打压,一定程度上也阻碍了这项具备革新意义的技术发展。但是只要不断探索,解决以上提及的核心问题,DoB IC驱动方案定会是LED驱动的未来。

Lucy Zang 还没写个人简介...