你觉得这篇文章怎么样? 帮助我们为您提供更好的内容。
Thank you! Your feedback has been received.
There was a problem submitting your feedback, please try again later.
你觉得这篇文章怎么样?
上周小编为大家简要介绍了超神战甲,对其硬件的功能模块与工作原理并未深入阐述,想必大家看完文章1(可穿戴设备——“超神战甲”诞生记1 )之后是不是特别想揭开超神战甲的“神秘面纱”,一睹其功能模块是如何实现的,我想答案肯定是的,有幸的是前两天该款战甲的发明人为小编提供了相关资料,其中不乏精美、炫目的超神战甲实物图片,话不多说,大家一起来大饱眼福吧!
硬件系统方框图
1.系统组成
外骨骼系统:Arduino Mega 2560主板*1,Mega扩展板*1,USB下载线*1,MPU6050运动传感器*2,电位器*2,Wii鸡腿手柄*1,HC05蓝牙模块*1,骑行防护服*1,PVC电线管若干,导线和端子若干,3D打印件若干,激光切割件若干,螺纹和扎带紧固件若干,5V 1A移动电源*1
仿真系统:Alpha 1S机器人*1,独显PC*1
2.技术指标
上身11自由度动作识别;2轴摇杆;2轴手柄加速度识别;2个可编程按键;低功耗蓝牙通信;机器人交互API;VR交互API动作识别精度0.1度,额定电压5V,额定功率5瓦,理论续航10h,电池容量10000mAh,充电电压5V,护甲10块,净重1.2Kg预留接口:5路步进电机驱动,2路硬件串口,1路I2C接口,1路SPI接口,26路数字输出,16路模拟输入。
关键硬件模块
1.MPU-6000(6050)
该款MPU为全球首例整合性6轴运动处理组件,相较于多组件方案,免除了组合陀螺仪与加速器时间轴之差的问题,减少了大量的封装空间。
MPU-6000(6050)的角速度全格感测范围为±250、±500、±1000与±2000°/sec (dps),可准确追踪快速与慢速动作,并且,用户可程式控制的加速器全格感测范围为±2g、±4g±8g与±16g。产品传输可透过最高至400kHz的IIC或最高达20MHz的SPI(MPU-6050没有SPI)。MPU-6000可在不同电压下工作,VDD供电电压介为2.5V±5%、3.0V±5%或3.3V±5%,逻辑接口VDDIO供电为1.8V± 5%(MPU6000仅用VDD)。MPU-6000的包装尺寸4x4x0.9mm(QFN),在业界是革命性的尺寸。其他的特征包含内建的温度感测器、包含在运作环境中仅有±1%变动的振荡器。
2.Arduino Mega2560
采用USB接口的核心电路板,具有54路数字输入输出,适合需要大量IO接口的设计。处理器核心是ATmega2560, 同时具有54路数字输入/输出口(其中16路可作为PWM输出),16路模拟输入,4路UART接口,一个16MHz晶体振荡器,一个USB口,一个电源插座,一个ICSP header和一个复位按钮。Arduino Mega2560也能兼容为Arduino UNO设计的扩展板。
3.电阻式角度传感器
传感器内部有一个类似螺旋线的骨架,在这个骨架上从头到尾绕有一整根电阻丝。当传感器的轴作360度旋转时,压在电阻丝上的滑臂也可以顺着螺旋骨架旋转360度。
当然,多圈螺旋骨架可以使滑臂也旋转多圈,但最后总有一个端点(或电阻跳变点),它不可能永远旋转下去而电阻不跳变。
多圈螺旋骨架结构,可以大大提高电阻式角度传感器的分辨率和量程。
角度编码器,类似于位移尺,通过模拟量来显示角度变化量,角度编码器有90度的和360度的,有多功能显示器,可以直接把角度编码器接到显示器上显示角度变化。
角度传感器,顾名思义,是用来检测角度的。它的身体中有一个孔,可以配合乐高的轴。当连结到RCX上时,轴每转过1/16圈,角度传感器就会计数一次。往一个方向转动时,计数增加,转动方向改变时,计数减少。计数与角度传感器的初始位置有关。当初始化角度传感器时,它的计数值被设置为0,如果需要,你可以用编程把它重新复位。
MExo超神战甲硬件模块位置图
超级战甲的硬件方面就为大家介绍到这里,稍后的超级战甲诞生记(3)将会为大家介绍软件方面的仿真平台以及相关程序,敬请期待。
相关文章:超级战甲诞生记(3)