嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

解决电气设计人员面对的最大的问题 #3

浪费时间研究零件细节

当你开始设计一个项目时,是不是要搜索大量的产品细节?在线搜索,纸质目录或者是之前项目中的细节?与实际设计所花费的时间相比,搜索占用了多少时间呢?

freeimage-20395109-web_c821c7fe54906fa4c7d5b0998f9bbe1aa2c9ca40.jpg

那么定价与可用性呢?你曾多少次发现设计中的某个零件缺货或太贵,超出了您的预算?移除它们,寻找替代品,然后重新配置你的设计所花费的时间,会对您的生产力产生很大的影响。

你的设计解决方案是否提供给你了一个符号库?如果提供了,是否能让你设计一个自己的符号加入集合?如果你画了一个原理图的符号,那么在下次你还想使用时,是否需要再画一次?

 

freeimage-17320515-web_99fcd615fc517deeadeac16085e4bef2e0cee86b.jpg

如果你的设计解决方案配备了:

  • 一个符号库(加入了能够轻松创建自己标志的功能
  • 一个完整的库,拥有超过一百万实际制造商零件的四分之一(包括帮助您正确选择的详细信息)以及更多数百万的在线零
  • 能够创建和管理您自己的常用零件库
  • 在决定是否将它们包含在设计中之前,能够显示零件的实时价格和可用性

这能帮助到你吗? 你能比现在更快地工作吗? 它会有多大的影响? 通过尝试找出。 DesignSpark Electrical是由RS Components提供的免费,功能强大的Electrical CAD软件,它包含了上述所有功能。

 在这里下载DesignSpark Electrical

点击这里进入解决电气设计人员面对的最大的问题系列#1

点击这里进入解决电气设计人员面对的最大的问题系列#2

点击这里进入解决电气设计人员面对的最大的问题系列#4

点击这里进入解决电气设计人员面对的最大的问题系列#5

 

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!