嘿!您似乎在 United States,您想使用我们的 English 网站吗?
Switch to English site
Skip to main content

解决电气设计人员面对的最大的问题 #2

遭受人为错误的后果 - 俗话说,我们只是人。 在繁忙的工作环境中,分心和疏忽会导致我们设计中的错误和遗漏。

如果项目要成功,任何电气设计都需要完整和准确。 电线和设备编号必须有逻辑,有顺序,没有重复或空白存在于序列中 物料清单需要完整,系统配置必须安全,功能准确。

  • 你如何确定,当你完成一个项目时,其中不存在任何错误?
  • 当你正在为电线编号时,电话铃响了,您是否忘记了顺序,进行重复创建?
  • 当您更新这个项目时,您是否记得重新编制零件和电线?
  • 您是否为手头的工作选择了正确的零件类型,例如,它真的需要一个常开的触点,还是应该是一个常闭的触点?
  • 您确定您的物料清单包括设计中包含的一切东西吗?
  • 电压下降是否在安全承受范围之内?
  • 即使你仔细检查设计,你能确定一切正确吗?
  • 如果没有错误,当你通过工作来建造时,你会安心吗?

freeimage-8452992-web_efab0f3e095f7ca8da4fa00a38f3c77ff0b3bd08.jpg

这种人为错误的后果是多种多样的,但总是消极的:

  • 不正确的电线和设备编号会在构建过程中,造成混淆并会导致延迟和不必要的中断
  • 不完整的物料清单意味着工作不能完成,并会发生再次延误和中断
  • 指定错误的零件类型将意味着系统不起作用
  • 过度的压降可能导致过热,并可能导致系统爆炸

除了这些问题可能导致的延迟,压力和混乱之外,它们还会给客户造成可怕的印象,使他们不太可能再次选择使用您的服务。

freeimage-6824697-web_6ac34e25b3e7f7d763c89c78b9a69c38c3bb52d6.jpg

如果您目前的设计流程让您面对这种类型的人为错误,为您自己、安装团队和您的客户提供帮住,切换到DesignSpark Electrical。这是RS Components和Allied Electronics提供的免费,但功能强大的电子CAD软件,它将一举消除上述一系列的问题。

  • 电线和设备编号自动完成,并符合相关标准
  • 修改设计后,编号可以在几秒钟内更新
  • 材料清单是由软件生成的,完全反映了您的项目中包含的部分,使您可以放心地订购,您将拥有构建所需的所有部件
  • 该软件甚至包括一个配置检查器,仔细检查你的设计,以确保你选择的部分是正确的类型,电压下降在可接受的范围内

 

 在这里下载DesignSpark Electrical

点击这里进入解决电气设计人员面对的最大的问题系列#1

点击这里进入解决电气设计人员面对的最大的问题系列#3

点击这里进入解决电气设计人员面对的最大的问题系列#4

点击这里进入解决电气设计人员面对的最大的问题系列#5

 

Countless years taking things to bits to see how they tick...now Fighting the good SEO & content battle at Kempston Controls! Level 191...get in!